Mit den Antennen, die wir vor TE hatten, waren unsere Produkte größer, schwerer und teurer...TE hat uns wirklich geholfen, Gewicht zu reduzieren, was die Kosten und die Größe des Boards reduziert und die Leistung verbessert hat.
Partner im Rampenlicht: Hanhaa, Ltd.
Fokus: Fakten auf breiter Basis
Lösung: ParceLive, ein Echtzeit-Paketverfolgungsdienst
Ort: London, Vereinigtes Königreich
Website: https://hanhaa.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hanhaa

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN
•Lösung von IoT-Connectivity weltweit
•Verständnis der HF und Leistung
•Bereitstellen präziser Daten in Echtzeit
ParceLive ist ein dynamisches Nachverfolgungssystem, das Standort, Zustand und Sicherheit von Paketen überwachen kann, die weltweit in großer Menge versandt werden. Hanhaa ist darauf spezialisiert, ParceLive im Abonnement anzubieten und konzentriert sich auf Gerätfunktionen, um starke Auslastung sicherzustellen. Dazu gehören globale Konnektivität und GPS-Navigation, die Echtzeitdaten von überall auf der Welt bereitstellen kann, und eine Selbstrückgabefunktion, die vom Empfänger wenig Aufwand erfordert.
Eine einzigartige Lösung, die sie nutzten, um Konnektivität weltweit zu ermöglichen, war, ihren eigenen GSM-Stack und ihr mobiles Netzwerk zu betreiben, was ihnen die Kontrolle über die Sicherheit und Abdeckung gibt, die andere Marktteilnehmer nicht haben. Aber ihr Problem war der entscheidende Bestandteil für zuverlässige Konnektivität – die Antenne. Hanhaa verwendete eine Chipantenne, die keine Datenverfolgung mit der Präzision erlaubte, die für den Erfol des Produkts erforderlich war, und sie verstanden die komplexen Hochfrequenzanforderungen auf dem notwendigen Niveau nicht.

"Die Antennen, die wir vor TE hatten, haben unsere Produkte größer, schwerer und teurer gemacht", sagt Azhar Hussain, CEO von Hanhaa. "TE hat uns wirklich geholfen, das Gewicht zu reduzieren, was die Kosten und die Größe des Boards reduziert und zu einer Verbesserung der Leistung geführt hat."
Da TE uns beim Board-Layout unterstützte, nutzte Hanhaa die Gelegenheit, um zu verstehen, wie HF-Komponenten platziert und die Bodenebene maximiert werden kann. Dies ist eine entscheidende Komponente der Technologie für die Funktion von Funkgeräten. Die Ingenieure von TE überprüften die Entwürfe von Hanhaa und wiesen auf Probleme hin, die die Leistung oder Akkulaufzeit des Trackers beeinträchtigen könnten, und arbeiteten mit den Experten von Avnet zusammen, um die Anforderungen des Gesamtgeräts als auch die Anforderungen der globalen Märkte abzugleichen. Gemeinsam half das Team Hanhaa, seine Hürden bei der Antennenentwicklung zu überwinden und erhebliche Zeit und Geld zu sparen.
"TE hat uns geholfen, die Designs zu verfeinern und die Leistung so abzustimmen, dass der Tracker die Genauigkeit liefert, die wir benötigten", sagte Hussain. "Dank dieser engen Zusammenarbeit mit Avnet und TE ist ParceLive in der Lage, Funktionen wie passive Antennenarrays anzubieten, die GPS-Messungen aus dem Inneren eines Gebäudes ermöglichen."

PARTNERSCHAFTSLÖSUNG
•Optimiertes Board zur Ersparnis von Platz, Gewicht und Kosten
•Angewandtes Wissen über HF-Leistung
•Benutzerdefinierte Antennen für zuverlässige Konnektivität
Als TE die Komponenten aus einer ganzheitlichen Sicht betrachtete, erkannten sie, dass sie ParceLive mehr als Mobiltelefon und nicht als IoT-Gerät betrachten mussten, um den Herausforderungen an die Entwicklung gerecht zu werden. Das Gerät hatte einen kleinen Formfaktor, eine große Batterie und sehr wenig Platz, um die notwendigen Antennen einzuquetschen. Eingebettete Antennen mussten maßgeschneidert werden, um auf die Spezifikationen von ParceLive abgestimmt zu werden, und sie mussten die Position der Platine, der Batterie, der Radios und anderer Komponenten ändern, um Störungen zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen würden.
Hussain sagte: "Wir haben viel darüber gelernt, wie RF-Design ebenso eine Kunstform ist wie eine Wissenschaft. Aus meiner Sicht kann das Datenblatt nicht wirklich die Nuancen dessen erfassen, was es braucht, um die HF-Leistung zu ermöglichen."


Antennenund HF-Komponenten sind in der Regel die am meisten unterschätzten Teile eines Designs. Ein Partner mit Antenne nerat- und HF-Kompetenz hilft, das Datenblatt zum Leben zu erwecken. Antennen unterscheiden sich von anderen passiven Komponenten – Materialien in der Leiterplatte, Batterie und anderen Komponenten können die Leistung der Antenne beeinträchtigen. Zum Beispiel, weit in den Designprozess hinein, funktionierte die Antenne plötzlich nicht mehr. Es stellt sich heraus, dass das NFC-Etikett, das auf der Rückseite des Gehäuses platziert worden war, die Antenne störte – eine einfache Lösung, aber dies zeigt, wie empfindlich die Antenne sein kann. Die Kunststoffummantelung um das Gerät musste bestimmte Brandschutzbestimmungen für den Versand erfüllen. Das wirkte sich auch auf die HF-Leistung aus, die Materialien mussten getestet und die Antenne entsprechend abgestimmt werden.
Hanhaa erfuhr, wie wichtig es ist, das Gerät um die Antennen herum zu entwerfen, und lernte, was bereits von ihren Designs der zweiten Generation profitiert. Sie können Pakete mit 100%iger Konnektivität durch die mongolische Wüste und andere Gebiete verfolgen, die Konnektivitätsherausforderungen darstellen.
ParceLive ist eine Marke von Hanhaa, Ltd.