Titel: Antennenmontage – TE Kunshan
Als Beispiel für den Prozess der Antennenmontage zeigt dieses Video den Mehrwert, der entsteht, wenn das Fertigungsteam des TE-Werks in Kunshan aus einer Antenne eine Antennenbaugruppe macht.
Überschrift: Prozess der Antennenmontage in Kunshan, China. Montageschritte
Transkript:
- Der Montageprozess beginnt mit der Kabelvorbereitung. Als Vorbereitung für die Kabelführungsstation werden in Schrumpffolie verpackte Schläuche über die Kabel gezogen.
- Die drei Kabel werden in die Kabelführungsvorrichtung geführt. Zunächst werden die Kabel flach ausgerollt, dann wird der in Schrumpffolie verpackte Schlauch erhitzt. Nach dem Auskühlen halten die Schläuche die Kabel in der gewünschten Form.
- Die Kabel werden mittels einer Vorrichtung, die Toleranzen verwendet, überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Führungsabmessungen entsprechen.
- Im nächsten Schritt wird zunächst die Erdungsklemme angecrimpt …
- …gefolgt vom Anlöten der Erdungsklemme.
- Mithilfe eines entsprechenden Werkzeugs werden alle drei Erdungsklemmen exakt an der richtigen Stelle auf der Antenne positioniert. Sobald sie befestigt sind, werden sie auf die 2K-Antenne gelötet.
- Als Nächstes wird der Primärleiter am vorgesehenen Einspeisepunkt an die 2K-Antenne gelötet.
- An dieser Station werden die Kabel vorkonfektioniert. Dies erleichtert die Kabelführung, wenn die Antennenbaugruppen später auf der Einheit installiert werden.
- Im nächsten Schritt wird EMV-Band auf die Kabel aufgetragen.
- Nach der Montage werden die BSWR-Tests im freien Raum durchgeführt. Alle drei Antennenelemente werden gleichzeitig getestet.
- Im Anschluss an den HF-Test werden alle Antennenbaugruppen einer umfassenden Sichtkontrolle unterzogen, damit gewährleistet ist, dass der Kunde ein hochwertiges Produkt erhält.
- Danach werden die Schutzkappen angebracht, damit die Kabelbrücken während des Transports nicht beschädigt werden können.
- Im letzten Schritt des Montageprozesses werden die Antennen versandfertig verpackt.