Titel: Montage einer FPC-Antenne (Flexible Printed Circuit)
Zusammenfassung: Manuelle und automatisierte Montage einer FPC-Antenne (Flexible Printed Circuit) auf einen spritzgegossenen Kunststoffträger
Überschrift: Prozess der Montage einer FPC-Antenne auf einen spritzgegossenen Kunststoffträger
Zwischenüberschrift: TE erläutert mit Freude sowohl den manuellen als auch den automatisierten Prozess der Montage einer FPC-Antenne auf einen spritzgegossenen Kunststoffträger.
Transkript:
Manuellen Montageprozess ansehen
- Die manuelle Montage beginnt mit dem FPC-Biegeverfahren, das aus zwei Stufen besteht. Gezeigt wird hier Stufe 1, in der eine bestimmte Biegung ausgeführt wird …
- …danach wird das Teil in die Stufe 2 übergeben, in der das Biegeverfahren der Baugruppe abgeschlossen wird.
- Als Nächstes wird die FPC am Träger angebracht. Zunächst wird das Klebeband entfernt, danach wird der Träger an der FPC befestigt.
- In der letzten Stufe werden Träger und FPC in die Presse gelegt und unter Druck gehalten, damit eine entsprechende Haftung zwischen FPC und Träger gewährleistet ist.
Automatisierten Montageprozess ansehen
- Hier sehen wir die erste Stufe des automatisierten Prozesses. Die FPCs werden auf die vorgesehenen Vorrichtungen gelegt. Diese befördern die FPCs in die entsprechende Position, damit der Automatisierungstisch mit ihnen bestückt werden kann.
- Als Nächstes durchlaufen die FPCs zwei Biegestufen. In jeder Stufe wird die FPC in einem bestimmten Radius gebogen.
- In dieser Stufe wird das Klebeband auf der FPC-Rückseite entfernt, damit der Träger an der FPC befestigt werden kann.
- Alle Träger werden in eine Trommel eingesetzt, die die Straße automatisch mit Trägern versorgt. Ein Zuführanlage bewegt die Träger in die entsprechende Position, damit sie auf die FPCs platziert werden können.
- Sobald sie sich in der richtigen Position befinden, wird der Träger an der FPC befestigt.
- Danach wird die Baugruppe aus Träger und FPC in den Abschnitt des automatisierten Prozesses übergeben, in dem die beiden unter Druck gehalten werden. Jedes Teil wird eine bestimmte Zeit unter Druck gehalten, damit eine entsprechende Haftung zwischen FPC und Träger gewährleistet ist.
- In der letzten Stufe des automatisierten Prozesses werden die Teile aus der Presse und der Haltevorrichtung genommen und in die Ablagetrays gelegt.