抵抗器とは、回路を流れる電圧を低減し、電流を制限する受動部品です。 エネルギを吸収したり、吸収したエネルギを熱として放散したりすることができます。電子の流れに対する抵抗器の抵抗性は、使用する導体材料によって決まります。抵抗器の構成に使われる材料は、特に高電圧、高電力、高安定性/高精度、高電流が求められる用途において、信頼性と安定性に優れた性能を実現する上で、重要な役割を果たします。TEが設計、製造している抵抗器の製品群には、2 種類の抵抗器が含まれています。1 つは固定抵抗器 (表面実装、スルーホール、シャーシ マウントなど) で、1 つの抵抗値しか持たず、ほぼすべての用途で使用されています。もう 1 つが可変抵抗器 (ポテンショメーターやトリム ポットとも言われるトリマ ポテンショメーターなど) で、これは広い範囲の抵抗値を持ち、抵抗値を変更して電流または電圧を制御する場合では、非常に頻繁に使用されています。TEは、このようなさまざまな種類の固定抵抗器と可変抵抗器を提供しています。あらゆるデバイスの電力効率を向上させる上で、電力、精度、電流、または電圧条件を満たす必要がある回路を設計する場合、正しい抵抗器の選定が重要です。
固定抵抗器
可変抵抗器
ブランド名から選定
絞り込み機能で素早く検索
抵抗器の特徴
正しい抵抗器を選定することは電力、精度、電流、電圧条件を満たすうえで需要です。TEが提供している固定抵抗器シリーズ(スルーホール型、表面実装型、シャーシマウント型)と可変抵抗器シリーズ(ポテンショメータ、トリマポテンショメータ、サーミスタ)の特徴と相違点をご説明します。抵抗器の選定にお役立てください。
よくある質問 (FAQ)
抵抗器に関する回答
Q: 抵抗とは何ですか?
A: 抵抗とは、電気回路内の電流を妨げる力の尺度です。抵抗はオームで測定され、ギリシア文字のオメガ (Ω) で表記されます。どのような材料でも一定程度は電流に対する抵抗があります。それらは導体と絶縁体の 2 つのカテゴリに大きく分類されます。導体は、電流に対する抵抗が非常に小さい材料です。たとえば、銀、銅、金、アルミニウムなどがあります。絶縁体は電流に対する抵抗が大きい材料で、ゴム、紙、ガラス、木材、プラスチックなどがあります。
Q: 抵抗器の働きは何ですか?
A: 抵抗器には多くの用途があります。たとえば、電流の制限、電圧の分圧、発熱、整合回路および負荷回路、制御ゲイン、固定時定数などです。抵抗器は 9 桁超の範囲にわたる抵抗値で市販されています。抵抗器は幅広い用途で使用されており、各種電子機器で使用される超小型の表面実装パーツから、エネルギ吸収のために使用される大型発電ブレーキ抵抗器まで、さまざまなサイズが利用されています。
Q: 2 種類の抵抗器とは何ですか?
A: 抵抗器は 2 種類に分類されます。すなわち、固定抵抗器と可変抵抗器です。固定抵抗器では電気抵抗が一定であり、可変抵抗器では物理的な変数によって電気抵抗が変化します。固定抵抗器は広く使われており、製造時に定められた一定の抵抗値を備えています。抵抗値は製品上に印刷されているか色分けされています。可変抵抗器の抵抗値はノブを調整することで変更できます。確実性に欠けることと可動部品があることから、一般的にはあまり使用されません。
Q: 抵抗器に障害が発生する原因は何ですか?
A: 固定抵抗器 は、通常、過大電力、温度、振動、衝撃による過熱や過剰な負荷によって、開構成で障害を生じます。過度の湿度によって抵抗が高まることもあります。A 可変抵抗器 は、過度の使用によって摩耗することがあり、磨滅によって生じる粒子から高抵抗短絡が発生することがあります。
抵抗器に関する FAQ を読む:
プリチャージ抵抗器とインラッシュ抵抗器の違いは何か。ブレーキ抵抗器とクローバー抵抗器では、どこが違うのか。短時間の過負荷に耐える機能を備えているのはどのタイプで、連続的な電力損失があるのはどのタイプなのか。この用語集では、こうした疑問に対する答えや、TE のパワーレジスタ技術について説明しています。