EMV-Abschirmung:
Eine Schlüsselkomponente für technische Designüberlegungen
Die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungssektor waren stets maßgeblich für die Entwicklung von Designs und Produkten zur Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen und elektromagnetische Störungen. Während elektromagnetische Interferenz im Alltag lediglich eine Quelle der Irritation darstellen mag, ist die Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit in diesen Industrien von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit. RFI‑/EMV-Abschirmungsdichtungen und -komponenten bieten außergewöhnliche EMV-Abschirmungslösungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Bewältigung der Designherausforderungen, mit denen Ingenieure in der Luft- und Raumfahrt konfrontiert werden, um die Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Flugzeuge können regelmäßig von Blitzen getroffen werden, die einen elektromagnetischen Impuls oder EMP verursachen. EMP hat eine verheerende Wirkung auf elektronische Schaltkreise. Es ist daher wichtig, dass das Flugzeug einen Weg hat, auf dem der Blitz seinen Weg fortsetzen kann, ohne Schäden zu verursachen. Im Weltraum ist es eine andere Sache: Satelliten befinden sich in einer sehr feindlichen elektromagnetischen Umgebung mit Sonneneruptionen, die einen koronalen Massenauswurf verursachen können. Auf der Erde sind wir durch die Magnetosphäre geschützt, Satelliten aber haben diesen Vorteil nicht. Daher ist die Abschirmung von größter Bedeutung, um die Sicherheit des Satelliten und seiner Systeme zu gewährleisten.
Die zunehmende Integration von Elektronik bedeutet, dass die elektromagnetische Kompatibilität zwischen den Systemen von größter Bedeutung ist. So lässt sich sicherstellen, dass sie harmonisch funktionieren und sich nicht gegenseitig stören. Flugzeuge sind eher Fly-by-Wire als mechanische Systeme. Sie verfügen über komplexe Software, die computergesteuerte Systeme betreibt. Sensoren zur Messung der Flugzeugumgebung, der Flugdaten usw. müssen alle miteinander kommunizieren, unabhängig voneinander arbeiten und bei einem Systemausfall oder einer Fehlfunktion als Backup dienen.
Elektronikingenieure sind damit bestens vertraut und berücksichtigen bei ihren Designs einen guten Leiterplattenaufbau, Filterung, Erdung, Signalintegrität usw., um zu versuchen, EMI an der Quelle zu beseitigen. Die Abschirmung des Gehäuses ist jedoch ebenso wichtig und löst das Problem der Störaussendungen und der Störanfälligkeit. Passende Oberflächen auf einem Gehäuse können sehr flach aussehen und man denkt, dass es einen vollständigen Metallkontakt gibt. In einem Massenproduktionsprozess kann allerdings nichts derartig flach sein und es werden Lücken bestehen. Diese Lücken sind Schlitze und können zu strahlenden Antennen werden. Diese Unebenheiten in der Muffe können durch die Verwendung einer elektrischen Abdichtung und das Hinzufügen weiterer Befestigungsmittel ausgeglichen werden, um einen guten Kontakt zwischen den Gegenflächen zu erreichen.
Die RFI-/EMV-Abschirmung ist eine mechanische Lösung für ein elektrisches Problem, und der Ingenieur des Gehäuses sollte die verfügbaren Dichtungstypen und ihre unterschiedlichen Eigenschaften kennen und sicherstellen, dass an den Gehäusenähten, Türen usw. genügend Fläche für die Abdichtung vorhanden ist. In der Luft- und Raumfahrt spielen Gewicht und Größe von Geräten und Systemen eine wichtige Rolle, sodass nach Möglichkeit auf Miniaturisierung gesetzt wird. Dies bedeutet, dass die den Ingenieuren zur Verfügung stehenden Abschirmungsoptionen ebenfalls klein sein und eine gute Abschirmung bieten müssen. Elektrisch leitfähige Elastomere sind die beste Option für die Luft- und Raumfahrt, da das Material geformt, extrudiert oder zu sehr kleinen Komponenten verarbeitet oder direkt auf die Hardware aufgebracht werden kann. Viele elektrisch leitfähige Füllstoffe stehen zur Verfügung, um den Anforderungen an die Abschirmung gerecht zu werden, und eine Fluorsilikonbasis erfüllt die Anforderungen an die Beständigkeit gegen Heizöle usw.
EMV-Abschirmungsdichtungen werden an den Nähten eines Gehäuses angebracht, um einen leitfähigen Pfad mit geringem Widerstand zu schaffen, der abgestrahlte Emissionen in und aus dem Gehäuse blockiert.
Flugzeugsysteme sind in hohem Maße von präziser Datenübertragung und Kommunikation abhängig. EMV kann diese Signale stören, was zu möglichen Fehlfunktionen in kritischen Systemen wie Navigation, Kommunikation und Flugsteuerung führen kann. Eine wirksame EMV-Abschirmung hilft, diese Störungen zu vermeiden und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Flugzeugs zu gewährleisten.
Die Luft- und Raumfahrtindustrie unterliegt strengen Normen und Vorschriften, wie z. B. MIL-STD-461, die Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen und Empfindlichkeiten festlegen. Die EMV-Abschirmung ist unerlässlich, um diese Normen zu erfüllen und sicherzustellen, dass alle elektronischen Systeme innerhalb sicherer Parameter arbeiten.
Moderne Flugzeuge sind mit zahlreichen elektronischen Geräten ausgestattet, die empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren. Ohne ausreichende Abschirmung kann EMV kritische Schäden an Avionikgeräten verursachen, die zu Störungen oder Ausfällen von Navigations- und Kommunikationssystemen führen. Abschirmungsmaterialien schützen diese empfindlichen Komponenten vor externen elektromagnetischen Feldern.
Eine wirksame EMV-Abschirmung reduziert nicht nur die Emissionen, sondern verringert auch die Störanfälligkeit elektronischer Systeme. Dies bedeutet, dass die Systeme weniger anfällig für externe elektromagnetische Felder sind, was zu einem stabileren und zuverlässigeren Betrieb führt.
Da die Drahtlostechnologie und die Signalempfindlichkeit der Geräte weiter zunehmen, wird die Notwendigkeit einer wirksamen EMV-Abschirmung immer wichtiger. Die Abschirmung trägt zur Aufrechterhaltung der Funktionalität und Sicherheit von Avionikgeräten bei und unterstützt die Integration neuer Technologien in Verkehrsflugzeuge.
In der Luft- und Raumfahrt steht viel auf dem Spiel. Schon kleine Störungen können große Auswirkungen haben. Eine wirksame EMV-Abschirmung sorgt dafür, dass jede Komponente störungsfrei funktioniert.
Produktkategorie
EMV-Abschirmung
RFI‑/EMV-Abschirmungsdmaterialien und -komponenten bieten außergewöhnliche EMV-Abschirmungslösungen zur Einhaltung von Vorschriften und Leistungsanforderungen. Unsere Abschirmlösungen umfassen elektrisch leitfähige Elastomere, Dichtungen, Drahtgestricke, gerichtete Drähte, EMV-abschirmende Lüftungsgitter, abgeschirmte Fenster, Kabelabschirmungen und Abschirmkomponenten.
Mehr erfahren