Weltraum

Anwendung

Satelliten für weltweite Verbindungen

Damit die nächste Generation von Satellitenkonstellationen eine neue Ära kostengünstiger Weltraumlösungen und globaler Konnektivität einläuten kann.

Optimierung von Qualität und Kosten mit COTS-Komponenten in Satelliten

Riesige Konstellationen von Low Earth Orbit (LEO)-Satelliten kreisen heute durch unsere Atmosphäre und revolutionieren die Zukunft der weltweiten Sprach- und Datenkommunikation. In diesem Bereich der Raumfahrt ist TE Connectivity (TE) branchenführend, da wir die Aspekte Zuverlässigkeit, Leistung, Kosten und Zeit mit robusten handelsüblichen COTS (commercial-off-the-shelf) und weltraumtauglichen Lösungen in Einklang bringen.

 

Ihr Weg in den Weltraum muss nicht kostspielig sein. Der Weltraum ist nicht nur eine aufregende neue Grenze für das Ziel, die Menschheit zu verbinden, sondern er ist auch ein aufstrebender Geschäftsmarkt. COTS-Lösungen aus dem Produktportfolio von TE Connectivity bieten die perfekte Balance zwischen Kosteneffizienz und hoher Leistung für hohe Datenraten – damit Sie im Weltraumgeschäft erfolgreich sein können, ohne Ihr Budget zusätzlich zu belasten.

Militärische Weltraumdesigns für C5ISR-Systeme der nächsten Generation

Wenn der militärische Einsatz am Boden von satellitengespeisten Informationen abhängt, ist TE Connectivity der Anbieter Ihrer Wahl. Unser breites Portfolio an weltraumtauglichen und weltraumkompatiblen Konnektivitätslösungen unterstützt moderne militärische Missionen. Inside-the-Box- und Box-to-Box-Lösungen sind leicht, verfügen über eine hohe Bandbreite und sind für LEO- und GEO-Satellitensysteme (Geosynchronous Equatorial Orbit) konzipiert. 

 

Für den Weltraum bestimmte C5ISR-Anlagen bieten sowohl Daten- als auch Energieverbindungstechnologie mit robusten Steckverbindern, Leitungen, Kabel, Kabelbaumlösungen, Relais, Kontakten, Leistungsverteilungslösungen und Sensoren. Die Produkte von TE Connectivity entsprechen den weltweit anerkannten, hochmodernen SpaceVPX-Steckverbindern (VITA 78), die auf den VITA 46 VPX-Standards basieren.

Satellitenprodukte: Gewerbliche und militärische Lösungen

Die Produkte von TE Connectivity haben sich in der unerbittlichen Umgebung des Weltraums als zuverlässig, langlebig und robust erwiesen. Ganz gleich, ob Sie Verbindungssysteme, Leitungen, Glasfasertechnik, Kabelbaummaterialien oder Kennzeichnungsprodukte benötigen, unser Portfolio bietet kostengünstige, skalierbare COTS-Lösungen, die für die Satellitensubsystemtechnologie erforderlich sind.

Kunden-Erfolgsgeschichten mit Satellitenprodukten

„Wir haben die Robustheit unseres STRADA Whisper Steckverbinders von der einer Verbraucherlösung auf die für Satelliten erforderliche angepasst. So ist es uns gelungen, die Anforderungen an zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdaten zu einem günstigen Preis zu erfüllen.“
- Everett Pitts, TE Connectivity Account Manager im Bereich Weltraum

Portfolio an LEO- und GEO-Satelliten-Subsystemen

Erfahren Sie mehr über die Komponenten, aus denen die Subsysteme bestehen, die es Satelliten mit niedriger Erdumlaufbahn ermöglichen, weniger als 1.000 Kilometer über uns zu schweben, und geosynchrone Satelliten in der äquatorialen Umlaufbahn in einer Höhe von 36.000 Kilometern zu positionieren.
LEO‑ und GEO-Satellitensubsysteme

Produktbroschüren für Satellitenlösungen

Trends und Erkenntnisse im Satellitendesign

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1

Welche Arten von Konnektivitätslösungen werden häufig in Weltraumanwendungen verwendet?

Zu den gängigen Weltraum-Konnektivitätslösungen gehören Hochleistungssteckverbinder, Leitungs- und Kabelsysteme, Kabelbaumlösungen, Relais, Kontakte und Sensoren. Diese Komponenten wurden speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen von Weltraummissionen zu erfüllen.

2

Welche Rolle spielen C4ISR-Anwendungen bei Weltraummissionen und inwiefern sind sie auf Konnektivitätslösungen angewiesen?

C4ISR-Systeme oder -Anwendungen sind für Weltraummissionen von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Kommunikations- und Datenverarbeitungsfunktionen bieten. Konnektivitätslösungen ermöglichen einen effektiven Betrieb dieser Anlagen, indem sie eine zuverlässige Daten- und Stromversorgung gewährleisten.

3

Was sind einige der wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl von Weltraumkonnektivitätslösungen für eine Mission?

Bei der Auswahl von Weltraumkonnektivitätslösungen sind Faktoren wie Strahlungstoleranz, Gewichtsbeschränkungen, Bandbreitenanforderungen und Kompatibilität mit Weltraumnormen (z. B. VITA 78 SpaceVPX) von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus spielen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in der rauen Weltraumumgebung eine entscheidende Rolle.

4

Gibt es spezielle Normen und Protokolle für militärische Raumfahrtanwendungen?

Ja, es gibt Normen wie VITA 78 Space VPX, MIL-STD-1540 und MIL-STD-1553, die das Design und die Leistung von Weltraumkonnektivitätskomponenten regeln. Diese Normen gewährleisten die Interoperabilität und Qualität in Raumfahrtsystemen.

Folgen Sie den Experten für Satellitenlösungen

Whitepaper

Webinar auf Abruf

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Finden Sie die richtigen Konnektivitätslösungen und Unterstützung für Ihre Satellitenprojekte.