LITESURF Beschichtungstechnologie
Die neue, umweltverträgliche LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity macht das Risiko einer Whiskerbildung an Elektronikbauteilen im Fahrzeug extrem unwahrscheinlich. Die neue Lösung auf der Basis von Bismut (Bi) für Beschichtung mit Einpresstechnik, reduziert die Wahrscheinlichkeit der Whiskerbildung gegenüber herkömmlichen zinnbasierten Lösungen um einen Faktor von mehr als 1.600.
January 09, 2018
BENSHEIM, Deutschland –TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute die Einführung der Beschichtungstechnologie LITESURF an. Die Technologie reduziert die Bildung von Whiskern, die in elektronischen Bauelementen Kurzschlüsse herbeiführen und so einen Systemausfall verursachen können. Die neue Lösung von TE auf der Basis von Bismut reduziert die Wahrscheinlichkeit der Whiskerbildung gegenüber herkömmlichen zinnhaltigen Beschichtungen um einen Faktor von mehr als 1.600.
Durch den zunehmenden Einsatz von Elektronik in Fahrzeugen bietet sich für Bauteilehersteller heute die Einpresstechnik zur Herstellung von Leiterplattenverbindungen an. Dazu werden die Stifte beschichtet, um die Oberfläche gleitfähiger zu machen und vor Oxidation und anderen schädlichen Einflüssen zu schützen. Als Beschichtungsmaterial wurden früher Zinn (Sn) und Blei (Pb) eingesetzt. In Folge der weltweiten Bestrebungen, Bleiverbindungen aus dem Verkehr zu ziehen, besteht der Stiftüberzug heute hauptsächlich aus Zinn.
Doch auch Zinn hat gewisse Nachteile – unter anderem besteht das Risiko, dass an der Oberfläche Haarkristalle, sogenannte „Whisker“, wachsen, wenn beim Einsetzen des Stifts in die Leiterplatte der Zinnüberzug mechanisch beansprucht wird. Zinnwhisker können so lang werden, dass sie eine Brücke zu anderen metallischen Bauelementen herstellen und im Extremfall einen Kurzschluss des elektronischen Bauteils herbeiführen, der das System ausfallen lässt. Bauteilehersteller für die Automobilindustrie sind darum auf der Suche nach neuen Alternativen.
„Automobilhersteller setzen auf die Vorteile von zuverlässigen, lötfreien Technologien wie der Einpresstechnik, gleichzeitig soll aber das Risiko des Whiskerwachstums ausgeschlossen werden“, so Frank Schabert, Senior Manager, R&D bei TE Connectivity. „Unsere LITESURF Beschichtungstechnologie basiert auf Bismut, einer unbedenklichen Substanz. Sie bietet alle Eigenschaften von Zinn, jedoch mit extrem niedrigem Risiko der Whiskerbildung. Sie kann Zinn in der Galvanikstraße leicht und mit minimaler Prozessunterbrechung ablösen.”
Erfahren Sie mehr über die LITESURF Beschichtungstechnologie von TE hier.
Pressearbeit:
April Klimack
TE Connectivity
+1 717 599-1495
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieses Dokument beschreibt den aktuellen Stand der Arbeitsergebnisse von TE Connectivity (TE). Obwohl TE alle angemessenen Anstrengungen unternommen hat, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen, gewährleistet TE nicht dessen Fehlerfreiheit und gibt auch sonst keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Genauigkeit, Fehlerfreiheit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Informationen ab. TE schließt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen bezüglich der hierin enthaltenen Informationen aus, einschließlich einer stillschweigenden Gewährleistung der marktüblichen Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. +Änderungen an diesem Dokument sind vorbehalten. Erkundigen Sie sich bei TE nach den aktuellen Daten und Designspezifikationen.
LITESURF, TE, TE Connectivity, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie.