Widerstände verstehen
Widerstände sind leitfähige Geräte, die einen Teil der Energie passieren lassen, während der Rest in Wärme umgewandelt wird. Widerstände werden in der Elektronik so weit verbreitet eingesetzt, dass es sich dabei möglicherweise um die am meisten unterschätzten Komponenten handelt.
Widerstände gehören zu den einfachsten Komponenten in jedem elektrischen oder elektronischen Schaltkreis. Die häufigste Verwendung eines Widerstands ist es, den Strom von elektrischer Energie durch einen Kreislauf zu begrenzen, aber sie können auch für eine Vielzahl anderer Aufgaben verwendet werden. Diese können als Sicherheitsvorrichtung zur Ableitung eines plötzlichen Stromeinschlags oder als Energiemanagementgerät verwendet werden. Diese können so ausgelegt sein, dass sie auf Umgebungsbedingungen reagieren, um Temperatur oder Spannung zu steuern, oder sie können zur Feinabstimmung eines empfindlichen elektronischen Geräts verwendet werden. Was auch immer die Anwendung ist, Widerstände sind die unbesungenen Helden der Elektronikwelt.
Feste Widerstände
Der Festwiderstand ist eine wichtige Komponente für Elektronikentwickler. Jeder Sektor, von Konsumgütern bis hin zur Schwerindustrie, ist für eine große Vielfalt an Aufgaben auf Festwiderstände angewiesen. Festwiderstände sind so ausgelegt, dass ihre Leistung nicht variiert, weder absichtlich noch in Reaktion auf die Umgebung. Festwiderstände können weiter in Kategorien eingeteilt werden, basierend auf ihrer Konstruktion oder Montageart. Unser Portfolio an Festwiderständen umfasstDurchgangswiderstände, Widerstände zur Oberflächenmontage und Widerstände für die Chassis-Befestigung.
Durchgangswiderstände (Through-Hole Resistors)
Diese Art von Widerstand ist für die Verwendung auf einer Leiterplatte (PCB) vorgesehen und wird mit Hilfe einer Führung montiert, die durch die Leiterplatte hindurchgeht (daher der Name „Durchgangsloch“). Die Führung wird dann gelötet, um eine mechanische und elektrische Verbindung zu erzeugen. Die häufigste Konstruktion dieser Art von Widerstand beinhaltet die Beschichtung eines Isolierkerns mit Folien aus resistiven Materialien – häufig Kohlenstoff, Metall oder Metalloxid. In diese Folie wird eine Wendel eingeschliffen, um eine Bahn zu erzeugen, die es dem Hersteller ermöglicht, den Widerstand des Bauteils zu fixieren. Diese Art von Widerstand wurde erstmals in den 1970er Jahren eingeführt und ist immer noch sehr beliebt, weil sie eine kostengünstige Lösung in einem vertrauten und einfach zu handhabenden Gehäuse darstellt.
SMD-Widerstände
Mit der Anwendung von Oberflächenmontagetechniken (Surface Mount Technology, SMT) zur Herstellung von Leiterplatten wurden Widerstände zur Oberflächenmontage als Alternative zum Durchgangswiderstand entwickelt. Diese kleinen rechteckigen Geräte sind speziell für die Oberflächenmontage ausgelegt. Die Konstruktion von Widerständen zur Oberflächenmontage verwendet häufig eine von zwei Techniken – Dünnfilm und Dickfilm. Beide werden durch Aufbringen einer Schicht aus beständigem Material auf ein isolierendes Substrat hergestellt. Die Techniken unterscheiden sich jedoch geringfügig voneinander. Dickschichtwiderstände eignen sich besser für Anwendungen, die eine höhere Leistung erfordern, da die größere Masse des Widerstandes die erzeugte Wärme besser abführen kann. Im Dünnschichtprozess kann eine höhere Präzision erreicht werden, sodass Dünnschicht-SMD-Widerstände besser für Anwendungen geeignet sind, die Präzision und Stabilität erfordern.
Drahtgewickelte Widerstände
Bei allen Anwendungen, bei denen es um hohe Energie geht, ist der drahtgewickelte Widerstand die erste Wahl. Der Name verrät einiges über die Konstruktion – der Widerstandsdraht ist um einen großen Kern gewickelt, der oft aus Keramik besteht, wodurch der drahtgewickelte Widerstand eine hohe Masse erhält, was bei der Handhabung großer Energiemengen von entscheidender Bedeutung ist. Drahtgewickelte Widerstände sind häufig groß und dienen zur Montage auf Rahmen oder Chassis, um eine zusätzliche Wärmeableitung zu ermöglichen. Unser Portfolio enthält auch Widerstände für die Chassis-Befestigung.

Variable Widerstände
Variable Widerstände haben keine festen Widerstandswerte, sondern ändern ihren Widerstand entsprechend manueller Eingabe oder als Reaktion auf die Umgebung. Daher können variable Widerstände verwendet werden, um den Strom oder die Spannung einer Schaltung zu steuern, was sie in einem großer Bereich von Branchen und Anwendungen sehr nützlich macht. Unser Portfolio an variablen Widerständen umfasst Potentiometer, Trimmpotentiometer und Thermistoren.
Potentiometer und Trimmpotentiometer
Einige Widerstände sind so ausgelegt, dass sie manuelle Änderungen an elektrischen Schaltkreisen ermöglichen. Das Potentiometer ist ein vertrautes Gerät und findet sich hinter Drehvolumenreglern und Abblendschaltern. Durch die Drehbewegung wird der Widerstand variiert, sodass der Benutzer die durch den Schaltkreis fließende Energiemenge verändern kann.
Trimmer (auch Trimmpots genannt) sind ein verwandtes Produkt, das für die Verwendung in Verbindung mit Festwiderständen ausgelegt ist. Die leichte Variabilität in der Genauigkeit von Festwiderständen bedeutet, dass manchmal eine Feinabstimmung des Schaltkreises notwendig ist, um die richtigen Ergebnisse zu erhalten. Der Trimmer ist eine Gerät, das oft auf der Leiterplatte montiert ist und diese präzise Änderung des Widerstands ermöglicht.
Variable Messwiderstände, einschließlich Thermistoren
Es gibt eine Reihe von Widerstandstypen, die ihre Leistung je nach Umgebung variieren. Einer der gängigsten ist der Thermistor, der seinen Widerstand als Reaktion auf seine Temperatur variiert. TE-Thermistoren sind vom Typ der negativen Temperaturkoeffizienten (NTC) – je höher die Temperatur, desto niedriger der Widerstand. Damit ist der Thermistor für Anwendungen geeignet, die eine Änderung der elektrischen Leistung als Reaktion auf eine Temperaturänderung erfordern.
Die Wahl des richtigen Widerstands ist entscheidend für ein optimales Design. Unsere Widerstände können Ihnen bei der Lösung Ihrer Designanforderungen helfen. Unser Portfolio umfasst Widerstandslösungen für Präzision und hohe Leistung sowie variable Widerstände zur Feinabstimmung Ihrer Schaltkreise oder zur Erkennung von Umgebungsbedingungen. Finden Sie die Lösung, die Sie brauchen – Beginnen Sie mit Einkäufen aus unserem Portfolio an Widerständen.