Zustandsüberwachungssensoren

Anwendung

Sensoren für die industrielle Zustandsüberwachung

Erfahren Sie, wie Sensoren für vorausschauende Wartung Maschinenausfälle antizipieren, die Produktivität steigern, Wartungskosten senken und mehr Sicherheit ermöglichen.

Die Zustandsüberwachung besteht zwar schon seit Jahren, entwickelt sich aber mit dem Internet der Dinge weiter.  Dieses Wachstum des Internet der Dinge und seines fortschreitenden Ökosystems, das die kontinuierliche Überwachung in allen Fabrikanlagen unterstützt, hat sich auf die Methoden der Zustandsüberwachung ausgewirkt und zur Entwicklung vorausschauender Wartungsvorgänge beigetragen. Sensoren werden nun unter Berücksichtigung der Anforderungen dieses IoT-Ökosystems hergestellt. Die neuesten Sensorentwicklungen werden von IoT-Trends wie Miniaturisierung, Digitalisierung, Sensorfusion, Niedrigstrom- und Drahtlostechnologien beeinflusst und gleichzeitig für raue Umgebungen gerüstet. Daher ermöglichen Sensoren zunehmend eine kontinuierliche Zustandsüberwachung, indem sie über maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz (KI) Daten erfassen, anhand derer intelligente Entscheidungen getroffen werden können. Vibrations-, Druck-, Positions-, Geschwindigkeits-, Flüssigkeits-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren spielen eine entscheidende Rolle bei Anwendungen für die industrielle Zustandsüberwachung. Diese Industriesensoren tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, indem sie Maschinenausfälle antizipieren, die Produktivität steigern, Wartungskosten senken und die Sicherheit der Mitarbeiter verbessern.

Der Wert von Zustandsüberwachung

Sensoren für die industrielle Zustandsüberwachung wurden bereits in der Vergangenheit für schwere, hochwertige Maschinen wie Windräder, Industriepumpen, Kompressoren und HLK-Anlagen eingesetzt. Mit der Verschiebung des IoT und der zunehmenden Automatisierungspraktiken ist es jedoch notwendig, Sensoren zur Zustandsüberwachung auch an kleineren Systemen wie Maschinenspindeln, Förderbändern, Sortiertischen und Maschinenwerkzeugen anzuwenden, die eine bessere vorausschauende Wartung erfordern. Bei diesen industriellen Anwendungen ist eine Reduzierung der Maschinenausfallzeiten ein wichtiges Kriterium im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit und Rentabilität. Die Implementierung von Zustandsüberwachungs- und vorbeugenden Wartungspraktiken bietet daher viele Vorteile, die ohne den Einsatz präziser, zuverlässiger Sensoren nicht realisiert würden. Mit dem richtigen Sensor zur Messung der benötigten Daten könnte die Zustandsüberwachung in jeder industriellen Anwendung durchgeführt werden. So kann eine vorausschauende Wartung erfolgen, die bei Bedarf bestätigt, ob Betriebsvorgänge am Laufen gehalten werden können.

Sensoren für die vorausschauende Wartung in rauen Umgebungen
Webinar auf Abruf

Erfahren Sie, wie Sensoren in der vorausschauenden Wartung eingesetzt werden können und welchen Gewinn man daraus ziehen kann, Sensoren als Schlüsselkomponenten von Anwendungen zur Zustandsüberwachung anzuerkennen. Diese industriellen Sensoren tragen dazu bei, Maschinenausfälle zu antizipieren, die Produktivität zu steigern, die Wartungskosten zu senken und die Sicherheit der Mitarbeiter in rauen Umgebungen zu verbessern.

Sensoren für die vorausschauende Wartung in rauen Umgebungen
Webinar auf Abruf

Erfahren Sie, wie Sensoren in der vorausschauenden Wartung eingesetzt werden können und welchen Gewinn man daraus ziehen kann, Sensoren als Schlüsselkomponenten von Anwendungen zur Zustandsüberwachung anzuerkennen. Diese industriellen Sensoren tragen dazu bei, Maschinenausfälle zu antizipieren, die Produktivität zu steigern, die Wartungskosten zu senken und die Sicherheit der Mitarbeiter in rauen Umgebungen zu verbessern.

Zustandsüberwachungssensoren
Die Industrie 4.0 ermöglichen – Webinar

Die Zustandsüberwachung besteht zwar schon seit Jahren, entwickelt sich aber mit dem Internet der Dinge weiter. In diesem Webinar erfahren Sie, wie sich das IoT entwickelt, wie Sensoren diese Verschiebung ermöglichen und wie wertvoll diese Sensoren als Schlüsselkomponenten in der Zustandsüberwachung sind. 

Zustandsüberwachungssensoren
Die Industrie 4.0 ermöglichen – Webinar

Die Zustandsüberwachung besteht zwar schon seit Jahren, entwickelt sich aber mit dem Internet der Dinge weiter. In diesem Webinar erfahren Sie, wie sich das IoT entwickelt, wie Sensoren diese Verschiebung ermöglichen und wie wertvoll diese Sensoren als Schlüsselkomponenten in der Zustandsüberwachung sind. 

Teure Ausfallzeiten minimieren: Beschleunigungsmesser transformieren die Maschinenwartung
Webinar auf Abruf

Die Arbeit in Fabriken wird immer weiter automatisiert, und es werden Sensoren benötigt, um die Fabrikanlagen zu überwachen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sensoren wichtige Daten für die Leistungsanalytik, eine verbesserte Effizienz, niedrigere Kosten und die optimale Anlagennutzung erfassen.

Teure Ausfallzeiten minimieren: Beschleunigungsmesser transformieren die Maschinenwartung
Webinar auf Abruf

Die Arbeit in Fabriken wird immer weiter automatisiert, und es werden Sensoren benötigt, um die Fabrikanlagen zu überwachen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sensoren wichtige Daten für die Leistungsanalytik, eine verbesserte Effizienz, niedrigere Kosten und die optimale Anlagennutzung erfassen.

  1. Die Leistungsfähigkeit drahtloser IoT-Drucksensoren

Die drahtlosen Drucksensoren der Serien 65xxN und 69xxN bringen praktische Innovationen in die industrielle Überwachung. Ausgestattet mit LoRaWAN®- und Bluetooth®-Technologie fügen sie sich nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein, von beengten Platzverhältnissen bis hin zu abgelegenen Infrastrukturen. Sie bieten einen großen Druckmessbereich, wodurch der Bedarf an mehreren Sensoren reduziert und die Systemintegration vereinfacht wird. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die moderne industrielle Überwachung effizienter gestalten können.

  • Die Leistungsfähigkeit drahtloser IoT-Vibrationssensoren

Häufig gestellte Fragen

1

Was ist die industrielle Zustandsüberwachung?

Bei der Zustandsüberwachung handelt es sich um die Methode zur Bewertung von Komponenten in Industrieanlagen, die Änderungen innerhalb der Maschine identifiziert, welche typischerweise auf ein Problem hinweisen. Wird eine signifikante Veränderung festgestellt, könnte das die Notwendigkeit einer Wartung signalisieren.

2

Was ist vorausschauende Wartung?

Die vorausschauende Wartung ist ein Teilbereich der Zustandsüberwachung, bei dem es darum geht, festzustellen, wann Wartungsarbeiten an Industrieanlagen und Maschinen durchgeführt werden müssen. Sie ermöglicht die Betriebszeit von Fertigungsbetrieben und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Waren, um positive Kundenerfahrungen und Rentabilität zu bestätigen.

3

Wird die Zustandsüberwachung und die vorausschauende Wartung durch Sensoren ermöglicht?

Ja, das Anbringen von Sensoren an Industrieanlagen zur Überwachung der Leistung, zur Erkennung von Veränderungen verschiedener Parameter und zur Feststellung, ob Veränderungen einen Wartungsbedarf signalisieren, ermöglicht die Praxis der Zustandsüberwachung und/oder der vorausschauenden Wartung. Sensoren erleichtern die kontinuierliche Zustandsüberwachung, indem sie Daten sammeln, die mithilfe von maschinellem Lernen oder künstlicher Intelligenz (KI) zu intelligenten Entscheidungen führen.