Tendência
A Tecnologia da IA está Mudando a Forma como as Guerras são Vencidas
A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando as guerras conforme forças militares usam tecnologias de ponta para se tornarem mais efetivas e eficientes na defesa contra ataques.
É possível estender a vida útil do seu equipamento com nossos conectores M8/M12 que são confiáveis em uma grande variedade de aplicações e ambientes adversos
- Ruud van den Brink,
- Gerente de Produto
Os avanços na Inteligência Artificial (IA) têm se destacado nas manchetes ultimamente. Os avanços na Inteligência Artificial (IA) têm se destacado nas manchetes ultimamente. No entanto, organizações de Defesa e Forças Armadas já usam a IA há décadas para diversas atividades e ela continuará desempenhando um papel importante na forma como as guerras serão travadas no futuro. Como resultado, os data centers centralizados e os sistemas de computação integrados que possibilitam a IA deverão fornecer níveis sem precedentes de poder de computação e largura de banda, à medida que novas aplicações militares de IA são desenvolvidas e implantadas.
Aplicação da IA na Guerra
Na história militar, houve um momento que revolucionou a IA tal como a conhecemos hoje: quando o matemático Alan Turing decifrou a criptografia da máquina alemã Enigma na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele desenvolveu o Teste de Turing, que ainda é amplamente usado para determinar se um computador pode se equiparar à inteligência humana.
As forças armadas dos EUA também têm uma longa história de experimentação e uso da IA. Em 1991, um programa de IA denominado Dynamic Analysis and Replanning Tool (DART, Ferramenta de Análise Dinâmica e Replanejamento) foi usado para programar o transporte de suprimentos e pessoal e resolver outros problemas logísticos, economizando milhões de dólares. Hoje, os militares estão explorando novas maneiras de usar a IA para ajudar a melhorar a efetividade e a eficiência, incluindo os seguintes exemplos do uso da IA na guerra.
Identificação e Neutralização de Ameaças
Localizar a assinatura única de um sinal de rádio ou radar emitido por uma determinada aeronave dentro de todo o espectro eletromagnético é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. No passado, os sensores gravavam amplas faixas de frequência. As gravações eram então enviadas para um laboratório e analisadas por técnicos treinados para isolar e identificar quaisquer sinais de interesse, antes que sistemas de jamming para endereçar cada sinal fossem projetados.
Hoje, os sistemas de IA são empregados para ajudar a detectar e identificar sinais de interesse e implementar a tecnologia de jamming apropriada para bloqueá-los ou ajudar a interceptar ameaças conforme necessário.
A IA também pode ser usada para ajudar a interceptar ameaças que se aproximam. Quando um lançamento de míssil balístico é detectado, é possível determinar a trajetória prevista do míssil e intervir antes que ele atinja o alvo pretendido. A IA preditiva pode ser usada para identificar a assinatura eletromagnética do míssil para realizar o jamming do sinal e redirecionar o míssil ou enviar interceptadores diretos para destruí-lo antes que ele atinja seu alvo. Um sistema baseado em IA também pode ser capaz de decifrar qualquer comunicação criptografada, fornecendo informações valiosas sobre as capacidades ou intenções do oponente.
Direcionamento de Aeronaves e Veículos Tripulados e Não Tripulados
Os veículos não tripulados cumprem uma função importante na guerra moderna, mas a maioria requer algum nível de controle humano. Veículos sem tripulação ou orientação humana têm algum tipo de capacidade de IA ou lógica local para evitar catástrofes, principalmente se a comunicação com o veículo for perdida, mesmo que por um momento.
Futuras gerações de caças, submarinos e outros veículos militares, atualmente em fase de projeto, provavelmente operarão como um “enxame” de veículos não tripulados. A IA será usada para controlar o enxame de veículos aéreos não tripulados (VANTs) enquanto o piloto se concentra na missão. Forças militares em todo o mundo estão experimentando essa tecnologia emergente enquanto os engenheiros trabalham para desenvolver a tecnologia de inteligência artificial e sua respectiva integração a várias plataformas.
A tecnologia de enxame provavelmente será incorporada à próxima geração de caças em desenvolvimento atualmente para que aeronaves autônomas se coordenem perfeitamente com os aeronaves tripuladas.
Coleta de Informações
A qualidade dos programas de transcrição e tradução baseados em IA melhora drasticamente a cada atualização de software. Por exemplo, esses programas podem permitir que as comunicações de áudio sejam transcritas e traduzidas em tempo real.
Preparação para a Batalha
Simuladores e programas de treinamento que empregam a IA estão substituindo os livros didáticos como a mídia preferida para o treinamento. As aulas via tablet ou realidade virtual/aumentada podem ser atualizadas imediatamente para refletir os desenvolvimentos mais recentes e simular melhor as situações e condições reais de batalhas.
Capacitação de um Sistema Integrado de Defesa
O Departamento de Defesa dos EUA (DOD) está desenvolvendo um sistema centralizado denominado Joint All-Domain Command and Control (Comando e Controle Conjunto de Todos os Domínios) (JADC2) que usa a IA para vincular sensores de todos os ramos das forças armadas em uma rede unificada. A meta desse esforço é melhorar o acesso a dados estratégicos e táticos entre todos os ramos das forças armadas dos EUA. O JADC2 pretende alcançar essa meta identificando e eliminando barreiras físicas e tecnológicas que limitam o compartilhamento de dados e informações de missão crítica. Se tiver sucesso, o resultado serão níveis sem precedentes de interconectividade entre funcionários militares e equipamentos.
Restrições ao Uso da IA na Guerra
À medida que a corrida para encontrar novas aplicações militares para a IA continua, as nações e organizações governamentais trabalham para estabelecer as diretrizes e padrões que ajudam a garantir que a IA será aplicada com ética.
Em janeiro de 2023, o DOD anunciou uma atualização à Diretiva 3000.09 Autonomia em Sistemas de Armas que se aplica a sistemas de armas autônomos e semiautônomos, incluindo aqueles que incorporam a IA. Os requisitos atualizados declaram: “Os sistemas de armas autônomos e semiautônomos serão projetados para permitir que comandantes e operadores exerçam níveis apropriados de julgamento humano em relação ao uso da força”. Assim, embora a IA possa ser usada para ajudar líderes e comandantes a tomar decisões mais informadas, em última análise, é uma pessoa, não uma máquina, que determina a ação final.
A Importância dos Sistemas Integrados na Guerra Eletrônica
Independentemente de como são usadas, as aplicações de IA de forma geral exigem o processamento rápido de grandes volumes de dados. Conexões de alta velocidade são necessárias para manter o fluxo de dados entre os sensores e as caixas pretas usadas para implementar a IA.
A maioria das indústrias que usam a IA depende de data centers terrestres e climatizados , onde o espaço para equipamentos de processamento é praticamente ilimitado. As aplicações de IA usadas pelas organizações de Defesa e Forças Armadas também exigirão sistemas integrados robustos, os quais devem funcionar de maneira confiável e consistente em ambientes confinados e potencialmente hostis no solo, na água, no ar ou no espaço.
O processamento local é exigido para minimizar as restrições do envio seguro da grande quantidade de informações que podem ser coletadas. Os sistemas integrados a bordo de cada veículo exigirão um extraordinário poder de computação para lidar com as demandas das aplicações de IA.
A TE Connectivity viabiliza o uso da IA em aplicações militares
Ao projetar sistemas eletrônicos integrados, as duas principais restrições são o layout físico da placa de circuito e o gerenciamento térmico dentro do sistema. A quantidade de dados que podem ser coletados e armazenados, bem como a velocidade em que serão enviados do ponto A ao ponto B, também são itens extremamente importantes. Para que o design seja eficiente, é necessário um equilíbrio entre o poder de computação disponível hoje e as taxas nas quais os dados poderão ser transmitidos em um futuro próximo.
Os sistemas atuais são capazes de transmitir dados a taxas de mais de 32 gigabytes por segundo, mas isso não é suficiente. Designers e engenheiros sempre terão a necessidade ou o desejo de transferir mais dados com maior velocidade.
Portfólio da TE compatível com padrões VITA e SOSA
A TE oferece um amplo portfólio de componentes de interconexão compatível com padrões VITA e SOSA, capazes de lidar com velocidades de até 112 gigabits por segundo (Gb/s) mesmo sob condições adversas do campo de batalha. Esses componentes incluem:
-
STRADA Whisper
Família de componentes para backplane, projetada para sistemas de alto desempenho e alta largura de banda. O design revolucionário transfere dados em velocidades de até 112 Gb/s, o que permite atualizações futuras do sistema com eficiência, eliminando os altos custos trazidos pela necessidade de novo design do backplane ou midplane.
-
MULTIGIG
Conectores que suportam velocidades superiores a 32 Gb/s. Estão entre os conectores de backplane robustos mais rápidos para computação embarcada ou sistemas VPX.
-
Conectores CeeLok FAS-X DEUTSCH
Soluções de alta velocidade para transferência de dados por Ethernet com componentes robustos que cumprem especificações militares.
-
Raychem
Os conjuntos de cabeamento, chicotes elétricos, tubulação e fitas termo retráteis, juntas, terminações, mangas envoltórias, terminais, emendas, fios e cabos da Raychem foram projetados para uma ampla variedade de aplicações nos ambientes mais exigentes.
O Futuro da IA na Guerra
O progresso acelerado em software e tecnologia de IA praticamente garante que o setor de defesa verá enormes avanços e continuará a encontrar novas aplicações para a IA nas forças armadas. O conhecimento em várias aplicações comerciais, industriais, médicas, aeroespaciais e de defesa, que também empregam a tecnologia da IA, permite que a TE adapte os produtos existentes para operar em ambientes adversos no solo, na água e no espaço.
Por exemplo, os conectores de alta velocidade STRADA Whisper da TE têm como base conectores desenvolvidos para uso em data centers terrestres, mas foram modificados para serem mais robustos e suportar condições extremas no campo de batalha e no espaço.
Pontos Principais
- As forças armadas dos EUA têm uma longa história de uso de IA na guerra.
- Os militares estão explorando novas maneiras de usar a tecnologia de IA para ajudar a melhorar a efetividade e a eficiência.
- As aplicações militares da IA incluem identificar e neutralizar ameaças, orientar aeronaves e veículos tripulados e não tripulados, coletar informações e se preparar para a batalha.
- O Departamento de Defesa dos EUA exige que comandantes e operadores de sistemas de armas autônomos e semiautônomos exerçam níveis apropriados de julgamento humano em relação ao uso da força.
- Os sistemas de IA exigirão poder de computação e largura de banda extraordinários para atender às demandas das aplicações militares da IA.
- A TE tem as soluções de interconexão e o conhecimento para ajudar a permitir o uso da IA na guerra.