Ein Relais ist ein elektronisch betriebener Schalter, der durch einen Elektromagneten fernbetätigt wird, wodurch eine Reihe von Kontakten angezogen werden, um einen Schaltkreis entweder zu schließen oder zu öffnen. Elektrische Relais werden häufig zum Schalten von Signalen, Hochfrequenzen, Hochstromschaltungen (bei Verwendung einer Niederstromschaltung) und Lasten wie Widerstands-, Motor-, Lampen-, induktiven und kapazitiven Anwendungen verwendet. Dies ist hilfreich, wenn ein Reihenschalter oder eine vorhandene Schaltung nicht über die Kapazität verfügt, den erforderlichen Strom zu verarbeiten.

 

TE stellt eines der umfangreichsten Produktreihen von Relaistypen her, darunter selbsthaltende (bistabile) Relais und nicht selbsthaltende (monostabile) Relais, Steckrelais und Reed-Relais. Neben vielen anderen Anwendungen werden unsere elektromechanischen Relais (EMR Relais) zur elektrischen Isolation, zur Steuerung der Stromversorgung in Fertigungs- und Transportanwendungen sowie zum Schalten kleinerer Ströme in einem Regelkreis, z. B. in der Gebäudeautomationstechnik und Schalttafeln, eingesetzt.

Relais dienen als Verstärker.

 

Wir bieten Relais der folgenden Marken: AGASTATAxicomCIIDRI Relays (DRI)HARTMANKILOVACKISSLINGOEGPotter and Brumfield, und SCHRACK.

Was ist ein Relais?

Ein Relais ist ein elektronisch betriebener Schalter, der von einem Elektromagneten fernbetätigt wird, der einen Kontaktsatz anzieht, um einen Schaltkreis zu schließen oder zu öffnen.

Wie funktioniert ein Relais?

Relais basieren immer auf denselben Teilsystemen und Funktionsprinzipien, unabhängig davon, ob es sich um elektromechanische Relais oder elektronische Relais handelt oder ob sie zum Schalten von Signal- oder Hochleistungslasten ausgelegt sind. Relais wandeln ein elektrisches Eingangssignal auf der Primärseite in ein Zwischen- und nicht-elektrisches physikalisches Signal um. Diese Geräte wandeln auch das nicht-elektrische physikalische Signal erneut um, um ein Schaltelement (Sekundärseite) z. B. Kontakte zu betätigen, die elektrischen Strom (d. h. Leistungs-, Laststrom) schalten und leiten. Relais verwenden das nicht-elektrische Signal zwischen der Primär- und der Sekundärseite, um die notwendige galvanische Trennung zwischen den Eingangs- und Leistungskreisen zu gewährleisten. Relais können mit einem Ausgang mehrere Schaltkreise und Funktionen aktivieren. Dies ermöglicht höhere Kosteneinsparungen, da Hochstrom-Kapazitätsschalter teurer als Niedrigstromversionen sind.

 

Relais können auch Logikfunktionen an bestimmten Eingängen ausführen, z. B. das Ver- und Entriegeln eines Ausgangs von einem momentanen Eingang aus. Wenn ein Schalter keinen hohen Strom aufnehmen kann oder über eine elektronische Schaltung betrieben wird, kann das Relais über Schalterkreise betrieben werden. Lichtbögen in Kombination mit Kontaktprellungen sind einer der Parameter, die den Einschaltstrom begrenzen. In der Entwicklungs- und Testphase einer Anwendung muss darauf geachtet werden, dass der Einschaltspitzenstrom die Relaisspezifikation nicht überschreitet. Sie benötigen ein Relais für hohen Einschaltstrom, wenn Sie Einschaltströme behandeln müssen, die extrem hoch sein können.

Faktoren für die Qualität und Zuverlässigkeit von Relais

BENUTZERSCHNITTSTELLE

  • Auswahl des Relais für die Anwendung
  • Elektrische Lastparameter innerhalb der Spezifikationen
  • Spulenbetriebsparameter
  • Umgebungstemperatur
  • Mechanische Beanspruchung
  • Klima und Feuchtigkeit
  • Verarbeitung während der Montage

 

HERSTELLERSCHNITTSTELLE

  • Auswahl des richtigen Materials
  • Geeignetes Design
  • Optimaler Fertigungsprozess
  • Lagerbedingungen
  • Wahl des Transports