Entenda a indutância da bobina-relé para determinar a energia liberada pela bobina após a desenergização
Quando relés são utilizados, muitas vezes é desejável saber a indutância da bobina que eles estão utilizando, para determinar a energia liberada pela bobina após a desenergização.
A indutância de uma bobina com armadura assentada é maior do que a de uma não assentada. Isso ocorre porque a indutância varia diretamente com a permeabilidade incremental (μ) e inversamente com o comprimento (l) do caminho do circuito magnético. O entreferro no circuito magnético de uma armadura não assentada diminui μ e aumenta l. É evidente que, quanto maior a indutância, maior a quantidade de energia liberada no circuito da bobina após a desenergização.
A indução também variará com a tensão da bobina, uma vez que a permeabilidade varia com a força de magnetização, que, por sua vez, é determinada pela tensão da bobina. Para oferecer valores mais significativos ao designer de circuitos, a indutância deve ser medida em condições que simulam o serviço real do relé, ou seja, em tensão e corrente nominal.
A indutância com a armadura assentada representa as condições reais de aplicação no momento em que a energia da bobina é removida. Quando a energia da bobina é removida, ela gera uma contratensão, -e = L(di/dt), que é realimentada no circuito do interruptor. Dependendo dos níveis de energia, esse surto de tensão pode afetar a vida ou as características operacionais do interruptor que controla a bobina do relé. (Para proteger o interruptor, consulte "Supressão da bobina pode reduzir a vida útil do relé", 13C3264.)
A indutância das bobinas CC deve ser medida pelo método L = tR por meio de um osciloscópio. Esse método requer a aplicação da tensão CC nominal na bobina enquanto a armadura assentada é fisicamente segura. O valor "t" é o tempo para a corrente da bobina aumentar para 0,623 do seu valor de estabilidade, e "R" é a resistência CC bobina em ohms medida por um ohmímetro.
A indutância das bobinas CA pode ser determinada medindo a tensão da bobina e a corrente e a energia real consumidas, utilizando um wattímetro. O produto da tensão e da corrente da bobina é "VA" na equação a seguir, e "W" é a potência dada pelo wattímetro. R = resistência CC medida em ohms.
Se um wattímetro não estiver disponível, a indutância pode ser determinada pelo uso de um osciloscópio de traço duplo, cuja uma das entradas é alimentada por uma sonda de corrente. Nesse método, a tensão nominal na frequência adequada está impressa na bobina e o deslocamento de tempo "t" da tensão e da corrente aplicadas na bobina é medido pelo osciloscópio. A indutância é calculada como descrito acima, onde:
t = tempo em ms pelo qual a corrente da bobina atrasa a tensão
Figura 1.
Entenda a indutância da bobina-relé para determinar a energia liberada pela bobina após a desenergização
Quando relés são utilizados, muitas vezes é desejável saber a indutância da bobina que eles estão utilizando, para determinar a energia liberada pela bobina após a desenergização.
A indutância de uma bobina com armadura assentada é maior do que a de uma não assentada. Isso ocorre porque a indutância varia diretamente com a permeabilidade incremental (μ) e inversamente com o comprimento (l) do caminho do circuito magnético. O entreferro no circuito magnético de uma armadura não assentada diminui μ e aumenta l. É evidente que, quanto maior a indutância, maior a quantidade de energia liberada no circuito da bobina após a desenergização.
A indução também variará com a tensão da bobina, uma vez que a permeabilidade varia com a força de magnetização, que, por sua vez, é determinada pela tensão da bobina. Para oferecer valores mais significativos ao designer de circuitos, a indutância deve ser medida em condições que simulam o serviço real do relé, ou seja, em tensão e corrente nominal.
A indutância com a armadura assentada representa as condições reais de aplicação no momento em que a energia da bobina é removida. Quando a energia da bobina é removida, ela gera uma contratensão, -e = L(di/dt), que é realimentada no circuito do interruptor. Dependendo dos níveis de energia, esse surto de tensão pode afetar a vida ou as características operacionais do interruptor que controla a bobina do relé. (Para proteger o interruptor, consulte "Supressão da bobina pode reduzir a vida útil do relé", 13C3264.)
A indutância das bobinas CC deve ser medida pelo método L = tR por meio de um osciloscópio. Esse método requer a aplicação da tensão CC nominal na bobina enquanto a armadura assentada é fisicamente segura. O valor "t" é o tempo para a corrente da bobina aumentar para 0,623 do seu valor de estabilidade, e "R" é a resistência CC bobina em ohms medida por um ohmímetro.
A indutância das bobinas CA pode ser determinada medindo a tensão da bobina e a corrente e a energia real consumidas, utilizando um wattímetro. O produto da tensão e da corrente da bobina é "VA" na equação a seguir, e "W" é a potência dada pelo wattímetro. R = resistência CC medida em ohms.
Se um wattímetro não estiver disponível, a indutância pode ser determinada pelo uso de um osciloscópio de traço duplo, cuja uma das entradas é alimentada por uma sonda de corrente. Nesse método, a tensão nominal na frequência adequada está impressa na bobina e o deslocamento de tempo "t" da tensão e da corrente aplicadas na bobina é medido pelo osciloscópio. A indutância é calculada como descrito acima, onde:
t = tempo em ms pelo qual a corrente da bobina atrasa a tensão
Figura 1.