![A Evolução dos Dispositivos Vestíveis.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/story-hero-rendition/consumer-wearable-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendência
A Ascensão dos Dispositivos Vestíveis
Os eletrônicos vestíveis evoluíram de dispositivos salva-vidas para acessórios de moda. Esses produtos podem variar de pulseiras de monitor de atividade a óculos inteligentes e até mesmo sapatos com GPS: todos agora com uma demanda crescente do mercado.
Eletrônicos vestíveis são usados há décadas como aparelhos auditivos, marca-passos e outros dispositivos médicos comuns na sociedade atual. Na verdade, o design original de muitos eletrônicos de consumo, como telefones celulares, que são frequentemente usados como players portáteis, não foram inicialmente projetados como um, mas foram adaptados com base nas necessidades do consumidor em ter recursos e funcionalidades para conectividade em movimento. Os eletrônicos vestíveis evoluíram de dispositivos salva-vidas para acessórios de moda e variam de pulseiras de monitor de atividade, relógios e óculos inteligentes a sapatos habilitados para GPS: todos agora com uma demanda crescente do mercado. Embora o surgimento de eletrônicos vestíveis decorra principalmente da demanda do consumidor, há uma variedade de aplicações vestíveis.
Aplicações:
- Infoentretenimento: usado para informar e entreter, incluindo música, fotos, vídeos, direções e e-mail.
- Monitoramento de atividades: usado para monitorar atividades e funções como caminhar, dormir, frequência cardíaca e consumo de alimentos, a fim de fornecer aos consumidores um feedback imediato e vital sobre o qual eles podem agir modificando seu comportamento.
- Monitoramento de saúde: usado para monitorar uma condição diagnosticada e, em seguida, para explicar o diagnóstico, embora os requisitos regulatórios e a preocupação com a privacidade exijam um longo período de desenvolvimento e testes para essa tecnologia.
- Industrial e empresarial: focado em terminais de pulso para fornecer dados em tempo real, incluindo monitoramento de processos de fábrica e atualização de estoque em armazém. Óculos e pulseiras inteligentes devem ser rapidamente adotados para trabalhadores remotos e “sem mesa” no segmento industrial.
- Sistemas de soldados: integre redes pessoais, sensores, comunicações externas e o poder de gerenciar esses sistemas. Um objetivo é conectar os soldados em um campo de batalha maior, com conectores e subsistemas de conexão de cabos necessários para serem de alto desempenho, duráveis e robustos, mas leves para soldados que estão a pé.
![Faixas Fitness](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/wearables-2-bands-140x140.jpg)
![Óculos Inteligentes](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/glasses-140x140.jpg)
![Roupas Inteligentes](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/smart-wear-140x140.jpg)
![Setor Médico](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/sensors-medical-140x140.jpg)
Definição de Dispositivos Vestíveis
Um dispositivo eletrônico vestível pode ser definido como aquele que possui inteligência e é capaz de receber dados, processar esses dados e fornecer uma solução significativa. Por exemplo, uma função de um bracelete de atividade é coletar dados brutos de um sensor, processá-los e gerar um relatório sobre o número de etapas realizadas em um determinado período. Os sensores rastreiam o movimento com inteligência suficiente para distinguir entre passos e outros movimentos.
Sensores:
Eletrônicos Vestíveis
Os sensores são uma parte importante de eletrônicos vestíveis e estão ficando cada vez menores e mais sofisticados. Embora existam muitos tipos de sensores que podem ser usados, o mais comum é uma unidade de medição inercial – geralmente um acelerômetro. Um acelerômetro pode rastrear um movimento específico, sua direção e sua intensidade ou velocidade. Um exemplo simples de um acelerômetro é quando um celular ou tablet (inserção de dados) é girado e o dispositivo processa o movimento e gira a tela de acordo (o resultado).
Outros sensores comuns, incluindo pressão, temperatura, posição e umidade, suportam aplicativos como bússolas, GPS e giroscópios para detectar movimento. Os sensores usados em aplicações médicas podem ser usados para medir e monitorar o fluxo sanguíneo, pulso, pressão arterial, níveis de oxigênio no sangue, movimento muscular, gordura corporal e peso corporal. Os dispositivos vestíveis mais bem-sucedidos são aqueles que usam algoritmos para processar dados brutos e detectados em informações acionáveis e significativos para o usuário.
Comunicação:
Entrada/saída
Os eletrônicos vestíveis devem ser capazes de se comunicar com o mundo exterior. Embora a conectividade sem fio por meio de rádio de curto alcance ou outros protocolos sem fio seja popular, a conectividade com fio por meio de uma porta USB é normalmente necessária.
Potência:
Métodos de Carregamento
Muitos dispositivos vestíveis têm uma tela de vídeo ou uma tela sensível ao toque para interação do usuário. Um desafio significativo para telas tão pequenas é a facilidade de uso. Mesmo uma tela de alta resolução em um relógio inteligente não oferece muito espaço. Manter a usabilidade requer o equilíbrio certo entre o quanto pode caber na tela em comparação com a legibilidade das informações resultantes. Gerenciar o consumo de energia desses monitores é um grande motivador para os principais fabricantes de dispositivos vestíveis. Eles fazem amplo uso de alternativas de baixo consumo de energia, como e-ink ou e-paper, em oposição a telas LCD ou OLED coloridas. Como acontece com qualquer dispositivo eletrônico, os dispositivos vestíveis devem ser alimentados por baterias recarregáveis ou outros métodos de carregamento. Isso geralmente requer uma porta para alimentação conectada para recarregar as baterias. A transmissão de energia sem fio está surgindo como um recurso fundamental a ser integrado em novos dispositivos vestíveis e apresenta a necessidade de impermeabilização.
Processamento:
Atualizações
Outra característica comum dos eletrônicos vestíveis é a capacidade de executar uma variedade de aplicativos enquanto um aplicativo é atualizado ou alterado. Um relógio inteligente, por exemplo, é semelhante a um telefone celular. É um computador que permite ao usuário executar uma variedade de tarefas enquanto se conecta de forma independente à Internet para atualizações e downloads de aplicativos essenciais.
Dispositivos Vestíveis e a IoT
Os eletrônicos vestíveis formam um subconjunto da Internet das Coisas (IoT). IoT é a migração da Internet para algo além de pessoas. Um exemplo é o uso de um smartphone ou relógio para desbloquear remotamente uma casa, controlar o termostato e armar ou desarmar um sistema de segurança, de qualquer lugar do mundo.
A IoT também pode funcionar sem intervenção humana. Um relógio inteligente pode ser pré-programado para aumentar o calor nas manhãs frias e diminuir o calor à noite, ou verificar a previsão e ajustar as temperaturas da casa com base nessas informações.
Internet Protocol Em Todos os Lugares:
A Chave para IoT
O fator-chave na IoT é o uso do IP (protocolo de Internet). O IP é um protocolo de comunicação usado pela Ethernet e pela Internet para controlar o fluxo de informações. Cada dispositivo conectado tem um endereço IP, dando-lhe a capacidade de se comunicar com todos os outros dispositivos IP. Firewalls, senhas e outras medidas de segurança controlam quais dispositivos se comunicam entre si. Os eletrônicos vestíveis, em virtude de um endereço IP, fazem parte da IoT.
Uma vantagem de fazer parte da IoT é que os eletrônicos vestíveis não precisam existir como dispositivos independentes. Os dados de atividade de uma pulseira de condicionamento físico podem ser baixados para um aplicativo em um computador, que pode fornecer uma análise detalhada das tendências ao longo do tempo para acompanhar o progresso. O reprodutor de música em um relógio pode recuperar músicas usando a computação em nuvem. O resultado final é que as pessoas em todos os lugares podem interagir com coisas, ou seja, TVs, casas, carros, eletrodomésticos e dispositivos que salvam vidas, como resultado de um pequeno dispositivo, mantido próximo ou em nossos corpos, apenas mergulhando no mundo da eletrônicos vestíveis e da IoT.
O Negócio É Ser Pequeno
Os eletrônicos vestíveis são habilitados pela miniaturização e integração de componentes, que permitem que funções poderosas sejam compactadas em um espaço muito pequeno. Sensores, chips de computador, câmeras, alto-falantes e outros componentes continuam a ficar cada vez menores ao mesmo tempo que se tornam mais potentes.
Desafios de Acondicionamento:
Eletrônicos Vestíveis
Acondicionar esses componentes no formato e nível de fabricação corretos é um desafio. Como líder em conectividade, a TE trabalha em estreita colaboração com designers e fabricantes de eletrônicos vestíveis. A Figura 2 mostra soluções típicas de conectores para um relógio inteligente. A principal característica para a maioria destes, assim como outros componentes, é um perfil baixo com um tamanho reduzido. O perfil baixo é especialmente importante para permitir que o próprio dispositivo assuma um design fino.
![Figura 2 – Soluções de Conectores para Relógios Inteligentes](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/wearables-infographic-1024.jpg)
Figura 2 – Soluções de Conectores para Relógios Inteligentes
Integração de Peças:
Dispositivos de Interconexão Moldados
Com imóveis em alta, a integração de peças não apenas simplifica o sistema, mas usa o espaço disponível para a máxima eficiência. As antenas podem ser embutidas diretamente na caixa, conforme mostrado na Figura 3 para um telefone celular. Esses dispositivos de interconexão moldados (MIDs) e tecnologias de antena emergentes permitem que traços de circuito, planos de aterramento e blindagem sejam integrados à peça moldada. O substrato pode ser um plástico de engenharia ou um composto. Os compostos estão se tornando cada vez mais atraentes em sua capacidade de aumentar a resistência do material e podem ser moldados e metalizados de forma econômica.
![Figura 3 - Antenas e outros elementos de circuito podem ser embutidos em substratos plásticos.](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/antenna-products-620x250.jpg)
Buscando Robustez
Muitos sistemas vestíveis são projetados para serem usados durante a prática de esportes e outras atividades pesadas. A robustez como conceito é relativa e só pode ser definida em termos de aplicação. Os requisitos de robustez para um monitor cardíaco são diferentes daqueles de um monitor de atividade usado por um ciclista. Os dispositivos vestíveis do soldado operam em um nível totalmente diferente de robustez, exigindo faixas de temperatura mais amplas, melhor resistência a choques e vibrações e resistência a produtos químicos ou solventes que arruinariam um dispositivo de consumidor.
Tornar os eletrônicos vestíveis mais resistentes aos riscos ambientais fará com que os dispositivos sejam mais confiáveis e fáceis de usar. Você pode obter um certo grau de proteção contra intempéries usando uma porta USB à prova de respingos e uma tampa de borracha, mas isso não torna o dispositivo à prova d'água. Os designers estão procurando fechar as aberturas nos dispositivos para obter vedação IP67/68 para um design à prova d'água. A Proteção de Ingresso (IP) é usada para especificar a proteção ambiental de gabinetes em torno de equipamentos eletrônicos. A impermeabilização não apenas proporciona um design mais robusto, mas também facilita o uso. Algumas abordagens, como transmissão de energia sem fio, estão surgindo no mercado.
![Figura 4 - Cabo Conectado Magneticamente](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/wearable-cable-620x250.jpg)
Cabo Conectado Magneticamente: Os conectores USB e similares usam um ajuste de fricção para manter os conectores acoplados. Uma abordagem alternativa, mostrada na Figura 4, usa ímãs para manter o conector no lugar com contatos de mola no lado do cabo. Os contatos e ímãs do lado do dispositivo podem ser vedados para evitar que líquidos e umidade entrem no dispositivo. Ao contrário dos conectores micro USB acoplados, os ímãs ajudam a puxar o cabo para a posição correta.
Conexões de Dados Sem Contato: use anexos magnéticos e transceptores no dispositivo e no conjunto de cabos para criar uma conexão sem fio. Essa abordagem pode suportar protocolos de E/S de alta velocidade, como USB 2.0 e 3.0. A curta distância entre os transceptores fornece uma conexão com baixo consumo de energia.
Carregamento Sem Fio: as baterias podem ser carregadas sem uma conexão elétrica direta. O carregamento sem fio, ou carregamento indutivo, usa bobinas de indução na unidade de carregamento e eletrônicos para carregar o dispositivo. O campo eletromagnético criado pela bobina de carregamento permite que a energia seja transferida para a bobina receptora, agindo como um transformador. As vantagens do carregamento sem fio incluem:
- Maior durabilidade: sem desgaste dos conectores
- Maior confiabilidade: nenhuma porta de conector fornece entrada para contaminantes
- Uso mais fácil: sem conectores pequenos a serem acoplados
- Liberdade de design: designers industriais são livres para criar formas novas e incomuns para dispositivos
- Vida útil mais longa: a construção de transmissores de energia em objetos comuns significa que os dispositivos carregam continuamente
Desvantagens:
Carregamento Sem Fio
As desvantagens do carregamento sem fio incluem menor eficiência, maior geração de calor e carregamento mais lento. Cada um desses problemas está relacionado e será aprimorado por estruturas de bobina mais recentes e frequências de acoplamento mais altas. A maioria dos dispositivos vestíveis precisa de baixa potência, o que significa que o impacto dessas desvantagens pode ser mínimo.
Têxteis Inteligentes
Outra tendência em dispositivos vestíveis é incorporar sensores e eletrônicos em tecidos, desde roupas esportivas especiais até roupas do dia a dia. O desafio é criar roupas eletrônicas que possam ser tratadas como roupas comuns, mas que sejam confortáveis, flexíveis e laváveis. As interconexões e os componentes eletrônicos devem ser discretos e robustos. Isto requer:
- Terminações confiáveis que são isoladas, robustas e à prova d'água
- Soluções flexíveis de antena e transceptor baseadas em vestuário
- Fio isolado condutor de estiramento
- Baterias pequenas e secáveis
- PCB/FPCs resistentes a dobras e crimpagem
Mercado de Dispositivos Vestíveis:
O desafio do mercado de eletrônicos vestíveis é criar dispositivos que possam oferecer dados úteis que melhorem nossas vidas. Seja no pulso, na cabeça ou no pé, os dispositivos vestíveis devem ser modernos, robustos e facilmente recarregáveis.