Tendência
Estratégia da Cidade Inteligente
Os custos decrescentes de conectividade estão permitindo que os municípios integrem sistemas essenciais para comunicações públicas, serviços públicos e transporte. Para alcançar esta oportunidade, as partes interessadas precisam de uma visão clara para a construção de uma cidade inteligente.
Cidades inteligentes e comunidades conectadas se tornaram um tema muito usado nos últimos anos. Com o aumento do foco e a redução dos custos da tecnologia conectada e de detecção, o ambiente está maduro para alguns avanços revolucionários nas áreas de transporte, serviços públicos e edifícios. Embora a definição de “cidade inteligente” ainda seja ambígua, o valor da conectividade nessas três áreas é claro. Independente da escala, a implementação bem-sucedida de uma “estratégia de cidade inteligente” requer coordenação e cooperação em larga escala. A recompensa é alta, pois há ganhos significativos a serem obtidos em eficiência energética, otimização operacional e experiência geral do cliente. O transporte é uma das áreas mais importantes para se beneficiar de soluções avançadas de conectividade. Ao utilizar mais e mais dados ricos que capturam fluxos de tráfego, clima, estacionamento, condições das estradas e muito mais, as autoridades de transporte podem melhorar o desempenho do sistema e minimizar o congestionamento do tráfego, o que, por sua vez, melhora os tempos de viagem e reduz as emissões de carbono. Com uma estratégia conectada, os departamentos da cidade permitem que os moradores recebam melhores serviços. Por exemplo, um morador pode usar seu smartphone para rastrear rotas de ônibus e metrô em tempo real. Isso permite que eles vejam quando o ônibus chegará, em vez de medir sua viagem na hora prevista de chegada impressa no cronograma em papel. Esse tipo de capacidade digital ajudaria os residentes a tomar melhores decisões ao selecionar o método mais rápido e eficiente de chegar ao seu destino.
O fluxo constante de dados disponíveis, de câmeras conectadas a sensores de carros, pode ajudar a identificar padrões de tráfego e estabelecer desvios para projetos de obras públicas.
Em um veículo conectado, quando o sistema está se comunicando com os semáforos, luzes da rua e outros carros, ele pode ajudar o motorista a navegar com mais eficiência pela cidade. O carro pode antecipar quando os semáforos mudarão e oferecer rotas alternativas. Ele também pode relatar um acidente e fornecer uma visão em tempo real do estacionamento disponível. Esse nível de conectividade também atende aos pedestres: eles podem relatar facilmente buracos, vidros ou detritos na estrada ou outras informações sobre as condições do tráfego. O fluxo constante de dados disponíveis, de câmeras conectadas a sensores de carro, pode ajudar o governo municipal a detectar e responder rapidamente a problemas. Ele também fornece a capacidade de rastrear incidentes com mais precisão ao longo do tempo. Os dados do sensor, em particular, podem ajudar as autoridades de transporte a identificarem padrões de tráfego e estabelecerem desvios para projetos de obras públicas. Do ponto de vista do motorista e do pedestre, esse tipo de sistema inteligente fornece uma ferramenta personalizada em tempo real para navegar em uma área congestionada. Semelhante à melhoria das condições das estradas, a infraestrutura conectada pode ajudar as concessionárias a prever as necessidades de manutenção. Por exemplo, o sistema pode detectar sinais precoces de uma possível falha na rede elétrica, permitindo que a concessionária atualize a rede antes que ocorra uma falha. Ele também pode ajudá-los a monitorar, gerenciar e redirecionar o fornecimento de energia ou injetar energia adicional de fontes de energia alternativas não tradicionais, para atender à demanda do consumidor em tempo real. Atualmente, os sistemas de Supervisão de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) precisam de flexibilidade para fornecer uma resposta coordenada a um sistema complexo. Mas as vantagens de ter esse recurso são claras: esse tipo de resposta coordenada da rede inteligente pode minimizar o tempo de inatividade e ajudar a prever falhas antes que elas aconteçam. Os dados dessa captura em tempo real ajudariam as empresas de serviços públicos a rastrear com mais eficiência os padrões de uso, analisar comportamentos de longo prazo e otimizar a geração de energia. Além disso, permite que os consumidores monitorem melhor seu uso de energia.
Um sistema conectado também ajudaria a monitorar e gerenciar os serviços de água e gás. Da identificação e prevenção de vazamentos à otimização do uso, esse sistema permitiria que as concessionárias gerenciassem melhor o uso do consumidor e gerassem maiores economias operacionais. Semelhante à rede elétrica, esse tipo de sistema pode ajudar a melhorar o desempenho de custos e evitar vazamentos e quebras, reduzindo o desperdício do sistema. Os edifícios são sistemas complicados que também podem se beneficiar de uma estratégia conectada de tecnologia que otimiza e automatiza o uso de energia. A adição de sensores ajuda a capturar informações cruciais para a tomada de decisões sobre otimização de energia, como melhorar a iluminação e a eficiência do sistema de climatização. Essas tecnologias de detecção podem transformar um edifício em um sistema muito flexível capaz de responder às necessidades dos ocupantes. O resultado é um sistema que ajusta a iluminação, o aquecimento e outros atributos ambientais, maximizando a eficiência energética e o desempenho geral do sistema.

Os dados do sensor podem ajudar as concessionárias a prever as necessidades de manutenção. Por exemplo, o sistema pode detectar sinais precoces de uma possível falha na rede elétrica, permitindo que a concessionária atualize a rede antes que ocorra uma falha. Ele também pode ajudá-los a monitorar, gerenciar e redirecionar o fornecimento de energia ou injetar energia adicional de fontes de energia alternativas não tradicionais, para atender à demanda do consumidor em tempo real.
O Caminho a Seguir
Embora os custos decrescentes de conectividade estejam acelerando a adoção desses sistemas integrados para comunicações públicas, serviços públicos e transporte, os municípios ainda enfrentam desafios significativos para implementar esses tipos de sistemas. O principal desafio é que os investimentos nesses sistemas exigem uma visão clara, defesa contínua, liderança forte e capital suficiente para dar o primeiro impulso a esses projetos, bem como sustentá-los, ao longo dos muitos anos necessários para concluí-los. O que dificulta a implementação de tecnologias avançadas de detecção e controle são os orçamentos municipais rígidos, os departamentos municipais isolados e a inexperiência da equipe com a tecnologia. Para implementar com sucesso essa tecnologia, os municípios precisam estabelecer uma forte coordenação entre todas as partes interessadas, incluindo concessionárias e entidades privadas. A criação de um caminho a seguir começa com uma compreensão clara das peças-chave do programa e como elas convergem – elementos que a estratégia conectada irá delinear. A chave para transformar a estratégia em um sistema público transformado requer que cidades e serviços públicos trabalhem juntos para alcançar seus respectivos objetivos.
Autor
Benjamin Nelson, Engenheiro, Especialista do Setor