![センサ技術のホワイトペーパー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/sensors pioneering precision-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
ホワイトペーパー
産業オートメーションから医療機器まで、さまざまな用途でのセンシング技術の使用と、設計に適したセンサを選択する際の重要な要素について解説します。
センサ技術は、さまざまな分野、特に産業分野と医療分野で、 データを収集するための基礎的な要素です。工場現場の状態監視から精密な外科手術まで、センサは必要不可欠です。当社では、産業用途と医療用途の範囲でセンサの最新技術と重要性に焦点を当てた一連のホワイトペーパーを作成しました。
産業用途
産業オートメーションは、あらゆる工場で当たり前になりつつあります。 産業用途では、効率、生産性、信頼性が常に最も重要な課題であり、センサを活用することで、オートメーションを円滑に動作させ、リアル タイム データをエンジニアに 24 時間 365 日提供できます。産業用途に重点を置いた以下のホワイトペーパーでは、産業界のモノのインターネット (IIoT) の進化と、センサがこの発展をどのように加速しているかについて説明します。
状態監視および予知保全
-
振動センサによる予知保全
予知保全用途では、長期にわたって安定性、正確性、信頼性の高い性能を実現するために、特別な条件を満たすことが求められます。予知保全や状態監視のニーズに適した振動センサの選択に役立つように、当社の専門家が振動センサ技術の比較を示します。
-
状態監視用の広帯域幅加速度計
装置状態監視と予知保全は、不具合や摩耗の兆候を示す振動スペクトルの変化を早期に検出することを拠り所としています。市場トレンドにより、監視対象となるシステムがますます大量生産化・小型化の道を歩んでいる現在、要求される信号帯域幅も増加しています。今では、状態監視用の加速度計を装置に直接埋め込むことも可能になりました。この全報告書では、広帯域幅監視の要件と故障の発生源について解説し、不具合状態のシミュレーションや実験結果を示します。
-
有線センサからワイヤレス センサへの移行を推進する要因
状態監視業界において、有線センサからワイヤレス センサへの移行ニーズを推進してきた 4 つの主要な推進要因について解説します。
暖房・換気・空調設備 (HVAC)
-
商業環境と住宅環境における湿度管理の重要性
HVAC システムにおける湿度、圧力、温度の測定でセンサが果たしている重要な役割について説明します。
-
ピエゾ抵抗センサ技術と高度な熱センサ技術
HVAC 用途でのピエゾ抵抗 (ダイアフラムベース) センサおよび熱 (フローベース) センサの相違と、最適なセンサを選ぶうえでの考慮事項をご覧ください。ほこりの多い環境における従来の熱センサの課題と高度な熱圧力センサ ソリューションについての詳細も知ることができます。
産業オートメーション
-
トルク センサによる協働ロボットの安全性能の向上
研究開発および製品開発エンジニアリング部門上級マネージャの Arthur Vignolles と力およびトルク センサ Product Manager の Ricardo Garcia が、現在の産業用設備における協働ロボットの安全性要件に関するインサイトを提供します。トルク レベルが人間を傷つけたり、協働ロボットを損傷させたりする可能性がある状態の検知と制御を実現するセーフティ トルク センサの技術と用途について詳しく説明します。
インダストリアル環境
-
トルク センサによる協働ロボットの安全性能の向上
自動化技術の進歩も、協働ロボットの開発を後押ししてきました。協働ロボット (または「Cobot」) とは、人間とのやり取りをまったく、あるいはほとんど行わないスタンドアロン型の自動化装置とは対照的に、作業員との対話や支援を想定して作られています。歴史上、対話的やり取りが制限されてきた背景には、安全上の懸念や、人間とロボットでは効率的・効果的な共同作業ができなかったという事実があります。この記事では、産業用途での自動化を進化させるうえで非常に重要な安全性の向上に関する見解を紹介します。
-
現在の産業用途における液面レベル スイッチの役割
油井監視とボイラ給水タンクという 2 つの産業用途のケース スタディを詳細に分析し、要求の厳しい環境条件で液面レベル スイッチを使用する際に特有の品質に関する見解を紹介します。
-
傾斜センサにおけるセンサの融合
激しい振動や衝撃を伴う産業環境の場合、従来の傾斜センサでは、性能が十分でない可能性があります。加速度計とジャイロスコープのデータを融合することによって、動的な環境下でも反応性が保たれる新世代の傾斜センサが実現します。このホワイトペーパーでは、このようなセンサの融合を活用して、産業環境におけるより高い安定性のニーズに対応する方法について解説します。
-
腐食環境におけるセンサ
生産現場からフィットネス トラッカーまで幅広く利用されているセンサは、人々のニーズが絶えず変化する現代社会において、明日の期待に応えるために重要な役割を果たします。ワイヤレス技術や IoT 技術の普及を受けて、コンシューマ デバイスや産業機器に搭載されるセンサの数は増大しています。センサ内部の進歩はこれらの市場にとってきわめて重要です。性能の課題を克服・凌駕するために、超小型、低消費電力、かつ高精度で過酷な媒体にも耐えられるよう設計されたデジタル センサが求められています。このホワイトペーパーでは、過酷な環境条件でセンシング素子を保護する際の特別なニーズについて説明します。
-
きわめて高い信頼性
極端な温度下でも機能するトランスミッタ作りは、最も過酷な環境にも耐える設計のセンサの開発から始まります。凍結環境が機器に与える影響と温度による影響を補償するセンサ試験の詳細をご覧ください。
-
傾斜センサにおけるセンサの融合
激しい振動や衝撃を伴う産業環境の場合、従来の傾斜センサでは、性能が十分でない可能性があります。加速度計とジャイロスコープのデータを融合することによって、動的な環境下でも反応性が保たれる新世代の傾斜センサが実現します。このホワイトペーパーでは、このようなセンサの融合を活用して、産業環境におけるより高い安定性のニーズに対応する方法について解説します。
-
クリティカルでコンパクトな用途向け組み込みセンサ
システム インテグレータや OEM がコストを削減しながら信頼性、安全性、そして性能を高める努力を続ける中で、マニホールド用ロード ホールディング バルブ、アクチュエータ、ポンプに組み込まれるセンサの必要性が高まりつつあります。クリティカルでコンパクトな用途で組み込み圧力センサがどのように使用されるかをご覧ください。
-
宇宙のセンサ
TE Connectivity は、2 回目の木星最接近に挑む NASA の探査機ジュノーに搭載された負温度係数 (NTC) サーミスタで航空宇宙のイノベーションに貢献しています。このホワイトペーパーで宇宙におけるセンサの詳細をご覧ください。
医療用途
医療産業におけるセンサの重要な役割は、データを収集することにより、医療専門家や患者が進行中の病状に関する不可欠な情報を利用できるようにすることです。 使用する医療技術が侵略的か非侵襲的かを問わず、センサは、患者の診断、モニタ、処置を支援するうえで中心的な役割を担います。医療用途に関する以下のホワイトペーパーでは、進化する医療産業についてと、患者と医療従事者を支えるセンサの重要な役割について説明します。
このホワイトペーパーでは、モビリティと在宅医療に焦点を当て、生活の質を向上させる精度の高い堅牢なデバイスを提供するために、医療産業がどのように取り組んでいるかを解説します。電力およびエネルギー消費から適切な校正まで、医療機器の利点と課題に関するインサイトに加え、医療用センサがこれらの一般的な課題をどのように解決するかについて説明します。
-
医療用途向けセンサの選択
センサにより、医療機器の機能の仕方が変わりつつあります。医療機器のほとんどに非使い捨て型センサが使われているため、設計によって医薬品や体液との接触からセンサを保護する必要があります。これは、医療機器の使用方法に応じた適切なセンサの選択から始まります。
-
医療用ポンプ用途におけるさまざまなセンサ
センシング技術はこれからも医療を接続性、信頼性、安全性の高いものへと進化させる基盤であり続けます。このホワイトペーパーでは、医療用ポンプにおけるセンシング技術の重要な役割について説明します。
-
医療用の侵襲性圧力センサに関する安全上の考慮事項
センサ技術は日々改良されており、数多くの適応拡大に対応するために新しいデバイスが開発されています。さまざまな医学的状況における圧力センシングの利点は十分理解されていますが、新しい技術を体内に持ち込む際はそれに伴う潜在的な有害影響についても憂慮する必要があります。本書では、生体適合性に関する安全規格と生体内で使用する電流の安全限界について概説し、両方の基準を満たすことができる方法を示します。
-
睡眠時無呼吸検査機器および睡眠検査機器におけるセンサ技術の利用 (英語)
医療業界のモノのインターネット (IoMT) 分野で最も急成長している睡眠監視において、センサがどのように重要な役割を果たしているのかをご覧ください。
-
医療用センサ技術の設計において考慮すべき点
ネットワーク接続された医療産業の成長に伴い、その厳しいニーズに対応するためにセンサ技術の設計も進化しています。非接触式医療用途において考慮すべき 5 つの点を追及して、重要なトレンドを確認してみましょう。
-
バイタル サイン モニタのピエゾ ソリューション
動ひずみセンサとしてのピエゾ フィルム独自の特性により、皮膚に直接取り付けても、中間層を通して機械的に結合しても、ピエゾ フィルムはバイタル サインの検知に最適です。ポケットに入れて持ち歩くデバイスの中には、脈拍を検知できるほど感度の高いフィルム素子もあります。
-
リアルタイムのリモート患者監視のトレンド
リモート患者モニタリングは、今全盛期を迎えています。この進化するトレンドは、収まる気配がありません。リモート患者モニタリングによって、医療分野全体で患者の転帰や看護の質を根本的に改善することができます。これには、医療現場となる病院や診療所、在宅医療、過疎地域と発展途上国でのリモート ケアが含まれます。このホワイトペーパーで紹介する 5 つのトレンドから、医療の実態を変革するうえでセンサがどのように役立っているかをご覧ください。
製品詳細
-
小型ロード セルの設計最適化による性能向上
力という要素は、プロセス制御やプロセス監視において最も基本的な関心パラメータの 1 つです。医療、産業、およびコンシューマ分野のさまざまな用途における力センサの利点を解説します。
-
湿度センサの設計課題
湿度は、日々の活動、個人的な快適さ、医療機器でのクリティカル ケアにおいて重要な役割を演じています。湿度センサは、システム性能、環境条件、曝露、統合に対するソリューションを提供できます。このトレンド ペーパーでは、湿度設計におけるエンジニアの 4 つの重要な課題を説明します。
-
適切な加速度計の選択
ほとんどのエンジニアリング活動と同様に、正しい工具を選ぶことは測定結果に大きな影響をもたらすことがあります。適切な加速度計の選択にこのホワイトペーパーの情報をお役立てください。基本的な加速度計タイプとそれぞれの設計要件の詳細をご覧ください。