Tyler Kerr (00:01):
Wilkommen bei CONNECTED World, einem Podcast, der für Ingenieure erstellt wurde, um mehr über die neuesten Technologietrends zu erfahren, die eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft schaffen.
Tyler Kerr (00:13):
Hallo, willkommen bei CONNECTED World, einem Podcast von TE Connectivity (TE) – Ihre Quelle für neue Ideen und Einblicke rund um die vernetzte Welt. Ich bin Tyler Kern und heute Ihr Gastgeber. Und heute werden wir den aktuellen Stand des Marktes für Outdoor-Überwachung besprechen. Wir werden über einige der Trends, die wir in diesem Bereich sehen, und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sprechen. Und deshalb ist Felisa Chuang heute bei mir, um diese Dinge zu besprechen. Sie ist Produktmanagerin für RF-Antennen bei TE Connectivity. Felisa, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
Felisa (00:39):
Hallo, alle zusammen. Ich freue mich, heute über das Thema Outdoor-Überwachung sprechen zu können.
Tyler Kerr (00:44):
Nun, wir freuen uns, in dieses Thema einzutauchen und Felisa ist offensichtlich ein Experte. Und sie wird uns heute hier viele fantastische Einblicke geben. Beginnen wir also bitte mit einer allgemeinen Frage. Wie ist der aktuelle Stand des Marktes für Outdoor-Überwachung?
Felisa (00:58):
Ja, klasse. Ich sehe, dass durch die Urbanisierung mehr Städte zu einer Smart City werden können. Die 5G-Fähigkeiten können intelligentere Technologien zugänglicher machen und neue Marktchancen für Internet of Things (IoT)-Lösungen eröffnen, z. B. in den Bereichen Außenüberwachung, physische Sicherheit, Behörden und Transport/Verkehrskontrolle. Und das kann die Überwachung im Außenbereich immer wichtiger machen. Der Bericht von Gartner (Market Trends: 5G Opportunities in IoT for Communications Service Providers) prognostiziert, dass die installierten 5G-IoT-Endpunkte für Überwachungskameras im Außenbereich 2,5 Millionen im Jahr 2020, 6,2 Millionen Einheiten im Jahr 2021 und 11,2 Millionen Einheiten im Jahr 2022 erreichen werden.
Felisa (01:46):
Die Smart Surveillance oder Outdoor-Überwachung kann aufgrund von 5G und der Urbanisierung, die immer mehr Städte zu einer Smart City machen kann, ein großes Wachstum verzeichnen. Und wir haben beobachtet, dass COVID-19 auch das Verhalten der Menschen beeinflusst und verändert. Zum Beispiel müssen wir Masken tragen und die Temperaturen in einigen Bereichen messen, und intelligente Überwachung kann helfen, die potenziellen infizierten Fälle zu überwachen und zu erkennen, um zu verhindern, dass sich einige Krankheiten ausbreiten. Das treibt also auch das Wachstum intelligenter Überwachung voran. Ich denke, das wäre der aktuelle Stand der Outdoor-Überwachung.
Tyler Kerr (02:32):
Wow. Du hast da ein paar wirklich tolle Punkte genannt. Und ich denke, dass es viele gesellschaftliche Auswirkungen gibt, die dies vorantreiben. Du hast die Urbanisierung erwähnt, aber auch COVID-19. Ich denke, du hast einige wirklich großartige Punkte angesprochen, und da wir verschiedene Technologien aufkommen sehen, welche Trends siehst du derzeit bei der Outdoor-Überwachung und in diesem Bereich, welche Arten von Technologien treiben das Wachstum wirklich an?
Felisa (02:56):
Ja, ich sehe verschiedene treibende Technologien. Zum Beispiel kann 5G eine schnellere Datenübertragung und die Möglichkeit bieten, deutlich mehr Geräte gleichzeitig zu verbinden, mehr Städte scheinen tiefer in den Smart-City-Trend einzutauchen, wie ich bereits erwähnt habe, und es scheint mehr Bedarf an Outdoor-Überwachung in der Smart City zu geben. Es kann mehr Bedarf für die Verkehrssteuerung oder die Beleuchtungssteuerung geben, und wie wir bereits erwähnt haben, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Insgesamt ist 5G also ein großer Antreiber für den Outdoor-Überwachungstrend.
Felisa (03:41):
Und der zweite wäre die öffentliche Sicherheit. Die Überwachung spielt bei der Verbrechensverhütung eine sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel können KI-fähige Kameras potenzielle Verbrechen in öffentlichen Bereichen erkennen und überprüfen, und es scheint, dass sie in einigen Ländern wie Singapur und im südasiatisch-pazifischen Raum, wie in der Stadt Tokio, immer mehr an Bedeutung für die Regierung gewonnen haben.
Felisa (04:12):
Die dritte treibende Kraft wäre die Integration mit einigen anderen Komponenten. Beispielsweise werden Steckverbinder mit Sensoren kombiniert. Einige intelligente Überwachungskameras in Kombination mit Sensoren können helfen, die Luft- oder Lärmbelastung in Städten zu überwachen, unsere Straßenbeleuchtung zu überwachen und anzupassen oder sogar den Wasserverbrauch in einigen Gebäuden und Parkbewässerungssystemen zu reduzieren.
Felisa (04:43):
Und ich denke, dass die letzte Cyber-Sicherheit und Privatsphäre, wissen Sie, wie die Outdoor-Überwachung wird immer beliebter. Ich denke, Datenschutzfragen bleiben und werden sehr wichtig und sollten zusammen mit unserer Cyber-Sicherheit als Trends betrachtet werden. Daher sollten bei der Gestaltung der Überwachung im Freien meiner Meinung nach Cybersicherheit und Privatsphäre Schlüsselfaktoren sein, die berücksichtigt werden müssen.
Tyler Kerr (05:14):
Genau. Wie du bereits erwähnt hast, gibt es eine Menge Technologien, die das Wachstum im Bereich der Outdoor-Überwachung vorantreiben. Und deshalb denke ich, dass du einige sehr gute Punkte angesprochen hast. Felisa, was sind einige der Herausforderungen, denen Ingenieure bei der Umsetzung dieser Technologietrends begegnen können? Was für Dinge können auf sie zukommen? Was kann für sie eine Herausforderung sein?
Felisa (05:38):
Du weißt, dass die Outdoor-Überwachung draußen stattfindet. Also, ich denke ein wichtiger Faktor wäre die Haltbarkeit in dieser rauen Umgebung. Sind sie also widerstandsfähig genug? Wie können wir eine Komponente konstruieren, die dem rauen Wetter, den Temperaturen, der Feuchtigkeit oder dem UV-Licht standhält? Zum Beispiel müssen wir Verbindungs- oder Sensorgeräte für den Einsatz in Überwachungsanwendungen in einem Wüstengebiet oder einem Polargebiet entwickeln, in dem es sehr kalt oder extrem trocken sein wird. Es ist also sehr wichtig zu wissen, wie das Bauelement all diesen Bedingungen standhalten kann. Und dies könnte die größte Herausforderung sein, wenn Ingenieure Komponenten in ihre Outdoor-Überwachungsgeräte konstruieren.
Felisa (06:24):
Und die zweite wäre eine hohe Datenrate und Bandbreite. In einigen Fällen kann eine intelligente Überwachung eine drahtlose Konnektivität mit hoher Datenrate benötigen. Multiband oder höhere Bandbreite könnte also die zweite Herausforderung sein, wenn Ingenieure das Design entwerfen.
Felisa (06:56):
Und die dritte wäre die Miniaturisierung. Einige Komponenten müssen auf sehr kleinem Raum konstruiert werden und stehen vor Isolationsproblemen. Denken Sie also an alles, was Sie für die Überwachung im Außenbereich benötigen. Im Inneren ist sehr wenig Platz, wie kann man die einzelnen Komponenten so gestalten, dass sie eine gute Leistung liefern? Das ist eine sehr wichtige Frage.
Und die letzte Herausforderung wäre die Signalintegrität, auch die Hochgeschwindigkeitsübertragung und die hohe Durchsatzanforderung. Die Datenübertragung könnte also auch bei Überwachungsgeräten im Außenbereich sehr wichtig sein.
Denken Sie an eine Straftat. Und wenn die intelligente Überwachung sie entdeckt hat, müssen sie alle Daten oder Videos zurück an die Polizei oder die Regierung übermitteln können. Die Hochgeschwindigkeitsübertragung kann also auch für Ingenieure sehr wichtig und sehr anspruchsvoll sein.
Das sind vier Faktoren: Langlebigkeit, Datenübertragung, hohe Geschwindigkeit und ein kleines Formfaktor-Design.
Tyler Kerr (08:12):
Genau. Ich denke, das sind vier fantastische Antworten. Und ich möchte mich auf den ersten Punkt konzentrieren, den du erwähnt hast, und das war die Haltbarkeit für raue Umgebungen. Hast du Erfahrungen damit, Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung für Outdoor-Geräte zu helfen und wie hast du ihnen geholfen, diese Haltbarkeitsherausforderungen zu meistern?
Felisa (08:29):
Ja, ich erinnere mich, dass es vor einem Jahr einen Fall gab: Unser Verteiler vermittelte TE einen Besuch bei einem neuen Kunden für Outdoor-Geräte. Unser Team besuchte diesen neuen Kunden und wir versuchten, unsere drahtlosen Steckverbinder- und Antennenlösungen zu bewerben. Der Kunde hatte einige Fragen und Herausforderungen und vertraute TE nicht, da wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Dann bot TE dem Kunden eine kostenlose Probe unserer MetaSpan-Antenne zum Testen an. Durch dieses Muster stellte der Kunde fest, dass das TE-Produkt eine hervorragende Leistung bringt und einer rauen Umgebung standhält. Im Fall dieses Kunden musste die Antenne im Keller sein, wo es sehr heiß ist. Die Temperatur ist sehr hoch und es ist recht feucht. Aber mit der TE-Speziallösung konnten wir aufgrund der guten Leistung unserer Produkte eine sinnvolle Lösung anbieten. Wir haben dieses Projekt gewonnen. TE verfügt über ein gewisses Know-how und einige spezielle Designs und Lösungen, die rauen Umgebungen standhalten können. Die Teamarbeit von TE, die Leidenschaft, das Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und die gute Qualität und Leistung unserer Produkte haben TE geholfen, das Projekt zu gewinnen.
Tyler Kerr (09:59):
Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, denn wenn man in Outdoor-Überwachungstechnologie investiert, möchte man natürlich wissen, dass sie langlebig sein wird. Die Kunden wollen wissen, dass es halten wird. Und deshalb denke ich, dass das eine wichtige Sache ist. Und zu wissen, dass TE Erfahrung in diesem Bereich hat, ist ebenfalls positiv, denn so konntest du uns mitteilen, wie ihr diese Herausforderung gemeistert habt. Und wie hilft TE darüber hinaus dabei, innovative Lösungen zu finden, um die von Ihnen erwähnten Herausforderungen zu meistern, wie z. B. den kleinen Formfaktor und solche Dinge. Um deinen Kunden zu helfen, Erfolg bei der Außenüberwachung zu haben?
Felisa (10:32):
Ich denke, eine integrierte Lösung wäre die wichtigste und innovativste. Und modulares Design. Ich habe gerade erwähnt, dass wir in der drahtlosen Konnektivität normalerweise hohe Leistung, Signalintegrität und EMV-Konformität bei der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Strom- und Signalanschlüssen benötigen. Durch die Kombination von Sensoren, Antennen, Konnektivität und Fachwissen über raue Umgebungen kann TE eine nützliche Kombination aus technischem Fachwissen und Branchenkenntnis bieten, um die Anforderungen von Smart City und Smart Surveillance zu erfüllen.
Felisa (11:14):
TE berücksichtigt auch andere Komponenten, du hast gerade den kleinen Formfaktor erwähnt. So sollten viele dieser Komponenten natürlich abgedichtet sein, um bei extremen Wetterbedingungen, Temperaturen oder Feuchtigkeit funktionsfähig zu bleiben. Daher hat TE auch andere Lösungen, die dazu beitragen können, den kleinen Formfaktor zu erreichen. Zum Beispiel haben wir SMA Mikro-Koaxialkabel- und Steckverbinder, AMP CT, AMP mini CT und AMP micro CT Steckverbinder, FPC-Steckverbinder, mobile Akku-Steckverbinder und die Ladegeräte, die USB Typ-C konform sind. TE verfügt also über viele gute Komponenten, die wir anbieten können, um die Integrationslösung für die Außenüberwachung eines Kunden zu entwickeln. Oder auch kombiniert mit unserer Funkantenne, die auch für die Außenüberwachung geeignet wäre. Und es ist sehr wichtig für die Außenüberwachung, die Form oder das Design selbst zu berücksichtigen. Wir können kundenspezifisches Design für Outdoor-Überwachungs-Kunden anbieten.
Tyler Kerr (12:30):
Nun, wie du bereits erwähnt hast, ist dies ein wachsender Trend aufgrund vieler Geschehnisse, die wir in der Welt gerade erleben. Und du hast auch erwähnt, dass es eine wichtige Technologie ist, die wächst. Und so ist es fantastisch, von deinem Know-how und deinen Erkenntnissen in diesem Bereich zu lernen. So Felisa Chuang, Produktmanagerin für HF-Antennen bei TE Connectivity. Felisa, vielen Dank, dass du heute hier bei CONNECTED World dabei bist.
Felisa (12:51):
Vielen Dank allerseits. Ich hoffe, es hat Ihnen heute Abend gefallen.
Tyler Kerr (12:54):
Genau. Und Felisa, großartige Arbeit. Und nochmals vielen Dank für deine Einblicke hier im Podcast. Und vielen Dank, dass Sie sich diese Folge von Connected World angehört haben – einem Podcast von TE Connectivity, in dem wir Ihnen Vordenkerschaft von führenden Experten aus der Welt der CONNECTED World präsentieren, mit Themen von Wi-Fi über 5G bis hin zu Outdoor-Überwachung und vielem mehr. Sie möchten also den Podcast abonnieren, um über die neuesten Informationen von TE Connectivity auf dem Laufenden zu bleiben. Und natürlich werden wir bald wieder mit neuen Episoden des Podcasts da sein. Aber fürs erste war ich mit Vergnügen Ihr Gastgeber: Tyler Kerr. Vielen Dank fürs Zuhören.