Estudo de caso
ALIMENTAÇÃO PARA O FUTURO DO TRANSPORTE
A TE Connectivity garante o alto desempenho da primeira estrada elétrica do mundo fornecendo conectores robustos e confiáveis para comutadores construídos para ambientes adversos.
A TE Connectivity participa da criação da primeira estrada elétrica do mundo fornecendo soluções de conectores robustos e confiáveis para comutadores que alimentam veículos de mercadorias pesadas em ambientes adversos e reduzem as emissões de carbono na região.
O Desafio Ambiental
Para reduzir drasticamente o impacto ambiental do transporte, a Administração de Transportes da Suécia está realizando uma missão muito ambiciosa: construir a primeira estrada elétrica do mundo. O objetivo é o tráfego de veículos de mercadorias pesadas movidos a eletricidade, sem o uso de combustíveis fósseis.
Para desenvolver esse inovador sistema de transporte, o governo sueco está trabalhando em conjunto com mais de 35 parceiros. Como primeiro passo, foi inaugurado um trecho de 2 km em junho de 2016 para realizar testes com caminhões híbridos dirigindo a velocidades de até 90 km/h em diferentes condições climáticas. Os caminhões têm um pantógrafo de teto para conexão com os cabos aéreos da estrada elétrica, bem como um sistema diesel que também permite trafegar em estradas tradicionais. Os testes devem ser concluídos até 2018.
O objetivo dos testes é adquirir conhecimento e experiência mais profundos nessa tecnologia a fim de ampliá-la para outras regiões e países. A Alemanha está acompanhando o projeto bem de perto para implementar o sistema nos próximos anos. Hoje, especialistas estimam que o transporte rodoviário elétrico pode reduzir as emissões de combustíveis fósseis em 80% a 90%.
Para alimentar a estrada elétrica, os engenheiros responsáveis pela estrutura de fornecimento de energia solicitaram terminações desconectáveis blindadas que permitissem a conexão confiável de cabos em comutadores bastante compactos. Além disso, eles buscavam conectores que pudessem ter bom desempenho em condições climáticas extremas, já que o clima da região se caracteriza por alta umidade, baixas temperaturas e forte queda de neve.
CONECTORES PARA COMUTADORES CONSTRUÍDOS PARA AMBIENTES ADVERSOS
Com base em décadas de experiência no campo de sistemas de terminações de média tensão para redes de distribuição, os especialistas da TE ofereceram uma solução de conexão para comutadores que atende aos requisitos técnicos e satisfaz os desafios ambientais do projeto.
- Terminações Desconectáveis Blindadas RSTI Raychem da TE
O design exclusivo das Terminações Desconectáveis Blindadas RSTI Raychem da TE possibilitou a fácil adaptação ao tipo e tamanho dos cabos do cliente. Feitos de silicone líquido especializado, os conectores RSTI são construídos para funcionar nas condições mais adversas e sob temperaturas extremas, garantindo a conexão de energia confiável da estrada elétrica em condições climáticas específicas. O tamanho compacto e a flexibilidade do material das terminações desconectáveis RSTI permitiram que elas encaixassem nos pequenos espaços de conexão do comutador. - Treinamento no Local por Engenheiros da TE
Para garantir a instalação fácil e rápida dos conectores, os engenheiros da TE organizaram um treinamento no local em sueco. - Instalação Fácil
Os conectores RSTI não requer ferramentas especiais, reduzindo o tempo e os erros de instalação. Além disso, é possível testar os cabos localmente sem precisar desconectá-los.
"A TE não só forneceu terminações desconectáveis que respondem aos nossos desafios, como também proporcionou uma solução completa, incluindo suporte técnico e treinamento no local. Ter uma parceira técnica com a qual podemos contar realmente faz a diferença."
CONECTANDO O FUTURO
A TE Connectivity conseguiu fornecer uma solução confiável e robusta para garantir o alto desempenho da primeira estrada elétrica do mundo. Os 60 anos de experiência da TE em acessórios para cabos e ciência de materiais, aliada ao suporte local, fizeram desse projeto um sucesso. Os componentes de silicone e o design inteligente das terminações desconectáveis RSTI permitiram a conexão elétrica confiável da estrada mesmo em condições extremas, além de simplificar a instalação nos comutadores compactos.
Ao solucionar esse desafio, a TE Connectivity mostrou sua capacidade de projetar e fornecer soluções de conexão de comutadores para aplicações em ambientes adversos. Hoje, a TE é vista como uma parceira valiosa para a extensão da estrada elétrica na região após o teste piloto. Com esse projeto, a TE contribuiu para viabilizar e forjar o transporte do futuro.