Whitepaper
Reinventando a casa conectada
A Casa Conectada do futuro fornece inúmeras soluções para segurança e proteção, gerenciamento e monitoramento de energia, saúde e bem-estar, e smartphones.
Autores:
Nicholas Langston, Gerente Sênior, Desenvolvimento de Negócios, Soluções de Comunicações
A Casa Conectada do futuro é um exemplo brilhante e excelente de oportunidade e conveniência modernas. Pode-se imaginar uma residência que nos conheça e nos entenda como indivíduos e proteja a família com um nível de profundidade que reflete a conexão do resto de nossas vidas. Uma porta de garagem que se abre automaticamente à medida que os donos da casa se aproximam, portas que desbloqueiam na chegada, iluminação que funciona com base na hora do dia, e um termostato que se ajusta para manter a temperatura preferida. Essas conveniências são parte de um futuro há muito prometido que está apenas começando a ser realizado. De garagens do Vale do Silício a centros de inovação corporativa, uma variedade impressionante de produtos e serviços inovadores e inovadores estão sendo criados. Todos os produtos que buscam o aplicativo certo e usam o caso para impulsionar a adoção nas dezenas e centenas de milhões de unidades.
Esse cenário está apenas começando a ser jogado fora no mercado. Embora a aplicação extremamente bem sucedida da casa conectada ainda não tenha sido descoberta, existem algumas tendências muito claras que podem ajudar desenvolvedores de produtos, estrategistas e empreendedores a se alinharem com o amadurecimento das preferências dos consumidores.
À medida que a sociedade se torna mais ecologicamente consciente, os consumidores podem esperar ver produtos e empresas como esses encontrarem um mercado lucrativo e consumidores que estão prontos para apoiá-los.
- Nicholas Langston,
- Gerente Sênior
Proteção e Segurança
Os consumidores hoje estão mais interessados em comprar produtos conectados que lhes permitam se sentir mais seguros em casa. Há uma grande variedade de produtos no mercado hoje para atender a essa necessidade com um nível variado de sucesso. Detectores inteligentes de fumaça como os do Halo Smart Labs rapidamente ganharam força ao permitir que os usuários de celular soubessem de um problema mesmo quando estão longe de casa. Campainhas de vídeo como o Skybell ou sistemas de bloqueio inteligente como August estão trazendo conectividade para a porta da frente e permitem que os proprietários vejam quem está na porta sem ter que estar lá. Alguns desses dispositivos também podem fornecer acesso a indivíduos com permissões personalizadas (entre 15h e 16h ou apenas às quartas-feiras etc.). Sistemas de videomonitoramento externos e internos, como o sistema Arlo da Netgear ou o sistema Nest (antigo Dropcam) do Google também se aproveitam do smartphone como monitor remoto. Um usuário do Nest pode estar em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet e veja em tempo real o que está acontecendo em sua casa. Até as seguradoras veem o benefício que esses novos produtos podem oferecer. A Liberty Mutual lançou recentemente uma incubadora chamada Solaria Labs para examinar os potenciais benefícios que novos produtos e serviços podem proporcionar à casa conectada.
Gerenciamento e Monitoramento de Energia
Atitudes sobre as mudanças climáticas combinadas com o aumento dos custos de serviços públicos estão levando os consumidores a conservar recursos. Empresas como Ecobee e Nest desenvolveram termostatos inteligentes para otimizar o aquecimento e o resfriamento dentro de casa. Outras empresas como Rachio e Edyn desenvolveram sistemas inteligentes de irrigação que podem levar em consideração as condições do solo, as previsões meteorológicas e até mesmo os principais gastos do consumidor por mês. À medida que a sociedade se torna mais ecologicamente consciente, os consumidores podem esperar ver produtos e empresas como esses encontrarem um mercado lucrativo e consumidores que estão prontos para apoiá-los.
Saúde e Bem-Estar
Embora smartwatches e monitores de atividade tenham surgido para nos ajudar a quantificar nossa saúde ao longo do dia, um novo segmento de produtos conectados estão surgindo que são usados exclusivamente dentro de casa. Roupas de cama inteligentes, como a cama SmartMotion do BeautyRest ou o dispositivo de rastreamento de sono da Beddit, oferecem uma nova visão sobre uma atividade comum. Outros produtos, como a balança BodyCardio conectada do Withing, oferecem informações detalhadas sobre indicadores gerais de saúde. Dentro do segmento de saúde e bem-estar também vemos aparelhos e dispositivos inteligentes surgindo para serem usados na cozinha. A balança inteligente da startup de São Francisco, Drop, trabalha com um aplicativo para smartphone para ajudar os usuários a fazer refeições perfeitas medindo a quantidade exata de ingredientes, garantindo que o conteúdo nutricional seja combinado corretamente. A panela e o queimador conectados de Hestan Cue ajudarão a garantir que os pratos sejam preparados perfeitamente todas as vezes.
O Smartphone
Nenhuma peça de tecnologia causou tanto impacto na vida moderna quanto o smartphone. Estima-se que haverá quase três bilhões de smartphones em uso em 2017; eles são onipresentes no mundo desenvolvido. A dependência do consumidor dos smartphones como ponto central de comunicação e informação será verdadeira na era doméstica conectada. Seria demais dizer que cada dispositivo ou serviço doméstico conectado exigirá um aplicativo, mas o valor desses novos produtos deve ser tangível para um usuário móvel. Os produtos mais bem sucedidos atualmente fizeram uso da capacidade do smartphone de fornecer informações em tempo real. Por essa razão, a integração com smartphones, tablets e talvez até dispositivos vestíveis é fundamental para o sucesso de qualquer produto doméstico conectado que permita o acesso a informações sobre nossas casas enquanto os moradores estão fora.
Conclusão
A casa conectada está apenas começando sua evolução e podemos ter certeza de que ainda não está claro quais produtos serão os mais adotados pelos consumidores. No entanto, é claro que os produtos que abordam as preocupações básicas de segurança, saúde e gerenciamento de recursos estarão entre os mais valiosos para os consumidores, ao mesmo tempo em que utilizam recursos de smartphones.