Tendência
Habilitando novas conveniências
Com adaptadores de soquete comutáveis controlados por um dispositivo móvel, os proprietários ganham comodidade em luzes operacionais com o bônus de economizar dinheiro isolando as fontes de alimentação do modo de interruptor da rede elétrica. Tecnologia para a mente obcecada por dispositivos!
Tem havido muita conversa na imprensa sobre a internet das coisas (IoT). Para o setor de automação residencial, a IoT está possibilitando o desenvolvimento de uma coleção de produtos que são usados para controlar características da casa. Esses dispositivos são conectados à nuvem, normalmente através de um roteador, permitindo que o usuário controle esses produtos a partir de um dispositivo móvel. O primeiro dispositivo em que coloquei as mãos foi um termostato inteligente habilitado para IoT que forneceu melhor controle sobre meu aquecimento e acesso remoto. Voltar para uma casa quente depois de uma viagem de inverno para a Dinamarca em janeiro foi definitivamente um bônus adicional. Para este exemplo de automação residencial, escolhi Hive, não o termostato mais atraente do mercado, mas era o único disponível no Reino Unido (Reino Unido) na época. Hive foi recentemente redesenhado, pelo designer de Jawbone, dando um efeito visual muito mais agradável. Mais importante, me deu o controle sobre meu aquecimento central que se encaixava no meu estilo de vida. Minha casa estava quente quando eu queria que estivesse e eu não ficava desperdiçando energia quando estava vazia.

Gastei o dinheiro economizado na personalização das minhas tomadas de controle remoto RF para uma versão IoT que incluía um sensor de movimento. Para isso, comprei o Belkin Wemo Switch e o Insight Switch. Eles são grandes, mas as estruturas de plástico branco são bastante discretas em uma sala. Agora, quando entro em minha casa depois de escurecer com os braços cheios, as luzes se acendem automaticamente. Quando estou fora do país, o sistema controlado por nuvens acende e apaga as luzes em momentos diferentes, dando a impressão de que alguém está na casa. Complementei este sistema com um trilho de cortina motorizado, construindo o sistema de controle eu mesmo, mas ainda utilizando as tomadas de IoT. Agora, as cortinas lá de baixo se abrem antes de eu descer as escadas, me cumprimentando todas as manhãs com a luz do sol.
Este controle de aquecimento adicional me faz economizar quase 180 dólares por ano na minha conta de combustível.
A IoT tem suas desvantagens. A conexão de banda larga onde moro não é grande. Mesmo que os dispositivos Wemo estejam conectados à minha LAN por wi-fi quando meu celular estiver conectado à mesma LAN, todo o controle é feito através da nuvem. Então ligar as luzes nem sempre é tão rápido quanto eu gostaria e se eu perder a internet, perco o controle da minha casa e fico sentado no escuro. Este problema está sendo resolvido com um fluxo de hubs domésticos no mercado. Uma das mais interessantes é de uma empresa alemã chamada Qivicon. Com home hubs, toda a inteligência e controle está no hardware e não na nuvem; então mesmo sem conexão com a internet você ainda tem controle total de sua casa. Eu nunca usei este hardware, mas a razão pela qual eu digo que é interessante é por causa das marcas que trabalham com ele. Elas incluem não apenas Netatmo, Osram, Philips, Samsung, mas também T Mobile, Miele, Sonos e EnBW. Com uma gama tão ampla, nunca foi tão fácil ter uma casa totalmente conectada.

A automação residencial transforma e revitaliza completamente seu ambiente doméstico. Seja economizando dinheiro em suas contas de energia, melhorando a eficiência das tarefas comuns, implementando a segurança doméstica rudimentar ou apenas melhorando o bem-estar de uma sala, há um produto de automação residencial para ajudar. Além disso, o mercado de automação residencial está se expandindo exponencialmente à medida que mais e mais pessoas veem a necessidade de maior personalização e interatividade com seu ambiente doméstico. Em conjunto com o crescente número de produtos de automação residencial, há uma série de facilitadores de mercado – como IoT e Big Data – que estão dando a essas empresas iniciantes novas oportunidades de inovação. Com uma seleção tão grande de fornecedores para escolher, acredito que é importante ter os componentes certos dando ao seu design a forma e a função para fazê-lo se destacar. A TE tem uma grande variedade de produtos para este mercado e eu gostaria de mostrar a vocês como eles podem ser usados para fortalecer sua automação residencial.
Soluções da TE para produtos de automação residencial

Relé RT1 da TE Connectivity
A iluminação é uma parte importante do bem-estar do ambiente doméstico e com a iluminação movendo-se em direção exclusivamente a luminárias LED vemos um aumento das correntes de alta de inrush provenientes da carga capacitiva dos motoristas. Os relés de energia inrush e inrush RT1 foram projetados com tecnologia avançada de contato, permitindo-lhes trocar inrushes de até 165A e tornando-o ideal para a construção de controladores e tomadas inteligentes. Essas tomadas e controladores alimentam as lâmpadas e a iluminação que transformam sua casa em um ambiente quente e brilhante.

Relés IM e PE da TE Connectivity
Para o termostato inteligente, não se trata de trocar energia, mas sim de design visual. Com o aumento da automação residencial, o termo "Wall Acne" (Espinhas de Parede) está ganhando destaque. Há muitos dispositivos grandes pendurados em nossas paredes e os dias do termostato branco quadrado estão contados. Como mencionei, tenho Hive, que acaba de ser atualizado com uma nova versão do módulo termostato. Esta nova versão foi projetada pelo designer do Jambox e portanto, ficou ótima, mas no geral prefiro o design simples e elegante do Tado alemão. No século XXI, designs elegantes e discretos estão se tornando cada vez mais desejáveis. Com seus fatores de baixa forma, os relés IM e PE da TE podem ajudar a atender a essas necessidades.

Termopilha TS da TE Connectivity
Termostatos inteligentes estão entrando no mundo do "Big Data" coletando informações sobre como usamos nossas casas. Esta nova onda de termostatos detecta não apenas temperatura, mas também ocupação e umidade. A ocupação é tradicionalmente feita com um sensor PIR, mas alguém realmente diria que a solução é boa o suficiente? Mesmo em situações ideais, os sensores PIR não dão o nível de controle necessário; Muitas vezes me sentei no meu escritório agitando freneticamente meus braços para pegar o sensor para que as luzes se acendessem. Assim, um sensor PIR detecta apenas movimento, não ocupação. Uma solução possível seria usar uma termopilha em vez de um sensor PIR. Em seu estado mais simples, uma termopilha é uma série de casais térmicos conectados em série, embalados com um termistor como referência. Portanto, ela pode detectar diferenciais de temperatura em uma sala e pode ser usada para detectar uma pessoa, estando em movimento ou não.

PTH da TE Connectivity
A medição de temperatura e umidade no mesmo pacote é uma maneira comum de economizar espaço, mas por que não adicionar funcionalidade adicionando pressão no mesmo chip com o PTH da TE? Este produto tem consumo de energia ultrabaixo e é ideal para produtos movidos a bateria enquanto ainda está disponível em um pacote SMD.
Com o número crescente de nós sem fio em uma casa, a duração da bateria se tornou uma consideração de design muito importante. Ninguém quer passar a vida trocando baterias. A captação de energia tem sido usada em interruptores sem fio e em sensores de porta e janela.

Película piezoelétrica metalizada da TE Connectivity
Os elementos da película piezoelétrica da TE geram uma pequena quantidade de energia que pode ser usada para enviar um sinal sem fio de volta para um hub central. A película piezoelétrica fornece a energia para a unidade, eliminando assim a necessidade de baterias. A película piezoelétrica da TE tem um nível de sensibilidade que pode ser usado para detectar vibração que é uma maneira inovadora e discreta de detectar movimento em casa.

Interruptores táteis FSM da TE Connectivity
Como os produtos de automação residencial são tipicamente adaptados para dentro de casa, eles são sempre sem fio. Durante a configuração, eles têm que ser acoplados a um hub central ou roteador. Nossa gama de interruptores de tato FSM é uma maneira ideal de acionar o hardware. A gama FSM tem montagem em superfície, perfil baixo, nas versões 6x6mm e 4,5x2,5 mm de tamanho de pacote. Esta gama fornece aos engenheiros a flexibilidade para projetar casas externas atraentes para seus produtos de automação residencial. Um exemplo deste produto em uso seria o Amazon Dash Button, que é uma maneira muito criativa de nos levar às compras. A unidade é basicamente um interruptor tátil com rádio wi-fi. Você o posiciona perto de um item consumível, como o café que você bebe e assim que o café acabar, Basta apertar o botão e um pedido é enviado diretamente para a Amazon. Atualmente, o produto não está disponível na Europa, mas só podemos esperar.
No mercado de automação residencial, a maioria dos dispositivos é bastante grande, contribuindo para o efeito "Wall Acne" (Espinhas de Parede). Não houve uma unidade para tornar esses desenvolvimentos mais compactos; no entanto, um provedor de serviços em nuvem solicitou que uma tomada inteligente fosse fabricada pela metade do tamanho original. Isso coloca uma questão difícil: Como podemos atender a todos os requisitos de funcionalidade enquanto permanecemos dentro das limitações físicas? A TE pode ajudar a resolver esses problemas com nossos dispositivos de interconexão.

Conector de empilhamento da TE Connectivity
Em primeiro lugar está nossa gama de conectores de placa a placa: o conector de empilhamento de 0,4 mm é conector de linha dupla de baixo perfil com uma variedade de posições disponíveis. Se você precisar de um dispositivo de campo maior, então nossas barras e soquetes de pinos AMPMODU padrão estão disponíveis em um campo de 2,54 mm e várias opções de posição. Para reduzir a contagem de componentes, você pode considerar o uso do nosso conector Compressivo Placa a Placa. Estes são conectores unilaterais que usam contatos de mola para se conectar a almofadas em uma placa de circuito impresso adjacente, enquanto conduz 2amps. Disponível em posições de 2 a 10.

FPC da TE Connectivity
Os displays são frequentemente usados como interface homem/máquina (HMI). Eles têm circuitos flexíveis de campo fino que, em seguida, precisam ser conectados a uma placa de circuito impresso. O FPC da TE tem passos de 0,25mm a 1,25mm com uma variedade de posições disponíveis. Dependendo do processo de montagem, você vai querer selecionar a versão de inserção de baixa força (LIF) ou a versão de inserção de força zero (ZIF). Os fios não são frequentemente usados em produtos de automação residencial, exceto quando conectam baterias ou quando uma simples antena de fio está sendo usada. Nesse caso, é necessário um fio para a conexão de bordo.

Micro SLP da TE Connectivity
O Micro SLP ou o conector AMPSLIM seriam ideais, proporcionando uma altura acoplada de apenas 1,4 mm. Fazer conexões de fio dessa forma permite que os conjuntos de cabos sejam produzidos separadamente e a parte de acoplamento do conector possa ser um refluxo soldado na placa de circuito impresso. Isso permite que o operador encaixe de modo rápido e simples as peças de acoplamento em vez de soldar fios na placa de circuito impresso, economizando tempo e dinheiro no processo de fabricação.
Inovação para Tecnologias Emergentes
Todos os dias, produtos inovadores estão sendo criados para automatizar a casa, e todos os dias, esses produtos precisam de componentes igualmente inovadores. O amplo portfólio de componentes eletrônicos da TE complementa e habilita essas novas tecnologias emergentes. Estou extremamente animado para ver para onde este mercado irá, pois certamente será limitado apenas pela nossa imaginação.