O que é uma Antena DAS?

Uma antena do sistema de antenas distribuído (DAS – Distributed Antenna System) é um tipo de antena projetado para sistemas de comunicação sem fio. As antenas DAS foram projetadas para cobertura celular ou Wi-Fi, inclusive o aumento da capacidade de comunicação para áreas grandes, como espaços públicos ao ar livre, como estádios, espaços internos, como prédios comerciais, e instalações de transporte, como aeroportos.

 

Uma antena DAS está ligada a um sistema de antena distribuído, que é uma rede de pequenas antenas distribuídas em meio a uma grande área interna ou externa para oferecer cobertura sem fio. As antenas DAS são construídas para transmitir sinais de radiofrequência a partir de redes celulares ou Wi-Fi e entregá-los para o sistema de antenas distribuído. Isso melhora a cobertura e a capacidade, amplificando e retransmitindo os sinais.

 

As antenas DAS podem ser projetadas para bandas de frequência e tecnologias diferentes, como celular ou Wi-Fi, bem como aplicações mais especializadas como UHF, FirstNet, TETRA, redes de serviços de emergência e aplicações de segurança pública.

 

As antenas DAS estão disponíveis em uma grande variedade de formas, inclusive antenas omnidirecionais, direcionais e de painel. Os usuários podem escolher a antena DAS correta com base nos requisitos de cobertura e capacidade da aplicação específica de acordo com as necessidades. As antenas DAS podem ser instaladas de várias maneiras, dependendo da estrutura e do layout do prédio. Isso inclui antenas DAS montadas no teto, na parede e ao ar livre.

Quais são as vantagens de uma antena DAS?

Entre as vantagens das antenas DAS estão as seguintes:

  • Ajuda a melhorar a cobertura: uma antena DAS oferece uma cobertura melhor do que uma antena de celular, porque o sistema de antenas distribuído do qual a antena faz parte fornece o sinal de maneira uniforma por todo o prédio ou a área externa. Essa cobertura aprimorada acarreta menos zonas mortas, chamadas perdidas ou baixa qualidade do sinal.
  • Cobertura dentro do prédio: a inclusão de um sistema de antenas DAS dentro de um prédio ajuda a evitar o problema de frequências mais altas, como 5G, sendo menos capaz de entrar nos prédios de fora para dentro.
  • Aumento da capacidade: uma antena DAS pode aumentar a capacidade de uma rede celular porque pode gerenciar um número maior de usuários e um número maior de tráfego de dados do que uma única antena celular. Essa capacidade é fundamental em prédios grandes ou áreas de muito tráfego, onde há muitas pessoas usando os dispositivos móveis simultaneamente.
  • Neutralidade da operadora: uma antena DAS pode ajudar a dar suporte a várias operadoras e tecnologias sem fio, inclusive 3G, 4G e 5G, sem que seja necessária uma antena à parte para cada operadora. Esse recurso é importante para empresas que queiram oferecer aos funcionários ou clientes cobertura sem fio, independentemente da operadora ou do dispositivo.
  • Menos consumo de energia: uma antena DAS requer menos energia porque está mais perto do usuário e pode funcionar em um nível de energia mais baixo, em comparação com uma antena de celular. É possível que um sistema DAS seja mais eficiente em termos energéticos e acessível a longo prazo.
  • Redução da interferência: uma antena DAS pode reduzir a interferência de outros dispositivos sem fio, inclusive roteadores Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth, por causa do design para operar em uma banda de frequência específica. Uma antena DAS também pode filtrar sinais indesejados. Isso leva o sistema DAS a oferecer uma cobertura sem fio mais confiável e constante.

O que diferencia as antenas DAS da TE Connectivity?

Nossas antenas DAS foram projetadas para atender aos requisitos de desempenho e, ao mesmo tempo, viabilizar eficiência, confiabilidade, versatilidade e fatores de forma de baixo perfil.

  • Grande variedade de produtos: nossas antenas DAS oferecem uma grande variedade de bandas de frequência e aplicações, inclusive antenas omnidirecionais e direcionais, bem como antenas de alto ganho e largura de feixe estreita para cobertura de longo alcance.
  • Classificações nominais de intermodulação de componentes passivos de baixa (PIM – Passive Intermodulation): PIM é a geração de interferência dentro de uma antena ou de um dispositivo passivo quando dois ou mais sinais estão presentes. Classificações nominais PIM de baixa são uma característica fundamental da nossa linha de antenas DAS, que possibilita um desempenho ideal e um sistema DAS mais abrangente.
  • Opções de várias entradas e saídas (MIMO – Multi-Input Multi-Output): nossas soluções multiporta permitem que um instalador DAS escolha uma solução DAS MIMO capaz de melhorar muito o desempenho e a capacidade de uma rede DAS.
  • Design inovador: nossas antenas DAS foram projetadas para ajudar a aumentar o desempenho e a confiabilidade. Por exemplo, nossas antenas CFSA69594 oferecem um design de perfil ultrabaixo com menos de 8 mm de profundidade. Trata-se de um design modular configurado para bandas de frequência e áreas de cobertura diferentes.
  • Aprovadas pelas principais operadoras de celular: nossas antenas DAS são aprovadas pela maioria das principais operadoras de celular em todo o mundo, o que significa que elas não precisam passar por processos de certificação antes de serem usadas. Isso pode significar uma economia na casa das centenas em termos de custos de design.
  • Instalação fácil: nossas antenas DAS foram projetadas para facilitar a instalação e exigem níveis de manutenção baixos, o que pode acarretar economia de tempo e custo para o instalador. Nossas antenas DAS estão disponíveis com muitos tipos de conectores, como 4.3-10 e tipo N, para simplificar as adições a um sistema DAS existente. Muitas de nossas antenas DAS acompanham a opção de montagens em teto de telha rígida, o que significa que a mesma tecnologia de antena pode ser usada em várias áreas.
  • Código QR: todas as nossas antenas DAS acompanham um código QR na parte de trás da antena que permite ao gerente do sistema simplesmente escanear o código usando um smartphone para ver todos os dados de desempenho necessários da antena.

Perguntas frequentes

 Por que preciso de antenas DAS?

As antenas DAS, como parte de um sistema de antenas distribuído mais abrangente, permitem que prédios, estádios e campi maiores ofereçam uma cobertura de RF consistente e de alta qualidade em toda uma área específica do prédio. Prédios menores ou aqueles com pouca demanda por sem fio talvez não exijam um sistema DAS. Nesses casos, as antenas de acesso sem fio fixas da TE podem ser a solução.

 

O que devo levar em consideração antes de instalar um sistema DAS?

Uma pesquisa completa no local deve ser realizada antes da instalação de qualquer antena DAS. Isso vai dar suporte à colocação/posicionamento indicado das antenas, bem como identificar eventuais pontos fracos ou falhos que possam ser gerados por paredes, colunas ou estruturas internas de um prédio.

 

Quais são as vantagens das antenas DAS da TE?

A TE tem uma grande variedade de antenas DAS em várias frequências, formatos e direcionalidades. As antenas de montagem no teto de perfil ultrabaixo estão disponíveis em formato MIMO de porta única ou múltipla como uma solução discreta para a cobertura de uma antena DAS em prédio.

 

Quais são os principais diferenciais das antenas DAS da TE?

As antenas DAS da TE são de altíssimo desempenho, alta qualidade e, talvez o mais importante, classificação nominal PIM baixa. Esses atributos garantem o desempenho ideal da antena