A TE Connectivity permite aplicações de Smart Grid
Publicado
02/18/21
OTTOBRUNN, Alemanha
18 de fevereiro de 2021
A TE Connectivity permite aplicações de Smart Grid com conector separável Raychem RSTI-VS com sensor de tensão agora compatível com o dispositivo de monitoramento de rede IKI-50 da Kries
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, lançou o conector separável RSTI-VS inteligente Raychem com sensor de tensão, que pode ser usado no monitoramento de rede e na detecção avançada de falha no terra e curto-circuito em mercados IEC.
Com dispositivos de monitoramento de rede, como IKI-50 da Kries, os operadores de rede de distribuição podem implantar monitoramento de condições, detecção avançada de falhas e previsão de falhas nas redes. Essa solução simples e econômica transforma redes de distribuição novas e existentes em redes inteligentes.
RSTI-VS inteligente da TE é a nova geração de conectores blindados separáveis Raychem com funcionalidade de medição da tensão. Equipado com um sensor de tensão de baixa potência, o RSTI inteligente foi projetado para aumentar a visibilidade da rede e apoiar a implementação de Smart Grids em redes de distribuição, proporcionando uma medição precisa da tensão (classe de precisão de 0,5% da medida de tensão). Por causa do tamanho compacto e do design otimizado, o RSTI inteligente economiza espaço e reduz o tamanho e o peso geral dos comandos de ligação em comparação com tecnologias convencionais (transformador de corrente e potencial/CT e PT). As instalações existentes podem sofrer facilmente retrofit com o RSTI-VS, e os produtos RSTI padrão podem sofrer retrofit com o sensor de tensão.
O sensor de tensão é compatível com muitos dispositivos de monitoramento em todo o setor, e agora também é totalmente testado tendo em vista a compatibilidade com o inspetor de redes IKI-50 da Kries, um dispositivo de controle de campo altamente flexível para redes de distribuição. Ele foi projetado para detecção de falhas, monitoramento e operações de comutação, aumenta a transparência e é o componente básico das unidades principais de anel inteligente.
Combinando o RSTI-VS inteligente Raychem da TE com o IKI-50 da Kries, os operadores da rede de distribuição se beneficiam da medição precisa da tensão em todas as aplicações e de toda a faixa de operação do sensor de tensão e do inspetor de redes IKI-50.
Visite TE.com/energy para obter mais informações.
Sobre a TE Connectivity
A TE Connectivity é uma empresa industrial líder global comprometida com a criação de um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado. Nossa ampla gama de soluções em sensores e conectividade permite a distribuição de energia, sinais e dados que possibilita a evolução de setores como transporte, energia renovável, fábricas automatizadas, data centers, tecnologias médicas e muito mais. Com mais de 8 mil engenheiros e 85 mil funcionários, que trabalham em conjunto com clientes em aproximadamente 140 países, a TE garante que EVERY CONNECTION COUNTS. Saiba mais visitando o site www.te.com e nossas páginas no LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram e X (anteriormente Twitter).