TE Connectivity oferece aos clientes de energia ferramentas aprimoradas para prevenir incêndios relacionados a animais
Publicado
05/09/23
Consultas de mídia
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel: +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
O material V0+ oferece uma formulação nova para o mercado para a linha Proteção de ativos e vida selvagem.
Ottobrunn, Alemanha
A TE Connectivity (TE), líder mundial em conectores e sensores, oferece ao setor de energia um pacote estendido de soluções de Proteção de ativos e vida selvagem para reduzir ainda mais os riscos de incêndios causados por vida selvagem que entra em contato com sistemas de transmissão de energia, graças à sua formulação inovadora da ciência de materiais V0+.
"Mesmo quando um incêndio florestal devastador é evitado, um único esquilo pode causar uma falta de energia maciça deixando dezenas de milhares de clientes sem energia por horas e custando a uma empresa concessionária centenas de milhares de dólares. Isso significa que proteger linhas aéreas e subestações instalando coberturas e barreiras isolantes parece um investimento estratégico sensato e necessário", diz Luis Puigcerver, gerente sênior de produtos da Proteção de ativos e vida selvagem. "Trabalhamos lado a lado com os proprietários de concessionárias para ajudá-los a desenvolver um plano estratégico para substituir, fazer retrofit ou atualizar os ativos de mais risco e aumentar o isolamento por meio da rede elétrica, com base em uma avaliação de risco robusta e estruturada."
Para atenuar com êxito ameaças ativas de incêndio e reduzir o risco de faltas de energia não planejadas e incêndios inicialmente, os operadores de rede precisam tomar decisões baseadas em evidências sobre soluções de isolamento. A TE tem um histórico comprovado de mais de 30 anos de inovação nesse campo, ressaltado pela ampla experiência em design de componentes elétricos e mecânicos, bem como ciência de materiais.
O V0+ se baseia nas capacidades de alto desempenho dos materiais Raychem robustos da TE, que proporcionam excelente desempenho de teste de resistência à erosão e acompanhamento (TERT – Tracking and Erosion Resistance Testing), além de longevidade comprovada. O material V0+ avançado da TE é otimizado para oferecer 5.000 horas de desempenho de resistência UV e térmica, alto desempenho TERT (método STEP de >180 min com abrasão) e também conformidade V0 de acordo com UL94, trazendo algo novo para o setor de energia.
Agora, em vez de serem forçados a escolher entre alto desempenho TERT e V0, os clientes aproveitam ambos em um único material.
"O portfólio Proteção de ativos e vida selvagem Raychem da TE Connectivity foi projetado e otimizado para alcançar mais de 40 anos de serviço, levando em consideração o envelhecimento UV, a resistência térmica e a resistência ao calor, garantindo a resistência ideal ao rastreamento", diz Brian McGowan, gerente global de Proteção de ativos e vida selvagem da TE. "Para proprietários e operadores de serviços públicos, isso lhes dá confiança duradoura de que nossas soluções vão superar o desempenho dos ativos que estão protegendo."
O white paper da TE, "Grid Hardening, Increasing Reliability and Reducing Wildlife Related Fire Risk" explora os riscos comuns de ignição associados aos sistemas de distribuição de energia e descreve o que pode ser feito para evitar a ignição e minimizar (ou mesmo impedir) a propagação de chamas, que são caras e têm um impacto ambiental devastador. Por exemplo, um incêndio iniciado por um corvo eletrocutado em uma fazenda solar da Califórnia acabou com mais de 1.000 hectares, cortando a capacidade de geração em 84%, o que resultou em uma perda de quase US$ 9 milhões em receita. A linha de produtos inovadores e ampliados da TE foi projetada para ajudar a prevenir incidentes como este.
Baixe o white paper e saiba mais ou entre em contato com a TE para conversar com um especialista.

Soluções de isolamento aprimoradas feitas de materiais projetados para mais de 40 anos oferecem um benefício claro, comparando-se à expectativa de vida dos ativos que protegem. Essa vida útil depende do desempenho ideal em UV, anti-tracking, resistência térmica e resistência ao calor.
Fundamental para a obtenção dessa vida útil de mais de 40 anos é oferecer o desempenho ideal em relação a:
- UV
- Anti-tracking
- Resistência térmica
- Resistência ao calor