Tendência
Tecnologia de Interceptação em Sistemas de Mísseis Ar-Terra
Os sistemas de mísseis ar-terra devem continuar evoluindo para combater as inovações na tecnologia de interceptação.
O uso de mísseis na guerra moderna tem um longa história. Os mísseis V-2 usados na Segunda Guerra Mundial tinham uma carga útil de uma tonelada e voavam mais rápido do que a velocidade do som. Desde então, os sistemas de mísseis ar-terra continuaram evoluindo à medida que aliados e inimigos buscam obter vantagem uns sobre os outros.
O que é um míssil ar-terra?
Um míssil ar-terra (ASM), ou míssil ar-solo (AGM), é um tipo de míssil lançado de um bombardeiro, jato de caça, helicóptero, drone ou qualquer aeronave militar tripulada ou não tripulada. Os mísseis podem ser usados para atingir alvos em terra ou no mar. Ao contrário de uma bomba convencional, que depende da gravidade para atingir o alvo, os mísseis ar-terra incluem um sistema de orientação autônomo e são tipicamente impulsionados por motores a jato ou foguetes.
Uma função primária dos mísseis ar-terra é estabelecer domínio no espaço aéreo sobre o território inimigo. Uma força militar pode obter uma enorme vantagem sobre o inimigo ao usar mísseis ar-terra para destruir armas, instalações militares e outros alvos terrestres estratégicos. Da perspectiva inversa, se as aeronaves inimigas puderem voar livremente, as tropas terrestres se tornarão vulneráveis a ataques.
Tipos de Mísseis
Os sistemas tradicionais de defesa antimísseis se dividem em três categorias:
- Armas estratégicas
- Interceptadores
- Mísseis convencionais
Armas estratégicas:
as armas estratégicas e mísseis de cruzeiro destinam-se a atuar principalmente como dissuasores.
Interceptadores:
os mísseis interceptadores são usados para a defesa contra ataques inimigos, destruindo mísseis que se aproximam antes que atinjam o alvo pretendido. Essa categoria de mísseis é puramente defensiva.
Mísseis convencionais:
o tamanho relativamente limitado da carga útil e o alcance dos mísseis guiados e interceptadores tradicionais os tornam mais adequados para uso tático como mísseis ar-terra.
Estratégias de Lançamento dos Mísseis Ar-Terra
No que se refere aos mísseis ar-terra, existem essencialmente dois tipos de armas, com base na forma como serão lançadas. O primeiro é um míssil tático relativamente pequeno e de curto alcance que pode ser lançado de uma plataforma aérea de baixa altitude, como um helicóptero ou um veículo aéreo não tripulado (VANT).
O segundo tipo de míssil ar-terra é lançado de um caça ou bombardeiro. É um míssil que se move muito mais rápido e tem alcance muito maior do que um míssil lançado de um helicóptero ou VANT. O maior alcance permite que os mísseis sejam lançados de uma distância maior do conflito, tornando a missão mais segura para os pilotos.
Alcances de Voo dos Mísseis Ar-Terra
Míssil | Fronteira | |
Lockheed Martin JASSM® |
230 a 1.200 milhas, dependendo da geração do projeto |
|
Raytheon – HARM® | 120 milhas | |
Raytheon – JSOW® | 70 milhas | |
MBDA Brimstone |
37 milhas | |
Lockheed Martin – Paveway® II |
9,2 milhas |
Hellfire™ e JASSM® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Lockheed Martin Corporation ou respectivas subsidiárias.
HARM®, JSOW®, Paveway® são marcas comerciais registradas da Raytheon Company.
A Interceptação Direciona a Inovação
Quanto maior a distância do trajeto do míssil do lançamento ao alvo, maior a chance de que ele seja detectado, interceptado e destruído. Como resultado, os designers de mísseis ar-terra incluem sistemas redundantes e vários meios eletrônicos para evitar a detecção.
À medida que os sistemas de detecção se tornam mais avançados, o sistema operacional de um míssil deve se tornar ainda mais sofisticado para evitar a detecção enquanto completa a missão. Os sistemas de detecção devem então evoluir novamente para capturar alvos mais evasivos. O ciclo continua, já que avanços na tecnologia de interceptação exigem maiores inovações na tecnologia dos mísseis.
Componentes Robustos para Ambientes Adversos
Independentemente de ser lançado de um helicóptero que paira a centenas de metros do solo ou de um jato de caça que voa em alta altitude, cada míssil ar-terra deve ter um desempenho impecável sob as condições mais extremas.
Por exemplo, um míssil lançado de um caça pode começar sua missão no deserto, onde a temperatura do solo na decolagem é de 50° C (122° F). Logo depois, o jato que transporta o míssil voará mais rápido que a velocidade do som a uma altitude de 50.000 pés, onde a temperatura é de -50 ° C (-58 ° F). Quando lançado, o míssil será exposto a tremendos choques e forças gravitacionais e vibracionais à medida que acelera e se afasta do caça em direção ao alvo.
Cada parte do míssil, desde o cordão umbilical que o conecta à aeronave até o menor cabo, conector e sensor, deve ser projetada e construída para sobreviver a essa jornada arriscada e estar totalmente operacional quando o míssil for lançado.
Soluções de Conectividade de Mísseis para a Inovação Contínua
A TE Connectivity modifica tecnologias e componentes usados nos setores automotivo, aeroespacial, de energia e ferroviário para reforçá-los ou torná-los mais robustos, ajudando a atender às demandas extremas dos ambientes aeroespacial e de defesa. Isso inclui uma ampla variedade de conectores elétricos e conectores de fibra óptica, fios e cabos, componentes de comutação de energia eletromecânicos e de estado sólido, além de backshells e capas protetoras.
Com um portfólio tão amplo, os produtos e a experiência da TE podem ser aplicados a cada um dos sistemas que ajudam a manter o míssil no ar e em direção ao alvo. Os engenheiros da TE também inovam continuamente para ajudar a permanecer à frente dos avanços na tecnologia de mísseis ar-terra e interceptadores.
Pontos Principais
- Os mísseis têm sido usados na guerra moderna desde a Segunda Guerra Mundial.
- Os mísseis ar-terra são lançados de um bombardeiro, caça, helicóptero, drone ou outro tipo de aeronave militar tripulada ou não tripulada para atingir alvos em terra ou no mar.
- Uma função primária dos mísseis ar-terra é impedir que um inimigo mantenha o controle do espaço aéreo, destruindo armas, instalações militares ou outros alvos terrestres.
- Mísseis ar-terra menores, com curto alcance, podem ser lançados de helicópteros ou VANTs em altitudes mais baixas. Já os mísseis ar-terra maiores, com longo alcance, podem ser lançados de caças ou bombardeiros voando em altitudes mais altas e a distâncias maiores do conflito.
- Os mísseis interceptadores representam uma grande ameaça aos mísseis ar-terra.
- Os avanços na tecnologia de mísseis direcionam a inovação tanto em sistemas de detecção de mísseis como em tecnologias de interceptação, o que, por sua vez, estimula a inovação na tecnologia dos mísseis.
- Os mísseis ar-terra devem ter um desempenho impecável sob condições adversas. Cada sistema deve ser projetado e construído para suportar condições ambientais e físicas extremas.
- A TE oferece um amplo portfólio de componentes robustos, projetados e construídos para ajudar a atender a essas demandas extremas.
- Os engenheiros da TE estão continuamente inovando para reforçar os avanços na tecnologia dos mísseis e interceptadores.