Whitepaper
Proteção e interrupções de linhas aéreas e subestações
Leia nosso documento técnico escrito por nosso especialista em Proteção à vida selvagem e ativos
Resumo
A exigência mundial por operações de serviços públicos cada vez mais confiáveis e econômicos continua, com o tempo de inatividade sendo medido e penalizado em minutos e segundos. Nos últimos 20 anos, uma percepção crescente dentro da indústria entende melhor que os efeitos externos, geralmente não controlados, da vida selvagem são responsáveis por uma quantidade muito maior de interrupções não planejadas do que o conhecido anteriormente. Como resultado, a proteção da vida selvagem e dos ativos tornou-se uma área de maior interesse, dado que a redução de interrupções não planejadas equivale a uma melhor eficiência.
Junto com nossa melhor compreensão dos desafios vem uma pressão adicional dos órgãos ambientais, que têm os melhores interesses da vida selvagem em risco de eletrocussão em seus argumentos. Historicamente, a área de preocupação era, na maioria das vezes, a do provedor de energia elétrica, cuja confiabilidade era o fator crítico; mas, hoje, ambos os pontos de vista requerem consideração.
Este artigo aborda a ampla gama de aplicações em que a vida selvagem interage regularmente com nossa rede elétrica. Definimos o problema e ilustramos as soluções potenciais usando materiais e projetos modernos para aumentar a confiabilidade e proteger nossa vida selvagem.
Este artigo está principalmente preocupado com os problemas, custos e soluções de longo prazo causados pela vida selvagem (aves e animais). Ele destacará várias outras fontes nas quais a interrupção/o dano foi causado por um dos outros meios, mas a solução seria a mesma como se um pássaro ou animal fosse a principal causa.
+500k
Quantidade de multas potenciais em $ por não proteger adequadamente a vida selvagem
$10bn
O custo global de interrupções causadas pela vida selvagem por ano
50%
das interrupções induzidas pela vida selvagem causadas por aves