Tendência
Atendimento de Última Geração ao Paciente
Com os sensores da TE Connectivity (TE), os fabricantes de dispositivos médicos podem desenvolver dispositivos de monitoramento de saúde em casa que permitem que os pacientes tenham uma vida mais saudável e móvel.
Autor:
Brian Ream, Engenheiro Principal de Aplicações em Campo, Sensores
Durante o século 20, a inovação médica estava acontecendo em todas as áreas, de novos produtos farmacêuticos a avanços no atendimento ao paciente. Por exemplo, em 1935, a primeira circulação extracorpórea foi realizada em um gato pelo Dr. John Gibbon Jr., o que o levou ao uso bem-sucedido do dispositivo em 1953 em pacientes humanos. Em 1952, o desenvolvimento do primeiro marcapasso cardíaco por Paul Zoll permitiu o tratamento de batimentos cardíacos irregulares por meio da implantação de um dispositivo no paciente. Desde o início da década de 1980, a ablação cardíaca se tornou viável permitir o tratamento de ritmos cardíacos irregulares alterando os circuitos elétricos do próprio coração. Como resultado, a prevenção de ataques cardíacos por meio de cirurgia de revascularização do miocárdio se desenvolveu rapidamente a partir de 1953 e, no ano de 2000, a American Heart Association relatou que quase 600.000 pacientes norte-americanos eram submetidos à cirurgia de revascularização a cada ano. Nessa época, surgiram novas ideias para a realização de procedimentos de bypass com menor impacto nos pacientes, o que significava realizar o procedimento sem a necessidade de parar o coração do paciente e sem a necessidade de abrir o tórax. A partir dessas ideias surgem novas técnicas e tecnologias que estão melhorando os procedimentos médicos e permitindo que os pacientes se recuperem mais rapidamente.
Impacto nas Práticas na Área da Saúde
Os avanços na tecnologia estão ampliando as habilidades médicas e permitindo que o atendimento seja realizado em vários locais. Tradicionalmente, os médicos prestam cuidados médicos em centros médicos sofisticados e instalações científicas equipadas com instrumentos médicos avançados. No entanto, o tamanho, o custo e a complexidade operacional desses instrumentos significam que os pacientes tiveram que viajar para visitar os instrumentos. Atualmente, os médicos podem fornecer, como já fizeram décadas atrás, diagnóstico, monitoramento e tratamento do paciente em casa com mais facilidade. Isso coloca menos estresse no paciente, reduz seu risco de exposição a infecções e permite que ele se recupere no relativo conforto e segurança de sua própria casa. Os fabricantes de dispositivos médicos estão reconhecendo essas vantagens e desenvolvendo cada vez mais produtos médicos projetados especificamente para uso doméstico. Nossos engenheiros de sensores da TE trabalham em estreita colaboração com esses fabricantes para desenvolver a tecnologia necessária para integrar sistemas complexos para aplicativos de IoT.
Aplicativos de Saúde Domiciliar
Esses avanços transformaram o tratamento do paciente. Em vez de tratar os pacientes por sintomas de doenças, o que efetivamente oferecia cuidados paliativos de longo prazo na casa do paciente, os médicos agora podiam “curar” os pacientes. Os aparelhos que usavam, no entanto, eram caros e só podiam ser oferecidos nos centros de tratamento. Isso levou a um boom na construção de hospitais e clínicas e, como resultado, os pacientes tinham que visitar o centro médico para receber serviços médicos. Com essa mudança, agora os pacientes estão expostos a infecções hospitalares (IRAS) em uma taxa de até 1 em 25 pacientes e, em muitos casos, há uma despersonalização dos serviços ao paciente. Os hospitais modernos continuam a lidar com as IRAS com procedimentos antissépticos aprimorados, mas, ao fazê-lo, também podem criar um ambiente “estéril” quando se trata de interação pessoal com o paciente. As organizações tentaram resolver isso com serviços mais personalizados e foco aprimorado nos serviços aos pacientes, mas a realidade é que a maioria dos pacientes, se tivesse escolha, preferiria estar em casa.
Os avanços na tecnologia estão ampliando as habilidades médicas e permitindo que o atendimento seja realizado em vários locais.
Hoje, os fabricantes de dispositivos médicos estão reconhecendo as preferências dos pacientes e as oportunidades que o atendimento aos pacientes em suas casas oferece. Além de obter um atendimento mais personalizado, os pacientes podem reduzir significativamente o custo de obter os serviços de que precisam no conforto de sua casa. Embora os médicos não possam fornecer todos os serviços médicos em casa, eles podem realizar um número surpreendente de procedimentos comuns em casa. Um exemplo é a diálise. Devido à natureza e frequência do tratamento de diálise, os pacientes devem comprometer períodos de tempo significativos para receber sua terapia indispensável. Para ajudar a aliviar o fardo de ir a uma clínica ou hospital para esses tratamentos e ajudar a reduzir o risco de infecção do paciente, muitos fabricantes de diálise estão projetando equipamentos de diálise especificamente para uso doméstico.


Várias empresas estão desenvolvendo produtos para permitir o monitoramento de pacientes em casa por meio de sistemas de monitoramento vestíveis ou o autodesempenho do paciente de certas medições de sinais vitais. Essas medições são registradas em um sistema doméstico e retransmitidas para estações que são monitoradas por médicos. Se o médico detectar leituras anormais, ele pode solicitar que o paciente venha à clínica para acompanhamento do tratamento. Estes tipos de tratamento beneficiam particularmente os pacientes mais velhos que vivem sozinhos. Eles podem desfrutar de uma melhor qualidade de vida sem se preocupar com quedas. Monitores equipados com sensores podem detectar atividade e localização, o que ajuda a trazer tranquilidade para quem está em casa e suas famílias, sabendo que o atendimento pode ser enviado automaticamente em caso de emergência. A nova tecnologia para cuidados de saúde domiciliares também está permitindo que os indivíduos monitorem e gerenciem melhor seu bem-estar físico. Com dispositivos de rastreamento de fitness quase onipresentes, é comum ouvir as pessoas discutindo a atividade que gravaram em seus dispositivos. A próxima geração de eletrônicos domésticos de saúde promete fornecer uma imagem mais detalhada de nossa saúde para que possamos detectar, precocemente e com clareza, possíveis problemas de saúde.
Papel dos Sensores
Os sensores TE são semelhantes aos receptores do sistema nervoso central dos principais dispositivos médicos em hospitais, monitorando vários parâmetros-chave essenciais para a operação adequada do equipamento e a sobrevivência do paciente. Esses sensores são projetados em aplicações onde a falha não é uma opção, pois a vida do paciente está em jogo. Desde as primeiras máquinas cardíacas pulmonares comerciais, nossos sensores monitoram a temperatura do fluxo sanguíneo que retorna ao corpo. Para aplicações de aquecimento/resfriamento do paciente, nossos sensores de pressão e sensores de temperatura confirmam o funcionamento adequado do dispositivo. Em equipamentos de diálise, sensores de pressão, força e temperatura monitoram parâmetros críticos. Com base nessa longa história com fabricantes de equipamentos, o uso desses sensores se estendeu a equipamentos de saúde domiciliar. Nesses dispositivos, os sensores desempenham um papel ainda mais crítico. Como os médicos treinados estão menos envolvidos diretamente no monitoramento do paciente, os profissionais de saúde e os centros médicos dependem cada vez mais de instrumentos equipados com sensores para monitorar e detalhar a saúde do paciente com risco mínimo para o mesmo. Ao adicionar sensores ao dispositivo de saúde domiciliar, eles se tornam mais inteligentes, capazes de serem integrados a outros sistemas e comunicar informações críticas remotamente. Em cada aplicação, os fabricantes identificaram os principais parâmetros que devem ser medidos e controlados para o funcionamento adequado do instrumento em um ambiente doméstico.


Alguns exemplos desses sensores incluem sensores de temperatura, pressão, força e detecção de bolhas em equipamentos de diálise. Cada um desses sensores permite que o equipamento monitore e controle sua própria função até o ponto em que um paciente possa ser treinado para operar o equipamento complexo com sucesso. A tecnologia de detecção de película piezoelétrica permite o monitoramento de atividade, respiração e movimento do paciente acamado. Os pacientes também são monitorados quanto à temperatura e SpO2 usando sensores específicos do aplicativo. Para detecção de queda e monitoramento de atividades, sensores de pressão sensíveis que podem detectar pequenas mudanças na altitude são usados para diferenciar entre as posições vertical e horizontal ou para “contar” o número de degraus subidos em um dia. Para monitoramento de insuficiência cardíaca congestiva, o ganho de peso impulsionado pela retenção de líquidos é um parâmetro chave a ser acompanhado. Os sensores de força de precisão permitem o monitoramento remoto das flutuações diárias de peso que podem indicar problemas cardíacos. À medida que a tecnologia de sensores avança, mais e mais inteligência pode ser adicionada aos dispositivos para permitir o uso simplificado de um equipamento complexo. Com a ampla linha de sensores da TE, a integração de vários sensores de parâmetros é viável. O que o futuro reserva em aplicações médicas domésticas parece estar sempre em expansão.
Sensores da TE em Destaque
Trabalhando em estreita colaboração com os fabricantes
A TE tem uma longa história no suporte a projetos de equipamentos médicos. Nossos engenheiros experientes trabalham em estreita colaboração com os designers para desenvolver tecnologias de sensores multifuncionais que ajudam a promover a assistência médica de maneiras menos invasivas e inconvenientes para os pacientes, proporcionando tranquilidade de que sua saúde está sendo monitorada de forma mais eficaz e qualquer ajuda de que possam precisar poderá ser rapidamente acessada.