Sensores MR — Conexão sem contato

Conexão sem contato

Nossos sensores magnéticos fornecem dados precisos e confiáveis sem a necessidade de contato físico.

Sensores que monitoram propriedades como temperatura, pressão, deformação ou fluxo fornecem um sinal de saída diretamente relacionado ao parâmetro desejado. Sensores magnéticos, por outro lado, diferem da maioria desses detectores, já que muitas vezes não medem diretamente a propriedade física de interesse, e sim alterações ou perturbações nos campos magnéticos que foram criados ou modificados por objetos ou eventos. Os campos magnéticos podem, portanto, conter informações sobre propriedades como direção, presença, rotação, ângulo ou correntes elétricas, que são convertidas em uma tensão elétrica pelo sensor magnético. Uma pequena quantidade de sensores magnéticos mede campos magnéticos de forma absoluta, como o campo magnético da Terra em bússolas.

 

O sinal de saída requer algum processamento de sinal para ser traduzido no parâmetro desejado. Obviamente, a distribuição do campo magnético depende da distância e da forma do objeto/evento criador ou perturbador (ou seja, ímã, corrente etc.). Portanto, é importante sempre considerar tanto o sensor quanto o objeto criador na concepção da aplicação. Embora sensores magnéticos sejam um pouco mais difíceis de usar, fornecem dados precisos e confiáveis sem a necessidade de contato físico.

A origem física do efeito magnetorresistivo nos metais de transição reside na dependência da direção da magnetização na dispersão dos elétrons. Nos metais de transição, os principais portadores de corrente são os elétrons 4s, pois possuem maior mobilidade do que os elétrons 3d. A dispersão de elétrons das bandas s para as bandas d é encontrada com maior intensidade quando os elétrons estão se movendo paralelamente à magnetização. 

Pontes de Wheatstone

Na maioria das aplicações, o elemento Hunt acadêmico não é adequado, pois não fornece uma referência zero. Essa desvantagem, bem como a dependência da resistência em relação à temperatura, podem ser evitadas ao usar uma ponte de Wheatstone. 

Unidades magnéticas

Para o leitor comum, que não é especialista em magnetismo, a questão das unidades magnéticas pode parecer bastante confusa. A tabela a seguir ajudará a encontrar rapidamente os fatores de conversão entre as diferentes unidades utilizadas:

Unidade 1 Multiplique por = Unidade 2 Comentário
Tesla 104 Gauss  
Oerstedt
1 Gauss μr = 1 ! 
Oerstedt 79,58 A/m 103-4xπ 
Weber 108 Maxwell  

Tabela 1 Tabela 1: Fatores de Conversão para Unidades Magnéticas (para informações detalhadas, consulte a página inicial do NIST).

Tipos de sensores por campo magnético

Os sensores magnetorresistivos podem ser divididos basicamente em dois grupos. Os sensores magnetorresistivos podem ser divididos basicamente em dois grupos.Em aplicações com campos magnéticos elevados, como aquelas em que a intensidade do campo aplicado é forte o suficiente para saturar o material sensor magnético macio (aproximadamente para H>10 kA/m), o vetor de magnetização no sensor está sempre (quase) paralelo ao campo aplicado. Uma aplicação comum para um sensor magnetorresistivo de campo alto é um sensor angular sem contato, como o KMT32B, o KMT36H ou os sensores de posição MLS. Em aplicações de campo magnético baixo, o vetor de magnetização é determinado principalmente pela forma das tiras, porque a magnetização mostra uma preferência natural pela direção longitudinal. O campo externo provoca uma torção α na magnetização da faixa, o que altera a resistência devido ao efeito MR. Sensores lineares de baixo campo, como o MR174B, sensores KMY e sensores de comutação, como o MS32, normalmente operam nesse modo.

Sensores MR

Com curva de transferência linearizada

A aplicação de campos magnéticos baixos a um elemento Hunt levará apenas a pequenas mudanças na magnetização e, por sua vez, o termo cos na fórmula (1) dificilmente mudará com pequenas alterações de α. Um elemento Hunt não é sensível a pequenas forças de campo. Para tornar o sensor MR sensível a campos magnéticos baixos, a curva de transferência MR (1) precisa ser modificada. A maneira mais comum é alcançada por “barras de barbeiro” (ver Figura 2).

Pequenas barras altamente condutoras, as barras de barbeiro, são colocadas em cima do Permalloy. Elas derivarão a corrente no Permalloy e mudarão o caminho da corrente devido à sua geometria, mas não alterarão o comportamento magnético. A corrente nos espaços entre as barras de barbeiro seguirá o caminho mais curto, perpendicular.

Cobrindo a faixa MR com barras de barbeiro altamente condutoras.
Figura 2: Cobrir a tira MR com barras de barbeiro altamente condutoras alterará a direção da corrente no elemento Hunt, mas não afetará o comportamento magnético do Permalloy.
O sinal que determina o ângulo.
A fórmula de substituição.
Curvas de transferência características de elementos RM
Figura 3: Curvas de Transferência Características de Elementos MR – (a) sem e (b) com barras de barbeiro.

Linearidade do sensor

A linearidade do sinal de saída do sensor depende da relação entre a amplitude do sinal reale a amplitude máxima do sinal de tensão de saída. A Figura 4 mostra o desvio de linearidade em relação a esse quociente (empercentual):

Linearidade do KMY20S/M e KMZ20S/M
Figura 4: Linearidade do KMY20S/M e KMZ20S/M

Estabilidade do sensor

A energia magnetostática é a mesma para um domínio magnético, quer ele esteja, por exemplo, paralelo ou antiparalelo ao campo externo. Em outras palavras, os domínios magnéticos podem alternar entreduas direções em um ambiente estável. Isso não é um problema no caso dos sensores de alto campo, pois a curvade transferência é quadrática em α. No entanto, isso tem efeitos dramáticos no caso de um sensor de barra de barbeiro, uma vez que o sinalde saída agora muda de sinal.

 

Por esse motivo, os sensores magnetorresistivos de baixo campo, como o sensor barberpole, precisam ser estabilizados (polarizados) por um campo adicional externo (Hx), que é orientado de forma favorável ao longo da faixa de RM (ou seja, na direção x). A única tarefa desse campo é definir uma direção preferencial para o alinhamento dos domínios magnéticos. O campo de polarização deve ser forte o suficiente para que campos perturbadores não alterem seus domínios. Foidescoberto empiricamente que campos de polarização com intensidade superior a aproximadamente 2,5 kA/m garantem o desempenho adequado dosensor.

Curvas características de um sensor de barra de barbeiro.
Figura 5: Curvas Características de um Sensor de Barra de Barbeiro de Acordo com Diferentes Campos de Polarização.

Campos de polarização menores

Deve-se ter em mente que um campo de polarização alterará a sensibilidade do sensor. Isso é mostrado na figura 6 e na tabela 2. 

Sensibilidade versus campo de polarização.
Figura 6: Sensibilidade versus campo de polarização.

Em algumas aplicações, uma alta sensibilidade é desejada. Nesse caso, é possível trabalhar sem um campo de polarização. Parafazer isso, o sensor deve ser bem condicionado: imediatamente antes da medição, a magnetizaçãoé invertida por um curto pulso magnético em uma direção x definida (pré-magnetização). Para evitar que a magnetizaçãoda faixa seja invertida durante o tempo entre a pré-magnetização e a medição, os campos externosdevem ser limitados a aproximadamente menos de 0,5 kA/m.

 

Campo de polarização Hx
em kA/m

Faixa de campo de operação

em kA/m

Sensibilidade Sem mV/V/kA/m

Campo máximo Hy, máx. 

em kA/M

Comentário

0 0,35 14 0,5 Pré-magnetização necessária
1 0,5 10,5 0,5 Pré-magnetização necessária
2 1,1 6,3 1 Pré-magnetização recomendada
3 1,4 4,9 Estável
5 2 3,4 Estável

Tabela 2: Tabela 2: Sensibilidade e Área de Operação Recomendada.

Ímãs Permanentes e Sensores de “Barra de Barbeiro”

O campo de estabilização Hx costuma ser gerado por um ímã permanente. Usando o KMY20S ou KMZ20S, o clientedeve aplicar um ímã permanente para gerar o campo de polarização necessário. O KMY20M e KMZ20Msão fornecidos com um ímã de ferrite rígido interno. A força máxima do campo externo é limitada apenas pelaestabilidade do material magnético permanente. No caso dos tipos KMY20M e KMZ20M, campos perturbadoressuperiores a aproximadamente 40 kA/m (500 Gauss) podem alterar a direção de magnetização do ímã permanenteirreversível. Isso pode levar a uma mudança permanente na tensão de desvio e à destruição da função do sensor. Essa limitação pode ser ampliada pelo uso de sensores do tipo S em combinação com outros ímãs, como, por exemplo, ímãs de terras raras, que devem ser fornecidos pelo usuário.

Temperatura

Tanto a resistência ôhmica quanto a magnetorresistência têm origem em processos de dispersão dos elétrons condutores. Como todos osprocessos de dispersão são dependentes da temperatura, a resistência da ponte e o efeito MR ∆R/R também mostram umadependência da temperatura.Os coeficientes de temperatura geralmente estão relacionados a duas temperaturas via: Os coeficientes de temperatura geralmente estão relacionados a duas temperaturas por meio de:

Coeficientes de temperatura.

No caso do Permalloy, tanto a resistência da ponte quanto o coeficiente de temperatura de amplitude têm aproximadamente o mesmo valor,mas diferem no sinal TCBR≈-TCSV.

Esse fato permite ao usuário compensar a dependência da temperatura da sensibilidade usando uma fonte de correnteconstante. Nesse caso, a tensão de alimentação aumenta com o aumento da temperatura e o aumento daresistência da ponte. Esse efeito provoca um aumento na tensão de saída, o que compensa a perda desensibilidade.

Outro valor importante é o coeficiente de temperatura do desvio. Esse coeficiente de temperatura é causado porpequenas diferenças no comportamento da temperatura dos quatro resistores da ponte. Na prática, observa-se uma deriva natensão de saída, que não pode ser separada do sinal de saída regular causado porcampos magnéticos. Em aplicações que utilizam acoplamento de sinal CC, o coeficiente de temperatura do deslocamento limitaráa precisão da medição.

O Permalloy é um material muito resistente que pode suportar temperaturas muito altas, de até aproximadamente 300 °C, quandoprotegido por um revestimento. Nesse caso, o encapsulamento será o fator limitante.

barra laranja
  1. Vídeo de matrizes de sensores magnetorresistivos lineares escaláveis (inglês)

Andreas Voss apresenta detalhes sobre a tecnologia de sensores magnetorresistivos e onde a tecnologia do sensor pode ser aplicada.