Autor: Sudhakar Sabada, SVP e GM, Digital Data Networks
Com quase 10 anos de desenvolvimento, a adoção generalizada do 5G está abrindo novas oportunidades em indústrias com décadas e até séculos de idade. O setor automotivo está especialmente preparado para uma mudança radical. Embora grande parte do burburinho na indústria hoje seja merecidamente focado na eletrificação, o 5G onipresente tem o potencial de acabar com a experiência de condução como a conhecemos, criando veículos mais inteligentes, seguros e conectados.
Da navegação avançada aos sistemas de infoentretenimento e à tecnologia autônoma, os veículos de passageiros estão rapidamente surgindo não apenas como um meio de transporte, mas como verdadeiros data centers sobre rodas — estimativas sugerem que veículos sem motorista, por exemplo, poderiam gerar mais de quatro terabytes de dados por dia.
Com o advento da transmissão de dados confiável de alta velocidade e baixa latência, o setor está de olho em um novo cenário de Veículo-para-Tudo (V2X) — que permitirá que carros conversem com outros carros e prevejam os movimentos de pedestres com smartphones, semáforos que otimizarão o fluxo de tráfego e sistemas de GPS que sincronizarão com as vagas de estacionamento disponíveis. O que sustentará esse ecossistema é uma estrutura conectiva robusta que facilita um volume sem precedentes de transmissão de dados de alta velocidade.
Há muito trabalho a ser feito antes que o V2X se torne uma realidade cotidiana, mas a oportunidade de crescimento é significativa — espera-se que o mercado de veículos conectados veja um CAGR de 24% entre 2020 e 2025, e o Gartner prevê que, até 2023, "a indústria automotiva se tornará a maior oportunidade de mercado para soluções IoT em 5G".
Do meu ponto de vista, esses avanços são incríveis. Nossos recursos comprovados que permitem transmissão e processamento de dados em alta velocidade para os principais players de nuvem do mundo, combinados com nosso legado de experiência no setor automotivo, nos colocam em ótima posição para capturar novas oportunidades nesta economia conectada.
Na TE Connectivity, ajudamos a criar a próxima geração de data centers em nuvem, dando vida à tecnologia inteligente de computação de borda e difundindo o 5G.
Avanços contínuos no 5G, a evolução da computação na borda e a penetração da nuvem já estão abrindo caminho para um futuro conectado, e eles serão essenciais para uma infraestrutura V2X robusta. Em 2019, a União Europeia deu um passo significativo para definir um ecossistema V2X construído com tecnologia 5G. Em agosto de 2020, a General Motors anunciou planos para lançar veículos com capacidade de 5G para consumidores chineses até 2022, e os EUA não estão muito atrás de nenhuma das regiões, pois sua própria infraestrutura de 5G continua a tomar forma.
Embora os ecossistemas V2X onipresentes ainda estejam a vários anos da implementação, essa atualização dos veículos habilitados para o 4G LTE de hoje permitirá atualizações remotas rápidas, comunicação entre veículos e infraestrutura, sistemas sofisticados de assistência ao motorista e, finalmente, autonomia completa do veículo — e todos exigem sensoriamento e conectividade avançados.
Embora haja um otimismo justificado sobre a inovação contínua em veículos inteligentes e tecnologia de nuvem, não devemos perder de vista a necessidade de integrar perfeitamente os dois para realizar um ecossistema V2X totalmente operacional. Com experiência e recursos avançados em ambos os campos, a TE Connectivity é o parceiro de que o setor precisa.
Os líderes da divisão automotiva da TE investiram significativamente na expectativa desse momento. Este futuro totalmente conectado representa uma onda de novas cargas de trabalho na infraestrutura V2X que exigirão investimentos em uma nova era de tecnologias de suporte. Essas soluções devem ser capazes de operar em ambientes severos e transformar, transmitir e receber via computador um volume sem precedentes de dados em alta velocidade, tudo com baixa latência para garantir uma ação oportuna e eficaz no veículo.
Na TE Connectivity, ajudamos a criar a próxima geração de data centers em nuvem, dando vida à tecnologia inteligente de computação de borda e difundindo o 5G. Por exemplo: em um dos principais provedores de nuvem, estamos fornecendo seis vezes mais conteúdo em aplicações de servidor de última geração em comparação com nossas contribuições para a geração anterior.
Estamos trazendo essa experiência para todo o setor — de provedores de nuvem e operadores de data centers a OEMs automotivos — criando a estrutura fundamental para o ecossistema verdadeiramente conectado necessário para trazer esse futuro à realidade. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para ampliar os limites da tecnologia, desenvolvendo em conjunto uma ampla gama de soluções baseadas em padrões e otimizadas por aplicações que permitem comunicações de alta velocidade e baixa latência, maximizando as taxas de dados e minimizando a energia — tudo sem comprometer a integridade do sinal na produção de alto volume.
Ao combinar nossa experiência em automóveis com recursos de ponta em conectividade de alta velocidade, aproveitamos a oportunidade de estabelecer e fortalecer a infraestrutura de conexão sobre a qual os futuros ecossistemas V2X serão construídos e executados.
Os avanços no 5G e na computação em nuvem estão estimulando uma revolução no transporte automotivo — uma mudança de veículos tradicionais para computadores móveis —, e a transformação está apenas começando. Conforme os ecossistemas V2X vão ganhando sofisticação e se tornando capazes de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) completos, conseguiremos apoiar esse futuro.
Com experiência sólida de várias gerações em conectividade de dados de alta velocidade, bem como um legado no setor automotivo, temos o histórico, os recursos e a mentalidade inovadora necessários para realizar um ecossistema de transporte totalmente conectado, abrangendo o veículo e a infraestrutura circundante.
Se você é investidor e está interessado em mais informações sobre a TE Connectivity, envie um e-mail para nossa equipe de Relações com Investidores.
Sudhakar Sabada
Sudhakar Sabada é vice-presidente sênior e gerente geral do negócio Digital Data Networks da TE Connectivity. Nessa função, ele é responsável pelos P&L gerais do negócio, que atende amplamente a indústria de eletrônicos, abrangendo os segmentos de mercado de hiperescala, corporativo, telecomunicações e varejo empresarial. Ele supervisiona a estratégia de negócios e produtos, atividades de mercado, bem como as funções de desenvolvimento e fabricação de produtos.
Insights Executivos: mais histórias nesta série