5G e o Futuro da Conectividade

Ouça Amitabh Passi, Vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios no Segmento de Comunicações para saber como a TE está se preparando para 5G e o futuro da Conectividade.

Porta-voz: (V.O.) Sou Amitabh Passi, responsável pela estratégia e desenvolvimento de negócios no segmento de soluções de comunicação, que é um dos três principais segmentos da TE Connectivity.

 

Porta-voz: (V.O.) Achamos que a tecnologia 5G se tornará um ponto chave de interconexão porque você tem que enviar esses dados entre dispositivos e a nuvem.

 

QUAIS PROBLEMAS O 5G ABORDA?

 

Porta-voz: (V.O.) O que o 5G faz é resolver problemas em três dimensões. Um deles é a velocidade. As redes 5G serão 100 vezes mais rápidas que as 4G. Outro problema que o 5G resolve refere-se às conexões, máquina a máquina, cerca de 100 vezes a 1.000 vezes mais conexões do que o 4G pode suportar. O terceiro está relacionado à latência. Imagine usar um fone de ouvido VR com fluxo de dados em tempo real. Qualquer coisa acima de uma latência de milissegundos, você começa a ficar tonto. Estamos abordando aspectos da latência, aspectos de máquina a máquina. Então, novamente, voltando aos atributos de velocidade e desempenho, trazemos tudo isso para o 5G. O que costumava ser uma antena passiva torna-se uma antena ativa muito sofisticada com conexões de alta velocidade dentro da antena. Mais uma vez, no que se refere à questão do portfólio de Dados e Dispositivos, estamos trazendo muito dessa tecnologia para esses sistemas de próxima geração.

 

O 5G É UM FENÔMENO GLOBAL?

 

Porta-voz: (V.O.) Nós, da TE, vemos o 5G como um fenômeno global, mas acredito que alguns países estão liderando a tendência, a China, com certeza. O principal caso de uso de 5Gs na China para a Internet das Coisas. Os EUA também estão na liderança. Também ouvimos dizer que Japão e Coreia do Sul são muito agressivos em termos de 5G. Achamos que são esses quatro países provavelmente estão na liderança, China, EUA, Coreia do Sul, Japão e depois são seguidos por outras regiões como a Europa.

 

COMO A TE CONNECTIVITY ESTÁ FAVORECENDO O 5G?

 

Porta-voz: (V.O.) Estamos muito focados no 5G.

 

Porta-voz: (V.O.) Estamos tentando abordar todas as facetas do 5G do ponto de vista da infraestrutura. Temos clientes que estão construindo estações base de próxima geração.

Temos clientes construindo sistemas de antenas ativas localizados em uma torre. Então teremos antenas instaladas dentro de um carro que se comunicam com as torres. Portanto, nós, da TE, estamos abordando a infraestrutura da Internet e a arquitetura para 5G.