Notícias da TE: Dispositivos da rede elétrica inteligente Kries

TE Connectivity leva dispositivos de rede elétrica inteligente Kries para a América do Norte e a América Latina

Publicado

08/30/21

Consultas de mídia

Samantha Bulmer

TE Connectivity

+49 17 32 70 32 92

samantha.bulmer@te.com

Fuquay-Varina, Carolina do Norte

A TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, é agora um revendedor certificado de produtos Kries-Energietechnik, GmbH e Co.KG na América do Norte e América Latina que permitirão uma rede elétrica moderna e mais sustentável.

 

Por causa da parceria, os proprietários de rede de distribuição nessas regiões têm uma série de novas maneiras de se concentrar na presença de energia, monitorar falhas em redes subterrâneas e linhas aéreas ou monitorar a tensão em comandos de ligação de média tensão em redes industriais. Esses instrumentos são equipados com interfaces de comunicação para monitoramento remoto de rede a fim de melhorar as classificações nominais de confiabilidade, bem como para ajudar a proteger os operadores usando um equipamento de monitoramento à prova de arco.

 

"A cooperação com a TE Connectivity  Com a cobertura de vendas da TE no mercado e o potencial adicional de combiná-la com seu portfólio de acessórios para cabos é um grande facilitador para melhorar a confiabilidade da rede nas Américas", disse Gunter Kries, CEO e proprietário da Kries Energietechnik.

 

A TE agora venderá:

Linha KRIES CAP: Um sistema de teste para comandos de ligação de média tensão (AIS e GIS) que oferece um sistema de automonitoramento permanente e livre de manutenção para fabricantes de comando de ligação OEM, redes de distribuição subterrâneas, bem como aplicações industriais renováveis para energias eólica e solar.

 

Linha KRIES IKI: Uma solução para indicação inteligente de falhas e monitoramento inteligente de linhas de distribuição aéreas em aplicações de média e alta tensão, inclusive curtos-circuitos, transientes e falhas de aterramento. Esse sistema de monitoramento totalmente remoto é ideal em ambientes adversos em milhares de quilômetros, fornecendo sinais ao vivo para sistemas SCADA existentes

 

Linha PON: Uma RTU mais sofisticada e tecnologia de comunicação para unidades principais de anel e subestações de quiosque, inclusive SCADA com base em PC para supervisão e monitoramento de redes de distribuição de energia e infraestrutura. O sistema de coleta de dados possibilita uma transparência global na rede de distribuição.

 

"A unidade de negócios de energia da TE e, em particular, as equipes comerciais e de gerenciamento de produtos norte-americanas, estão especialmente satisfeitas por estarem envolvidas nessa proposta da cadeia de valores com a Kries. As soluções Kries ajudam a completar nosso próprio portfólio de produtos com uma solução de tratamento de sensores e dados que atende à demanda do setor por uma rede mais moderna, digital e altamente confiável, ao mesmo tempo em que complementa as ofertas de acessórios para cabos da TE Energy. Estávamos procurando um parceiro para corresponder à mesma dedicação da TE à excelência de fabricação e atendimento ao cliente, e a Kries é o parceiro perfeito", disse o diretor sênior de acessórios para cabos de gerenciamento de produtos da TE, Frank Drumm.

 

De acordo com Bijal Thakkar, vice-presidente e gerente geral da Energy Americas, "estou muito satisfeito que a TE e a Kries uniram forças para ajudar a impulsionar a modernização da rede para um futuro de energia mais sustentável. Com os mais de 60 anos de experiência da TE em acessórios para cabos, com a tecnologia inteligente da Kries, nossos clientes se beneficiarão ao máximo dessa parceria estratégica."

 

A Kries começou em 1994 desenvolvendo sensores eletrônicos para redes de distribuição a fim de melhorar a segurança pessoal durante a operação de engrenagens de comutação e detectar falhas na rede. Desde que a redução de SAIDI se tornou um alvo importante em muitas redes de distribuição em diferentes países, os produtos Kries estão espalhados pelo mundo. Atualmente, a Kries continua sendo uma empresa privada, localizada em Waiblingen, Alemanha, com subsidiárias em todo o mundo, especializada em design, fabricação e instalação de sistemas inteligentes de detecção de falhas e monitoramento inteligente para redes de distribuição.