sensores de drones

Aplicação

Sensores de Drones

Um drone está entregando um pedido feito a um restaurante de bairro para um prédio de escritórios no centro, a 16 km de distância, voando a uma velocidade de 64 km/h. À medida que outros drones cruzam as movimentadas vias aéreas da cidade, nosso drone se eleva suavemente para evitar colisões. Em dez minutos, o funcionário do escritório que fez o pedido está saboreando uma refeição quentinha recém-preparada.

Parece fantasia? Essa realidade fará parte de nossas vidas antes do que você imagina. A tecnologia de drones está se tornando cada vez mais inteligente, permitindo planação e manobras precisas em torno de obstáculos aéreos e terrestres. Com o avanço dos sensores de drones, a Te Connectivity desempenha um papel fundamental nas soluções para essa aplicação. 

Sensor Digital de Pressão Barométrica

O sensor de pressão barométrica digital da TE (MS5607/MS5611) mede a pressão do ar e a converte em altitude. O sensor identifica a pressão do ar de 0,012 mbar (1,2 Pa equivale, aproximadamente, a uma altura de elevação de 10 cm) a uma baixa altitude, próxima ao nível do mar. Os drones utilizam sensores de pressão de ar para estabilizar a altitude, permitindo os recursos de planação necessários para o registro de vídeos ou fotos. Combinados com o acelerômetro e o giroscópio, os sensores de pressão barométrica permitem que os drones voem com precisão.

O sensor de altímetro de alta resolução (MEAS MS5611-01BA/MS5607-02BA) da TE Connectivity faz parte de uma nova geração.

Sensor de Altímetro de Alta Resolução

Equipado com SPI e interface de barramento I2C, o sensor de pressão barométrica é otimizado para altímetros e barômetros com resolução de altitude de 10 cm/20 cm. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC delta-sigma de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados na fábrica. O sensor fornece valores digitais precisos de pressão e temperatura de 24 bits com diferentes modos de operação que permitem ao usuário otimizar a velocidade de conversão e o consumo de corrente. Uma saída de temperatura de alta resolução permite a implementação de uma função de altímetro/termômetro sem nenhum sensor adicional.

Interface com Qualquer Microcontrolador

O MS5611-01BA/MS5607-02BA pode se comunicar com praticamente qualquer microcontrolador. O protocolo de comunicação é simples, sem a necessidade de programação de registros internos em um dispositivo. Sua dimensão reduzida permite a integração em dispositivos móveis. Essa nova geração de módulos de sensores se baseia na tecnologia MEMS líder de mercado. O princípio de detecção permite uma histerese muito baixa e a alta estabilidade dos sinais de pressão e temperatura.

Sensoriamento de Umidade em Condições Climáticas Difíceis

O novo sensor digital de umidade da TE com saída de temperatura HTU21D(F) mede com precisão a temperatura e a umidade (escopo de medição de 0-100% de UR com 2%-3% de precisão). O escopo de medição de temperatura é de -40 a 120 °C, com precisão de+/-0,3 °C entre 0 e 60 °C. Definindo novos padrões em termos de dimensões e inteligência, o HTU21D(F) é embutido em um encapsulamento DFN (Dual Flat No Leads) de solda por refusão e tem tamanho reduzido de 3 x 3 x 0,9 mm. Esse sensor fornece sinais calibrados e linearizados no formato digital I²C.

Drones de Pulverização Agrícola

A pulverização de pesticidas para proteção das plantações requer alta eficiência e baixo custo.

A aplicação de pulverização agrícola requer uma distribuição uniforme em toda a plantação para eliminar os insetos indesejados e, ao mesmo tempo, evitar a pulverização excessiva.  Os dados atmosféricos são fundamentais para manter a velocidade uniforme exigida pela maioria dos usuários de drones, sendo a velocidade do ar um fator-chave. Quando a velocidade do drone muda, a força de elevação e a força de arrasto também mudam. Uma mudança na velocidade do ar pode controlar um drone. A maioria das aeronaves usa medidores de velocidade do ar baseados na pressão diferencial e compostos por um tubo de velocidade de ar e um sensor de pressão. Medindo as pressões dinâmica e estática do drone, os usuários podem fazer os ajustes necessários para garantir velocidades estáveis e uniformes.

Sensor Digital de Pressão Diferencial

O MEAS MS4515DO é um sensor digital de pressão diferencial da TE composto de um pequeno transdutor de pressão de cerâmica montado em PCI. Usamos o mais moderno circuito de condicionamento de sensores CMOS para criar um transdutor de pressão (14 bits) e de temperatura (11 bits) de saída digital econômico e de alto desempenho projetado para atender aos requisitos mais rigorosos dos OEMs. O MS4515DO é totalmente calibrado e tem a temperatura compensada com uma faixa de erro total (TEB – Total Error Band) inferior a 1,0% em relação à faixa compensada. O sensor opera com uma única alimentação de 3,3 ou 5,0 VCC e requer um único componente externo para o bom funcionamento. O robusto transdutor de cerâmica está disponível em porta lateral, porta superior e montagem em coletor, podendo medir pressão absoluta ou diferencial de 2 a 30 polegadas de H2O. As portas de pressão farpadas de 1/8 se acoplam com segurança à tubulação com 3/32" de diâmetro interno.
 

Categorias de Sensores em Destaque