Tendência
Transforme a Produtividade dos Equipamentos Pesados
Máquinas pesadas, como tratores agrícolas e equipamentos de construção, têm alto custo de compra, uso e manutenção.
AUTOR
Por Jean-Paul Gervais, TE Connectivity
Produtividade dos Equipamentos Pesados
Máquinas pesadas, como tratores agrícolas e equipamentos de construção, têm alto custo de compra, uso e manutenção. Às vezes, os operadores usam equipamentos de um milhão de dólares para realizar trabalhos muito sensíveis a falhas em setores como construção, escavação para mineração e agricultura. E há ainda outros usos, como salvamento em incêndios e operações de resgate, nos quais a segurança e a vida das pessoas estão em jogo.
Períodos não programados de inatividade criam um dilema tanto para os operadores como para a equipe de reparos. Se o trabalho estiver sendo realizado em um local remoto, o retorno do equipamento à oficina muitas vezes não é uma opção. Normalmente, os operadores precisam solicitar o serviço em campo, gerando atrasos e custos nas operações. Os custos incluem perda de receita, perda da produtividade de equipamentos e funcionários, custos do serviço de campo e custos de máquinas, entre outros.
O setor da construção, por exemplo, normalmente sofre baixa utilização de equipamentos. Essa taxa pode chegar a 60%, um prejuízo significativo para a rentabilidade operacional. Se os funcionários conseguissem aumentar a utilização dos equipamentos em apenas 1%, a rentabilidade poderia crescer 2,75%.
Facilidade de Instalação e Reparo
Conectores Fáceis de Instalar e Reparar
Os conectores são peças pequenas, mas poderosas. Eles viabilizam uma ampla gama de operações, incluindo aplicações fio a fio e fio a placa, sensores, luzes, medidores, atuadores, interruptores e solenoides usados em equipamentos pesados e veículos comerciais. E como os conectores DEUTSCH da TE Connectivity podem ajudar a aumentar o tempo de atividade do equipamento?

Confiabilidade
Confiável
Confiabilidade: os conectores DEUTSCH são altamente confiáveis e fornecem um desempenho excepcional em ambientes adversos e hostis. Esses produtos estão no mercado há mais de 40 anos e são encontrados em todos os tipos de equipamentos globalmente.
Fácil Manutenção
Manutenção completa
Os produtos DEUTSCH DT podem ser totalmente reparados e as ferramentas de remoção de contato, padrão e fáceis de usar, são compatíveis com nosso portfólio de conectores. Os conectores DT têm uma vedação de interface que não é colada à carcaça e pode ser substituída. Isso significa que, enquanto outros conectores precisam ser substituídos como uma unidade completa, o que é mais demorado e dispendioso, as vedações do conector DEUTSCH podem ser substituídas em reparos rápidos de menor custo.

Contatos Comuns
Contatos comuns
Os produtos DEUTSCH HDP e DT usam o sistema comum de contato comprovado da marca DEUTSCH com pinos e soquetes que podem ser crimpados com ferramentas padrão para criar uma conexão selada confiável. Essa vantagem facilita treinar funcionários para reparos, e esse trabalho pode ser feito fácil e uniformemente em todos os equipamentos.

Uso simplificado
Os produtos DEUTSCH HDP têm acoplamento e desacoplamento rápidos de encaixe baioneta, enquanto os produtos DT têm encaixes confiáveis de fácil aderência. Ambos são fáceis de implementar na oficina e em campo.
Os produtos DEUTSCH são projetados para fornecer anos de serviço confiável em ambientes adversos de alta vibração. No caso raro de avaria de um conector ou vedação, seu reparo é fácil. A equipe de manutenção e reparo pode usar as ferramentas de serviço em campo da TE e a documentação técnica completa da aplicação para reparar fios ou contatos danificados ou até mesmo instalar um novo terminal e colocar os equipamentos em funcionamento novamente. Não é preciso esperar por técnicos especializados, pois a documentação orienta os usuários no processo fácil de crimpagem e instalação.
Mais Detalhes
Saiba mais sobre os produtos das séries DEUTSCH DT e DEUTSCH HDP20 da TE Connectivity. Descubra porque somos líderes do mercado quando se trata de estabelecer e manter a confiança dos consumidores com a excepcional credibilidade dos nossos produtos. Insista no original: insista em DEUTSCH! Compre produtos da LADD Distribution e dos distribuidores autorizados DEUTSCH.