Artigos e Whitepapers
Saiba mais sobre as últimas tendências, tecnologias e inovações na fabricação de dispositivos médicos lendo nossos artigos e whitepapers. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossas capacidades ou para discutir seu próximo projeto com nossos especialistas.
Artigos em Destaque
WHITEPAPERS
As novas tecnologias de reprocessamento e o crescente uso de dispositivos médicos estão gerando grandes mudanças nas práticas de reprocessamento. Como resultado, os fabricantes de produtos médicos reutilizáveis que desejam permanecer competitivos precisam procurar novas abordagens em relação ao design e ao uso de novos materiais para evitar falhas prematuras dos produtos.
À medida que a demanda por taxas de dados mais altas cresce, as especificações de inclinação intrapar de interconexão têm se tornado cada vez mais rigorosas, resultando em processos de fabricação mais difíceis de controlar e com menor rendimento. No entanto, em muitos casos, os valores de inclinação medidos não se correlacionam com o desempenho de alta velocidade dos links de cobre. Nossa investigação de pares diferenciais acoplados e não acoplados explica as limitações das medições de inclinação intrapar em interconexões da faixa de gigabits e sugere uma boa alternativa para caracterizar o desequilíbrio das interconexões diferenciais de alta velocidade.
O material preferido de engenheiros e projetistas de ferramentas endoscópicas ou minimamente invasivas costuma ser o aço inoxidável 304 (SS 304). A liga tem grande disponibilidade e baixo custo, além de oferecer uma microestrutura bem equilibrada e ter boa usinabilidade e soldabilidade. No entanto, apesar da grande versatilidade, suas propriedades mecânicas estão gradualmente trazendo limitações de design às ferramentas cirúrgicas necessárias para procedimentos cirúrgicos avançados e mais complexos. Para atender às crescentes demandas do mercado por uma liga com usabilidade superior, resistência à torção, propriedades tênseis e resiliência do conjunto de formas, uma liga de cobalto-cromo (CoCr) e aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação nanoflex e SS17-7 foram avaliados e desenvolvidos como possíveis alternativas.
Os endoscópios desempenham um papel inestimável na área da saúde, permitindo que um médico qualificado insira um tubo estreito e flexível com uma luz, uma câmera e canal de instrumento nos órgãos de um paciente para diagnosticar e tratar problemas de saúde e doenças. Endoscópios reutilizáveis, como muitos outros dispositivos cirúrgicos, têm sido usados em vários procedimentos com diferentes pacientes. Em razão disso, os endoscópios reutilizáveis são extremamente robustos, mas também incrivelmente caros e complexos de manter. Acima de tudo, o risco de transmissão de bactérias multirresistentes entre pacientes e procedimentos estimulou recomendações para que hospitais e instalações de endoscopia parassem de usar endoscópios reutilizáveis e adotassem alternativas de uso único.
A tecnologia de detecção continua sendo a base da evolução do setor médico rumo a uma operação mais conectada, confiável e segura. Neste whitepaper, você aprenderá mais sobre o papel vital da tecnologia de sensores em bombas médicas.
À medida que uma tecnologia de detecção aprimorada se torna disponível, novos dispositivos estão sendo desenvolvidos para atender a uma série de indicações adicionais. As vantagens da detecção de pressão para muitas situações médicas são bem compreendidas, mas os novos usuários também devem se preocupar com possíveis efeitos prejudiciais da introdução de novas tecnologias na anatomia. Neste artigo, revisamos as normas de segurança para biocompatibilidade e limites seguros das correntes elétricas utilizadas in vivo e descrevemos métodos pelos quais ambas as normas podem ser atendidas.
Saiba como os sensores desempenham um papel vital no monitoramento do sono, o segmento que mais cresce na IoMT (Internet of Medical Things – Internet das Coisas Médicas).
As propriedades únicas do filme piezoelétrico como sensor dinâmico de tensão o tornam adequado para a detecção de sinais vitais, seja em contato direto com a pele ou acoplado mecanicamente através de camadas intermediárias. Alguns elementos do filme são sensíveis o suficiente para detectar um pulso humano em um dispositivo que é carregado no bolso da roupa.
Este artigo analisará como a indústria médica está trabalhando para fornecer dispositivos robustos e precisos que melhoram a qualidade de vida com foco na mobilidade e no cuidado residencial. Você obterá insights sobre as vantagens e os desafios da área de dispositivos médicos, desde o consumo de potência e energia até a calibração adequada, e como os sensores médicos podem fornecer soluções para esses desafios comuns.
Há cada vez mais dispositivos de Internet das Coisas (IoT) que precisam ser conectados por meio de uma ou mais tecnologias sem fio. Conheça a tecnologia Wi-Fi 6E e suas vantagens para dispositivos de IoT. Saiba o que considerar ao escolher uma antena e o que esperar do futuro do Wi-Fi 7 neste whitepaper da TE.
TENDÊNCIAS E INSIGHTS
À medida que a indústria médica conectada continua a crescer, o design da tecnologia de sensores evolui para atender às necessidades exigentes. Explore estas cinco considerações para aplicações médicas sem contato e analise as principais tendências.
O monitoramento remoto de pacientes está se aprimorando cada vez mais e não há como perder de vista essa tendência em evolução. Isso poderia melhorar fundamentalmente os resultados dos pacientes e a qualidade do atendimento em todo o campo médico. Isso inclui atendimento presencial em hospitais e clínicas, atendimento domiciliar e atendimento remoto em áreas menos populosas do país e em países em desenvolvimento. As cinco tendências abordadas neste whitepaper mostrarão como os sensores estão ajudando a mudar o cenário de cuidados médicos.
Com os sensores da TE, os fabricantes de dispositivos médicos podem desenvolver dispositivos de monitoramento de saúde domicialiares que permitem que os pacientes tenham uma vida mais saudável e móvel.
Os dispositivos médicos estão ficando menores. Os conectores estão avançando em tecnologia para atender às necessidades dos clientes.