Insights de produtos
Vantagens das chaves táteis push button
As chaves táteis, também conhecidas como chaves push button ou pushbutton, oferecem um design compacto adequado para teclados e tecnologia vestível, incluindo dispositivos para transmissão de dados em alta velocidade.
Uma chave tátil é um tipo de chave elétrica usada todos os dias, mas quase nunca vista. Escondida sob cada tecla de um teclado de computador, as chaves táteis são pequenas e finas, mas tem alta confiabilidade para garantir que continuarão funcionando por anos ou até décadas.
As chaves táteis, ou chaves push button como às vezes também são chamadas, são pequenos dispositivos eletromecânicos projetados para montagem em uma placa de circuito impresso. Esses produtos são compactos e discretos, o que significa que não são mais altos que a placa, um atributo vital quando se considera o uso dos teclados em dispositivos finos como notebooks.
Considerando que o espaço dentro de um teclado é limitado, o design fino significa que as chaves táteis devem competir com baterias, telas e outros componentes. Para resolver isso, as chaves táteis foram projetadas para serem posicionadas lado a lado em uma matriz compacta, uma característica importante para um teclado.
Explore chaves táteis "push button"
por tipo e elemento
Com as melhorias feitas no desempenho dos smartphones e tablets, eles se tornaram uma alternativa viável aos computadores tradicionais. As chaves táteis são pequenas e convenientes, adequadas para telas sensíveis ao toque que utilizam tecnologia capacitiva, aproveitando as propriedades elétricas do corpo humano para funcionar. Por exemplo, quando um dedo toca a tela, uma pequena carga elétrica é atraída para o ponto de contato e a tela se torna um capacitor funcional. Isso, por sua vez, é detectado como a pressão de um botão.
As telas sensíveis ao toque são muito finas, especialmente porque não há peças móveis mecânicas, e a tecnologia está melhorando constantemente para torná-las ainda mais finas. Com a melhoria constante das telas sensíveis ao toque, por que os fabricantes não fazem teclados de computador com tecnologia capacitiva? A resposta para essa pergunta é a sensação das teclas do teclado, às vezes descrita usando a palavra "háptico".
Apesar das capacidades de telas sensíveis ao toque, elas são duras e inflexíveis. Embora haja muitas vantagens nessa superfície lisa e plana — é fácil de limpar e fornece um complemento efetivo para telas de alta definição — ela não fornece feedback ao usuário, o que demonstra por que as chaves táteis são tão úteis.
Chaves táteis (chaves push button) em aplicações selecionadas
Uma chave tátil ou chave pushbutton é um dispositivo mecânico. A força necessária para pressionar a chave, a distância que ela percorre e a mola que retorna após a liberação contribuem para a sensação tátil da chave. O exemplo mais óbvio de como o toque em uma chave tátil afeta o funcionamento de um dispositivo pode ser o teclado do computador, discutido anteriormente. Qualquer pessoa que use um computador com frequência sabe que o movimento das teclas de um teclado pode ter um impacto real na facilidade de uso, o que, por sua vez, afeta fatores como a velocidade de digitação e a fadiga do operador. É a chave tátil que dá ao teclado a sensação e o ruído de clique familiar quando uma tecla é pressionada.


Oferecendo uma combinação entre discrição, alta confiabilidade e feedback mecânico, as chaves táteis são adequadas para uso em muitas aplicações. O mercado da tecnologia vestível está crescendo rapidamente, impulsionado pela enorme adoção de smartphones e pela expansão de serviços de internet de alta velocidade.
A integração de eletrônicos sofisticados em roupas ou dispositivos projetados para serem vestidos de outras formas requer componentes como chaves táteis que não sejam volumosos ou pesados, criando uma oportunidade de design para aplicações de tecnologia vestível que exigem indicadores visuais ou painéis de controle inovadores.
Por exemplo, um soldado que usa uma armadura corporal inteligente em um ambiente tático ou um paramédico que usa câmeras montadas no corpo podem achar imprudente exibir luzes indesejadas. Em situações como essas, as chaves táteis fornecem ao usuário facilidade de uso e uma indicação física da operação correta.
As chaves táteis push button da TE foram projetadas para confiabilidade em equipamentos e dispositivos de uso intenso, como teclados.

As chaves táteis da TE Connectivity estão disponíveis para uma variedade de usos. Quando combinadas com a enorme variedade de atuadores disponíveis, as chaves táteis push button representam um dos componentes mais versáteis do mercado atualmente. Explore nosso portfólio de chaves táteis.