Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Pesquisamos mais de 170 engenheiros para obter insights críticos revelando as tendências, desafios e requisitos de conectividade sem fio em toda a automação residencial e predial, IoT industrial, vigilância de segurança, gerenciamento inteligente de energia e dispositivos médicos e de saúde.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Com a implantação generalizada do 5G e IoT, a adoção de sistemas de antenas adequados desempenha um papel fundamental no avanço das telecomunicações disruptivas e de alta velocidade. Novas oportunidades de crescimento—combinadas com o uso eficiente do espectro, a qualidade aprimorada do serviço, a otimização de custos e operações transparentes que abrangem múltiplas tecnologias—estão impulsionando o desenvolvimento e a inovação das antenas.
Mas quais são os maiores desafios ao projetar um sistema sem fio? Quão vital é a escolha da antena no processo de design? E o que os designers estão procurando na hora de escolher produtos para antena?
Conseguimos obter insights críticos revelando as tendências, desafios e requisitos de conectividade sem fio em toda a automação residencial e predial, IoT industrial, vigilância de segurança, gerenciamento inteligente de energia e dispositivos médicos e de saúde.
Para encontrar as respostas, entrevistamos 174 engenheiros envolvidos em projetos de conectividade sem fio. Mais da metade são engenheiros de design ou RF/antena, enquanto mais de 60% têm 20 ou mais anos de experiência em engenharia. Quase metade dos entrevistados trabalha nos setores de Automação de Residências e Edifícios, IoT Industrial, Segurança e Vigilância e Gerenciamento Inteligente de Energia.
Como resultado, conseguimos obter uma visão profunda das últimas tendências de conectividade sem fio, desafios e requisitos para produtos de antena em toda a indústria de comunicações sem fio.
Quase 75% dos entrevistados estão envolvidos na criação de soluções Wi-Fi e Bluetooth. Mais de 50% também desenvolvem soluções 5G utilizando bandas de rádio de alta frequência ultrarrápidas e bandas de baixa frequência abaixo de 6GHz. Mais de 33% desenvolvem soluções usando antenas combinadas para múltiplos casos de uso que suportam vários protocolos de comunicação sem fio.
Os entrevistados em geral classificaram a eficiência e a largura de banda como seu maior desafio ao projetar soluções sem fio, enfatizando a importância de selecionar componentes que aumentem o rendimento e otimizem a eficiência.
Ao escolher os componentes da antena, quase três quartos identificaram o desempenho do produto como os critérios de seleção mais críticos, com quase a mesma porcentagem citando confiabilidade como mais importante do que o custo ao escolher uma solução sem fio. Os próximos elementos mais essenciais que ditam a escolha são os serviços de engenharia e experiência em antenas do fabricante de antenas, ambos mais importantes do que o custo do produto.
Mas não é apenas a escolha da antena que é fundamental para o sucesso geral da solução sem fio. O tempo também é essencial. Como componente principal, mais de 60% dos entrevistados selecionam seus produtos de antena no início do processo de design e, em seguida, escolhem outros elementos necessários para criar uma solução sem fio robusta e de alto desempenho.
Na TE, estamos enfrentando o desafio. Alimentando a inovação e capacitando engenheiros de design, oferecemos uma ampla gama de antenas que fornecem transmissões de alta qualidade em dispositivos sem fio que abrangem um amplo espectro de frequências. Nossos produtos, incluindo antenas padrão e personalizadas, são projetados para uso em vários casos de uso, incluindo aplicações automotivas, comerciais, ferroviárias e dispositivos de consumo. Se você quiser fazer parte da revolução da inovação, visite-nos em www.te.com.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados