Soluções rápidas, confiáveis e eficientes em exibição na 16ª SNEC PV Power Expo da China
Publicado
05/24/23
Consultas de mídia
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel: +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
Xangai, China
24 de maio de 2023
Com a linha SOLARLOK e as Soluções Trunk Bus Customizáveis, a TE oferece aos clientes de energia solar novas maneiras de aumentar a confiabilidade, ao mesmo tempo em que aumenta a capacidade de geração.
A TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, vai apresentar as soluções de energia solar mais recentes na 16ª SNEC PV Power Expo, realizada em Xangai, de 24 a 26 de maio de 2023. A TE é líder em inovação no setor de energia renovável cada vez mais importante e oferece soluções de painel para inversor, subestação e armazenamento de energia.
Laura Lu, gerente geral da TE Energy para a China, disse: "É amplamente conhecido que a geração fotovoltaica (PV – Photovoltaic) é agora a solução alternativa preferida. Nossa missão é ajudar os clientes a aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, alcançar operação segura, estável e confiável de usinas de energia PV, o que também é nossa vantagem. Em última análise, nosso trabalho promove o desenvolvimento sustentável dos setor."
Em 2022, o setor PV da China cresceu mais de 59% no acumulado no ano, para mais de 87 GW de energia solar fotovoltaica gerada internamente. Estima-se que a instalação de PV global atinja 268 GW em 2022, de acordo com a Bloomberg NEF. Produtos que oferecem mais confiabilidade, eficiência e facilidade de instalação, como os produzidos pela TE, oferecem uma clara vantagem no suporte a essa expansão adicional.
"As usinas PV buscam confiabilidade. Cabe a nós ajudar a eliminar eventuais riscos presentes nos estágios iniciais de um projeto durante o design e a instalação da usina", diz King Xie, gerente de vendas de energias renováveis da TE Energy China. "Para resolver esses problemas e aumentar a eficiência, a TE oferece uma série de produtos e soluções de conexão PV inovadores e confiáveis, que agora são amplamente adotados internacionalmente, permitindo uma capacidade instalada total de mais de 150 GW", acrescenta.
Os Conectores de Crimpagem CC SOLARLOK PV4-S da TE são soluções compactas e eficientes capazes de suportar ambientes adversos e oferecer uma conexão durável à prova d'água, minimizando as perdas de energia. TUV/IEC e UL de classificação nominal de 1.500 V, esse modelo supera em três vezes os testes de envelhecimento padrão IEC, fazendo dele uma solução confiável para aplicação em caixas de junção, diretamente no painel, bem como em chicotes de fios e jumpers para instalação no campo. Resiliente e compacto, foi o produto escolhido para uma das primeiras fazendas solares flutuantes do mundo por causa da capacidade de suportar altos níveis de umidade e sal combinados com a vida útil estimada em mais de 20 anos.
Os visitantes do estande da TE também terão a chance de experimentar a instalação do Conector de Plugue e Emenda CC OLARLOK 2.0, que combina a confiabilidade e a resistência do SOLARLOK PV4-S com recursos adicionais e reduzem o tempo de instalação em 80%. Ele pode ser instalado em apenas 30 segundos com ferramentas padrão e sem treinamento. Um conector PV padrão com duas estruturas e terminais de crimpagem normalmente leva dois minutos para ser instalado. Para uma usina PV com 20.000 conexões, isso tem o potencial de reduzir o tempo de instalação de um mês para uma semana.
A TE também oferece um impulso front-end para a confiabilidade operacional da usina de energia fotovoltaica com a Soluções trunk bus customizáveis (CTS – Customizable Trunk Solution) e o treinamento em instalação no local. O CTS elimina a necessidade de conexões de caixas combinadoras. Ele ajuda a simplificar aquisição, instalação, comissionamento, operação e manutenção, ao mesmo tempo em que remove os riscos potenciais à segurança oferecidos pela caixa combinadora. Os clientes podem se beneficiar da diminuição das perdas da queda de tensão, do aumento da eficiência da geração de energia e da redução significativa da carga associada ao cabeamento e à instalação.