Aplicação
Sensores para automação industrial
À medida que as fábricas evoluem e continuam a se concentrar em eficiência, produtividade e confiabilidade, os sensores da Internet das Coisas Industriais (IIoT) viabilizam continuamente a automação industrial.
À medida que as fábricas evoluem e continuam a se concentrar em eficiência, produtividade e confiabilidade, os sensores da Internet das Coisas Industriais (IIoT) viabilizam continuamente operações de automação industrial. O uso desses sensores está se expandindo para o monitoramento de máquinas e sistemas, fornecendo dados em tempo real para a equipe da instalação, os engenheiros e a equipe de manutenção. Em vez de depender de verificações periódicas por funcionários ou equipamentos de teste, os sensores de IIoT fornecem dados sobre ativos e equipamentos de fabricação críticos, bem como sobre o ambiente da fábrica, para os funcionários e equipamentos. Tudo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que o equipamento permanece funcionando de forma mais confiável e que pequenos problemas são detectados antes que ocorram falhas graves. Além dessas vantagens, os funcionários podem operar em um ambiente seguro e confortável, o que aumenta a produtividade e ajuda a minimizar doenças e folgas. A conectividade dos sensores e dos dados coletados por eles à nuvem e a sofisticados softwares de análises permite que os gerentes vejam as tendências e identifiquem problemas potenciais nos equipamentos e outros ativos. A automação e a robótica continuam a permear o local de trabalho moderno, permitindo que os processos sejam mais eficientes e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade e a confiabilidade geral dos produtos fabricados.

APLICAÇÕES DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EM DESTAQUE




-
Cobots e robótica
À medida que a necessidade de automação robótica industrial avança cada vez mais, a tecnologia de detecção continua a ser a base para a coleta dos dados que ajudarão na transformação
-
CLIMATIZAÇÃO
Desde sistemas de ventilação até equipamentos de resfriamento, aquecimento e refrigeração em uma instalação, nossas tecnologias de sensores melhoram a eficiência e reduzem os custos operacionais.
-
Monitoramento de Condições Industriais
O monitoramento de condições está evoluindo rapidamente com a Internet das Coisas (IoT). Atualmente, sensores são fabricados para incluir os requisitos exigidos por esse ecossistema de IoT.

Os sensores são a espinha dorsal da nova revolução da automação industrial. Eles fornecem dados em tempo real aos sistemas e às análises que, em seguida, permitem decisões informadas sobre manutenção, eficiência e produtividade. As instalações de fabricação podem usar uma grande variedade de sensores de IIoT para monitorar ativos, equipamentos e linhas de produção. Em alguns casos, é possível programar máquinas que se desligam automaticamente quando os sensores atingem limiares definidos, evitando falhas, danos caros ou acidentes. A TE Connectivity fabrica uma ampla gama de sensores robustos e confiáveis para aplicações industriais, incluindo sensores de vibração, pressão, temperatura, posição, umidade, força, velocidade e muito mais. Esses sensores desempenham um papel fundamental na melhoria das fábricas atuais facilitando ou melhorando a manutenção preditiva, o monitoramento de ativos, a automação de máquinas, bem como o monitoramento e controle ambiental. Os sensores da TE são projetados para fornecer dados precisos e confiáveis em ambientes industriais adversos que podem incluir alta vibração, grandes oscilações de temperatura, além de poeira, sujeira e altos níveis de EMI. Os OEMs contam com a TE para fornecer o sensor certo para suas necessidades no cenário dinâmico da IIoT hoje e no futuro.