Tendência
Carregamento do futuro
Desde os avanços nos sensores e sistemas de conectores até as últimas novidades em ferramentas de aplicação, três encontros no Google Hangouts durante o Battery Show de 2015 produziram um diálogo interessante entre especialistas da TE Connectivity (TE) sobre tecnologias voltadas para os veículos do futuro.
A TE está conectada ao Battery Show de 2015. Em uma série de encontros no Google Hangouts, transmitidos ao vivo direto do evento, Steve Rohr, diretor de estratégia de tecnologia da unidade de Soluções de Transporte da TE, conversou com Ajay Bhargava, gerente sênior da TE na unidade de Soluções Híbridas e Elétricas de Mobilidade (HEMS), Mike Emenheiser, gerente industrial no grupo de Ferramentas de Aplicação da empresa e Scott Phillips, gerente sênior de Sensores Automotivos da TE.
Sentindo o futuro
Conteúdo de sensor
Expectativa de crescimento
NOVI, Mich. – Do motor passando pela transmissão até o para-choque traseiro, os carros e caminhões leves rodando por aí hoje têm, em média, 55 sensores embutidos neles, que servem para fazer de tudo, desde proteger o motorista em condições perigosas até monitorar o desempenho e as emissões do motor.
E esse número, segundo Scott Phillips, gerente sênior de Sensores Automotivos da TE, provavelmente subirá para 65 sensores até o ano-modelo 2020, na medida que o objetivo das montadoras é projetar cada vez mais seguros, mais eficientes quanto ao uso de combustível, menos poluentes e com melhor capacidade de comunicar informações vitais aos motoristas.
"A TE mal pode disfarçar nossa grande animação quando o assunto é sensores automotivos", nas palavras de Phillips durante o encontro ao vivo no Google Hangout, direto do estande da empresa no Battery Show 2015. ''Estamos fazendo investimentos pesados nessa área. Realmente vemos o crescimento dessa área."
Phillips conversou com Steve Rohr, diretor de estratégia de tecnologia da unidade de Soluções de Transporte da TE, em um dos três encontros realizados no evento. Rohr também entrevistou Ajay Bhargava, gerente sênior da TE na unidade de Soluções Híbridas e de Mobilidade Elétrica (HEMS), e Mike Emenheiser, gerente industrial no grupo de Ferramentas de Aplicação da empresa.
Quanto às baterias automotivas, Phillips disse que grande parte do foco da TE tem se concentrado no monitoramento de condições que afetem a vida útil da bateria e a autonomia do veículo.
"Quando falamos sobre baterias e o gerenciamento delas, o importante é determinar o estado de saúde e de carga da bateria", disse Phillips. "Os sensores desempenham um papel fundamental nesse cálculo."
O amplo portfólio de tecnologias de sensores da TE inclui medição da posição, pressão, temperatura, umidade, força, fluxo, vibração, nível de líquido, ultrassônico e muito mais.
Com as aquisições de Especialidades de Medição, designers globais e fabricantes de sensores e sistemas baseados em sensores e American Sensor Technologies (AST) Inc., especialistas em sensores para ambientes de alto desempenho e extremos, a TE oferece um portfólio incomparável de soluções inteligentes, eficientes e de alto desempenho de sensores.
''Para nós, isso significa que a TE Connectivity é dona de toda essa área agora'', disse Phillips. ''Estamos totalmente integrados, fornecendo elementos sensores em todos os lugares, até o fio. E em ambientes extremos, somos um parceiro em quem você pode confiar para garantir uma conexão sólida."




A animação está em alta
Inovação da indústria
Proteção do fluxo de energia
O Battery Show, realizado durante três dias em Novi, nos arredores de Detroit, é uma vitrine para os últimos avanços na tecnologia de baterias. O evento conta com a presença de líderes técnicos e de projetos, cientistas, engenheiros, compradores e executivos seniores de empresas de todo o mundo.
Chad Taylor, gerente sênior de desenvolvimento de negócios do grupo de Soluções Híbridas e de Mobilidade Elétrica da TE, disse que o evento oferece à empresa uma importante oportunidade de se comunicar com o setor e potenciais clientes.
''O Battery Show permitir que mostremos às pessoas uma perspectiva diferente da TE", disse Taylor após o evento. "Talvez eles nos vejam apenas como uma empresa de conectores. Essa oportunidade permite que eles entendam que estamos envolvidos em coisas grandes na área de conexões de bateria e proteção, além do que estamos fazendo com os produtos de sensores.''
Durante o encontro no Hangouts com Rohr, Bhargava disse que o trabalho da TE em aplicações de veículos híbridos e elétricos foi feito tendo em vista a criação de produtos que atendam às necessidades da indústria. "Desenvolvemos um portfólio que passará da baixa corrente para a alta corrente", disse ele a Rohr. "Pode ser em um veículo pequeno ou em um ônibus."
Além disso, Bhargava disse que a TE tem a capacidade de entregar rapidamente os produtos aos clientes por meio de operações globais de fabricação, que incluem fábricas na América do Norte, China, Japão, Coreia do Sul e Europa.
A TE fornece uma linha completa de conectores, relés, chicotes, contatores e desconexões para conectar e proteger com segurança o fluxo de energia ao redor do seu veículo híbrido ou elétrico. Os produtos automotivos da TE foram comprovados em veículos leves e pesados e nossas tecnologias aproveitam décadas de experiência com geração, transmissão e distribuição de alta tensão.
"A nossa tendência, nesta indústria, é inovar", disse Bhargava. ''Não podemos ficar parados. A inovação é o que mantém a animação durante nossa jornada. ‘’
No Battery Show, a TE apresentou uma série de produtos HEMS e sensores, incluindo sistemas de conectores de baixa, média e alta corrente, resolvedores de relutância, desconexões de serviço e sensores de umidade e temperatura.
"De uma perspectiva da TE, estamos abrindo caminho", disse Bhargava. ''Há infraestrutura, conectores, gerenciamento e carregamento de bateria. Em todas essas quatro áreas, a TE está investindo para o futuro.''



Cada mililitro conta
Ferramentas de Aplicação
"Ferramentas que fazem o trabalho"
Rohr e Emenheiser, do setor de Ferramentas de Aplicação, falaram sobre o trabalho da TE com alumínio e o produto de crimpagem LITEALUM. Recém-lançada, a tecnologia de terminação por crimpagem de fio LITEALUM é uma solução totalmente automática e durável.
''Usar alumínio é uma maneira de reduzir o custo e o peso de um veículo'', disse Emenheiser. "Essa é a principal motivação. Cada quilo retirado de um veículo significa uma economia de combustível ao longo da vida útil e uma redução das emissões.''
No estande da TE no evento, Emenheiser demonstrou a tecnologia de crimpagem LITEALUM. Ele usou uma Máquina de Crimpagem TE 5K com um módulo de desencapamento e o Aplicador OCEAN da TE para crimpar terminais LITEALUM em um fio de alumínio quadrado de 2,5 mm.
Existem duas vantagens fundamentais no uso do alumínio: custos materiais mais baixos e consideravelmente menos massa do que o cobre. Se uma fiação de alumínio for usada, o chicote de fios de um veículo de médio porte pode pesar de dois a três quilos a menos. Isso também será sentido na economia de consumo de combustível e redução das emissões de poluentes. O alumínio também pode ser vantajoso em carros e caminhões com trens de força alternativos, como os dos veículos híbridos e elétricos, ajudando a estender a autonomia de viagem no modo de condução elétrica.
"Sempre que uma nova solução é criada no lado do produto que precise ser crimpada ou instalada na aplicação do cliente, o grupo de ferramentas fornece os mecanismos ou ferramentas para fazer o trabalho corretamente, com uma solução de qualidade", disse Emenheiser a Rohr.
O legado de pioneirismo da TE na produção de chicotes de fios e processamento de placas de circuito impresso é longo. Quer seja para a crimpagem de um terminal em um fio, quer seja a prensagem de um conector em uma placa, a TE oferece uma gama completa de equipamentos otimizados para suas necessidades de produção e orçamento. Os equipamentos e serviços são projetados para maximizar o tempo de atividade da produção, prolongar a vida útil das ferramentas e minimizar o desperdício de fabricação.
"O Battery Show é importante para o setor de Ferramentas de Aplicação da TE porque nos permite demonstrar a proposta de valor da TE", disse mais tarde Emenheiser. "A TE não é apenas um fabricante de conectores. A TE realmente oferece parceria e soluções sofisticadamente projetadas. Os terminais, a estrutura dos conectores e as ferramentas de aplicação são peças importantes para a qualidade final e desempenho de um produto. Utilizar um fornecedor terceiro para ferramentas de aplicação é muitas vezes a fonte de um desempenho insatisfatório e/ou falha prematura."