Melhore a conectividade elétrica em linhas aéreas usando o conector de derivação acionado por parafuso (BAT – Bolt Actuated Tap) AMPACT fácil de instalar da TE Connectivity
Publicado
03/30/22
Consultas de mídia
Mandy Hartman
TE Connectivity
Tel: +49 174 738 0957
E-mail: hartman.mandy@te.com
A nova geração do conector AMPACT BAT de tecnologia da pressão de cunha proporciona o desempenho comprovado dos conectores de cunha AMPACT sem o requisito de uma ferramenta de instalação eletrostática.
Ottobrunn, Alemanha
O novo conector de derivação acionado por parafuso da TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, oferece a concessionárias e proprietários de rede de distribuição uma conexão confiável e pode ser instalado sem ferramentas especializadas. O AMPACT BAT usa uma tecnologia da pressão de cunha, pioneira da TE, e foi projetada para estabelecer conexões de derivação em condutores aéreos alumínio/alumínio e alumínio/cobre em aplicações de transmissão, distribuição e subestação. O novo elemento acionado por parafuso substitui o processo de instalação eletrostático, facilitando a instalação por parte de eletricistas, ao mesmo tempo em que proporciona o desempenho técnico da primeira geração de conectores AMPACT. O AMPACT BAT da TE também foi projetado para atender a uma grande variedade de tamanhos de condutor, possibilitando um gerenciamento aprimorado do estoque.
Os conectores AMPACT da TE usam uma tecnologia da pressão por cunha que força o conector a abrasar contra superfícies condutoras, e um inibidor acaba vedando os pontos de contato elétricos, oferecendo proteção em relação ao ambiente. A conexão elétrica resistente à corrosão resultante desenvolve e mantém a força de fixação no condutor. O AMPACT "Smart C" foi projetado para otimizar a força de carga de contato e oferecer uma compensação efetiva para expansão e contração térmicas. O AMPACT BAT da TE pode ser instalado com uma parafusadeira de impacto padrão para instalações com luvas ou detector de tensão. O desempenho mecânico e elétrico do AMPACT BAT foi testado de acordo com o padrão ANSI C-119.4 Classe AA, bem como testado em curto-circuito com AS1154.1.
"Durante décadas, as concessionárias firmaram parcerias com a TE tendo em vista as necessidades de conector, sabendo que usarão um produto de qualidade que resistirá ao teste do tempo e dos elementos. Temos o orgulho de lançar agora a nova linha AMPACT BAT de conectores aparafusados, dando a nossos parceiros de concessionárias mais opções de conector e, mais uma vez, elevando o sarrafo do desempenho do conector aéreo, tudo isso em uma aplicação amigável para o instalador", diz o gerente de produtos da TE, Justin Opel.
> Saiba mais sobre conectores de derivação acionados por parafuso AMPACT BAT da TE Connectivity