![Os conectores automotivos da TE oferecem peso reduzido e alto desempenho.](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/trend-hero-rendition/automotive-engineer-electric-car-ev-chassis-augmented-reality-ar-dark-mode-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendência
Robustez para Temperaturas Extremas
As interconexões estão oferecendo novos níveis de economia de peso para aplicações automobilísticas. Por: Paul Webb, gerente de vendas e marketing, automobilismo
Nas corridas de Fórmula 1 e em outros esportes automobilísticos, a redução de peso é fundamental para a vantagem competitiva. Alguns gramas economizados aqui e mais outros ali podem resultar em economias significativas como um todo. Também estamos vendo um movimento em direção ao acondicionamento de alta densidade de peças eletrônicas. À medida que o conteúdo eletrônico dos carros aumenta, o impulso natural é miniaturizar o pacote para obter a máxima eficiência no uso do espaço. Os chicotes elétricos e os sistemas de interconexão oferecem oportunidades para redução de peso e tamanho. O primeiro requisito para conectores e cabos é um design robusto que possa suportar temperaturas extremas, vibração e exposição a fluidos em geral e limpadores de freio em particular.
Evolução de Conectores
A evolução dos conectores da série DEUTSCH AS da TE Connectivity (TE) demonstra a miniaturização dos conectores. Conectores menores normalmente pesam menos, então uma atenção especial foi dada ao desenvolvimento de conectores de maior densidade. As conchas de aço inoxidável deram lugar ao alumínio leve, com compostos ainda mais leves disponíveis. Recursos como anéis de acoplamento ficaram menores. À medida que os conectores encolhem, a atenção também deve ser focada em questões de usabilidade, como reprojetar saliências para que um técnico com luvas possa facilmente conectar e desconectar os conectores com rapidez e precisão. Conectores com revestimento composto oferecem um método atraente para reduzir o peso. Quando a indústria olhou pela primeira vez para os conectores compostos, eles não corresponderam às expectativas de desempenho robusto no mercado de esportes automotivos. Em particular, os compostos não resistiram à exposição ao limpador de freio. Como resultado, os designers deixaram de utilizá-los. Os compostos estão evoluindo. Eles melhoraram drasticamente e a próxima geração em breve deve atender totalmente às necessidades do automobilismo. Os compostos merecem uma nova avaliação de suas capacidades para economizar peso e atender às necessidades mecânicas e ambientais dos esportes automotivos.
Tradicionalmente, os compostos reduzem o peso do conector em cerca de 40%. Ao otimizar o material de reforço e introduzir espuma em matrizes poliméricas, uma economia adicional de 10 a 20 por cento pode ser alcançada. O material e o comprimento das fibras de reforço desempenham um papel significativo na determinação da resistência da peça acabada. Materiais de maior resistência podem significar espessura de parede reduzida e, portanto, menor peso. Agora já é possível a introdução de agentes espumantes ou microesferas em um compósito polimérico, embora dificultada à medida que o volume da fibra de reforço aumenta. Cabos de parede fina de alto desempenho já são o padrão para corridas de automóveis. Um cabo típico, como o cabo SPEC 55 da TE, usa um isolamento de ETFE reticulado e uma capa que oferece faixas de temperatura de 150 °C ou 200 °C e excelente resistência a fluidos. A construção de parede fina permite redução de peso sem comprometer o desempenho. Embora a indústria automobilística comercial e os militares estejam começando a usar fios e cabos de alumínio para reduzir o peso, eles ainda não estão sendo utilizados de modo generalizado no automobilismo.
![O uso de fio de alumínio é aprimorado com contatos confiáveis.](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/saving-weight-interconnections-autosports-aluminum-wire-contactsl--large-image-row-620-300.jpg)
O fio de alumínio é considerado difícil de trabalhar. Seu raio de curvatura não é tão apertado quanto o do cobre e há preocupações sobre como fazer a crimpagem de forma confiável devido à deformação a frio. No entanto, estão disponíveis contatos que neutralizam a deformação a frio para formar uma conexão confiável e à prova de gás. O alumínio tem apenas 60% da condutividade do cobre, de modo que é necessário um condutor maior para atingir a mesma capacidade de condução de corrente. Mesmo contabilizando isso, o alumínio terá cerca de metade do peso.
Ruído Elétrico
Solucionando a EMI: Três abordagens
Embora a blindagem tenha sido usada com moderação em carros de corrida, a tecnologia mais recente está criando novos níveis de ruído elétrico que devem ser resolvidos. Os sistemas de recuperação de energia de alta corrente, por exemplo, são uma fonte de interferência eletromagnética (EMI).
1
Separação
Aumentando a separação entre a fonte de EMI e os fios e eletrônicos suscetíveis. Com o espaço limitado em um carro, essa abordagem é impraticável na maioria dos casos.
2
Blindagem
Como a blindagem aumenta o peso, ela geralmente é usada conforme a necessidade, em vez de ser padronizada em cabos blindados. Isso pode ser feito com uma trança de cobre deslizada sobre o cabo e terminada no backshell de um conector. A trança forma um caminho de baixa impedância para aterrar a EMI. A TE introduziu recentemente um sistema de trançado leve que oferece economia de peso de até 50% em relação à trança tradicional.
3
Fibra Óptica
Isso é inerentemente imune à EMI. Além disso, os cabos de fibra óptica são significativamente mais leves que os cabos de cobre. Tanto as fibras ópticas de vidro quanto as de plástico são candidatas para aplicação no automobilismo. As fibras de vidro têm as vantagens de maior largura de banda e faixa de temperatura de operação mais alta, com algumas fibras especiais chegando a 700 °C. As desvantagens são que elas são mais difíceis de trabalhar. Embora os cabos de fibra de vidro sejam robustos e estejam disponíveis em versões reforçadas, alguns cuidados devem ser tomados ao direcioná-los e observar os raios de curvatura. A construção do cabo pode superar muitas dessas desvantagens para permitir que o cabo de fibra de vidro suporte as exigências da construção, manutenção e corrida de um carro. As fibras ópticas de plástico são menos caras tanto no próprio cabo quanto nos transceptores eletrônicos associados. Amplamente utilizado hoje em redes de automóveis comerciais, eles também são mais tolerantes a abusos mecânicos e flexões apertadas. A principal desvantagem é a faixa de temperatura, com cabo POF padrão limitado a 85 °C e versões de alta temperatura variando de 125 °C.
Soluções Integradas
Se os conectores compostos merecem um novo visual, os gabinetes compostos também merecem uma alternativa viável ao alumínio para alojar unidades de controle eletrônico e outros sistemas. A atração inicial dos gabinetes compostos é a economia de peso. Um gabinete composto de sulfeto de polifenileno preenchido com carbono pode ser 40% mais leve que um de alumínio. Os materiais compostos são fortes e podem ser adaptados para fornecer excepcional resistência ao impacto, resistência à tração, resistência à flexão e assim por diante. Eles podem ser mais resistentes do que os de alumínio porque não são facilmente amassados ou deformados. A substituição de gabinetes de metal por compostos oferece todos os benefícios mecânicos e elétricos do metal, mas com os bônus adicionais de menor peso, resistência à corrosão e custos mais baixos.
![O gabinete composto e o revestimento seletivo oferecem uma alternativa mais simples e leve aos gabinetes de alumínio.](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/saving-weight-interconnections-autosports-composite-enclosures--large-image-row-620-300.jpg)
Novos recursos e novas formulações de materiais oferecem mais opções. Os enchimentos, que vão desde a tradicional fibra de carbono até microesferas e nanotubos de carbono, permitem a personalização do gabinete para ajudar a alcançar o melhor equilíbrio de peso versus desempenho elétrico, mecânico e ambiental. A moldagem avançada permite a criação de espaçadores, conchas de conectores integrados, partições e outros recursos tridimensionais. A metalização seletiva permite que traços de circuito, blindagem e até antenas embutidas sejam integrados de forma econômica no gabinete. A moldagem tridimensional e a metalização seletiva proporcionam economia de peso adicional além das vantagens básicas dos compostos.
Conclusão
A tecnologia de interconexão continua avançando, oferecendo novos níveis de economia de peso para aplicações automobilísticas. Mais importante ainda, o que é velho fica novo mais uma vez. Tecnologias que eram consideradas deficientes em um aspecto ou outro agora evoluíram. Não confie na sabedoria convencional de ontem. Conectores e gabinetes compostos, fibra óptica, blindagem trançada e fio de alumínio merecem uma nova avaliação. Um benefício de trabalhar com a TE é que adotamos uma abordagem de nível de sistema para interconexões. Alguns gramas adicionados aqui podem economizar quilos em outros lugares. É o produto final que vence a corrida, não os componentes individuais.