Whitepaper
Uso de Interruptores de Nível de Líquido para Aplicações Industriais
Saiba mais sobre as vantagens e qualidades únicas dos interruptores de nível de líquido em aplicações industriais, com base na tecnologia de interruptores de palheta altamente confiável.
Os interruptores de nível de líquido são uma força motriz da indústria moderna. Simples, de alto desempenho, de baixo custo e duradouros, eles realizam operações essenciais em diversas aplicações industriais e químicas. Como o nome indica, esses interruptores detectam níveis de líquido em tanques industriais e outras unidades.
Ao fazê-lo, eles mantêm proporções químicas em produtos mistos, ajudam a proteger equipamentos valiosos contra superaquecimento, ajudam a reduzir os riscos de incêndio e oferecem muitos outros benefícios.



Aplicações de Interruptores de Nível de Líquido
- Tanques de combustível agrícola, lavadora de pressão (nível de combustível), geradores (nível de combustível), cortador de grama (nível de combustível), turbina eólica (nível de óleo de caixa de câmbio), injetores de aplicação de produtos químicos (campo de golfe/agricultura) e tanques de armazenamento de nível químico agrícola.
Alimentos e bebidas
- Máquinas de lavar louça industriais, aquecedores de alimentos, aquecedores de água, fogões a vapor e tanques de armazenamento.
Detecção de inundação/entrada de água/eventos
- Fornecem alarmes em porões e locais similares quando é detectada água.
AVAC
- Condensado de ar condicionado (nível de água), torres de resfriamento (nível de água), refrigerador (nível de glicol) e caldeiras (nível de água).
Monitoramento de processos de produção
- Mantêm a produtividade fornecendo um aviso de baixo nível para recarga oportuna. Fornecem ação eficaz da bomba e controle de enchimento.
Água e água residuais
- Tanques de armazenamento de água, tanques de esgoto sistemas de purificação de água, sistemas de filtragem, máquinas industriais de limpeza de tapetes (reservatório de água), máquinas de limpeza de piso industrial (reservatório de água) e skids de bomba (proteção da bomba).


Estudo de Caso: Monitoramento de Poços de Petróleo
Uma empresa de gestão de poços de petróleo usa para monitorar remotamente os níveis de poços de petróleo de baixa produção em dois estados. Usando os interruptores, a empresa consegue enviar caminhões apenas quando os poços estão prontos para serem esvaziados, evitando viagens desnecessárias. Além disso, a empresa pode monitorar os níveis para evitar que as bombas sequem, evitando danos em equipamentos caros.

Uma Visão Mais Detalhada da Tecnologia de Interruptores de Palheta Os interruptores de nível líquido são tão prevalentes na indústria porque são baseados em uma tecnologia madura e altamente confiável: interruptores de palheta. Esses dispositivos existem há décadas e continuam a ser usados em aplicativos devido às suas qualidades únicas, incluindo:
- Eles não requerem nenhuma fonte de energia para facilitar a ação de comutação, que ocorre como resultado da interação de um ímã permanente no flutuador móvel com o interruptor de palheta.
- Eles funcionam em sistemas que requerem saídas específicas de nível de sinal (ou seja, tensão ou corrente) ou como saídas de sinal aberto/fechado.
- Eles podem ser usados em ambientes de alta temperatura.
- Eles têm um alto valor de isolamento, o que significa que o consumo atual é menor do que um dispositivo eletrônico de estado sólido, essencialmente "desligando-os". Essa qualidade faz deles uma boa escolha para aplicações alimentadas por bateria.
- A natureza histerética do interruptor de palheta minimiza a turbulência do líquido.
- Eles podem ser usados em uma variedade de contêineres, incluindo tanques pressurizados.
- Os interruptores de palheta normalmente não têm problemas para atender aos requisitos de EMC (Electromagnetic Capability – Capacidade eletromagnética). Os testes podem ser minimizados ou eliminados com base na aplicação final.
- Eles fornecem um desempenho confiável em milhões de ciclos.
De fato, a demanda é tão grande que os analistas preveem que o mercado de interruptores de palheta crescerá 7,4 % entre 2019 e 2023, empurrando um mercado de US$ 1,49 bilhões para US$ 2,3 bilhões em apenas quatro anos1). O apetite do mercado é impulsionado primeiro pela China, devido ao seu crescente investimento em inovação automotiva, seguido pelos Estados Unidos e Alemanha2).



ESTUDO DE CASO: TANQUES DE ALIMENTAÇÃO DE CALDEIRA
O sensor de nível de líquido horizontal da TE, modelo LS509-11, controla a bomba usada para manter um nível preciso de água em geradores de vapor. Isso evita o superaquecimento do aparelho devido ao nível insuficiente de água. O sensor é composto por sulfeto de polifenileno preenchido com vidro aprovado pelo WRAS (Water Regulations Advisory Scheme).
Por que os Interruptores de Nível de Líquido da TE São os Certos para Suas Aplicações Industriais A TE fornece uma gama diversificada de quase 20 interruptores de nível líquido de verticais e horizontais baseados na tecnologia de interruptor de palheta, disponíveis em vários materiais e opções de comutação, montagem e cabo. Então, o que torna os produtos da TE a melhor escolha para suas diversas aplicações do setor? Nossos interruptores de nível de líquido oferecem as seguintes vantagens:
- Carcaças moldadas: obtenha uma vedação completamente resistente à água com nossas carcaças moldadas que eliminam caminhos de vazamento. Com os interruptores de nível de líquido da TE, você tem proteção contra corrosão potencial que pode afetar o desempenho do produto.
- Ambientes severos: os produtos da TE podem suportar temperaturas de -40 °C a 120 °C, tornando-os adequados para água fervente ou líquidos congelantes. Também funcionam em líquidos pressurizados, diesel, gasolina, álcool e ácidos.
- Vida longa: os interruptores de nível líquido da TE fornecerão um desempenho confiável ao longo de mais de 10 milhões de ciclos.
- Várias opções: fornecemos interruptores de montagem vertical e horizontal disponíveis em diversos materiais e opções de comutação, montagem e cabo para suportar as necessidades da aplicação.
- Gama de entradas de energia: os interruptores de nível de líquido da TE podem suportar altas cargas elétricas, tanto de CA quanto CC, até um máximo de 100 volts CC ou 250 volts CA.
- Ofertas de produtos padrão e personalizados: peça diretamente do nosso catálogo para obter acesso rápido a produtos padrão de alto desempenho ou personalizar suas próprias soluções para atender às necessidades específicas da aplicação.
- Principais certificações: os interruptores de nível de líquido da TE são certificados pela ISO (Organização Internacional de Padronização) para aplicações industriais e certificados pela ISO/TS 16949 para produtos automotivos.
- Quantidades: peça na quantidade necessária, de 100 interruptores personalizados a centenas de milhares de interruptores de catálogo padrão.
- Fácil instalação e manutenção em campo: a instalação dos interruptores é simples. Basta colocar a marca de montagem na orientação correta e usar uma conexão roscada ou de encaixe. Se as peças começarem a falhar perto do fim da vida útil, elas podem ser facilmente removidas e substituídas.

- Expertise e soluções intersetoriais: a TE oferece experiência em design e fabricação em sensores e interruptores em várias categorias, incluindo transporte automotivo, industrial e comercial e muito mais.
- Reputação de marca de qualidade: os interruptores de nível de líquido da TE são projetados por nossa operação de fabricação de categoria mundial, o que significa que estamos por trás da qualidade, da confiabilidade e do desempenho de cada produto.
- Escala global: projetos e fabricantes da TE em todo o mundo, garantindo que você tenha acesso regional a conhecimentos, recursos de desenvolvimento e produção global necessários para gerenciar e dimensionar seus negócios.
- Preço ao desempenho: os produtos da TE são extremamente competitivos em termos de custo, devido aos seus preços e desempenho estendido.

Conclusão
A TE tem a expertise, o conjunto de soluções e a escala intersetorial para apoiá-lo à medida que você desenvolve aplicações industriais e comerciais que requerem detecção de nível de líquido. Nossos interruptores de nível de líquido fornecem versatilidade, confiabilidade e desempenho a longo prazo necessários para monitorar e gerenciar aplicações críticas. Se você precisa de uma solução personalizada ou de commodities, a TE pode ajudar você a alcançar seus objetivos técnicos e de negócios com sucesso. Visite a TE para saber mais sobre nossos interruptores de nível de líquido padrão e personalizados.


Informações do Produto: Interruptor de Nível de Líquido da TE
Interruptores de Nível de Líquido Horizontais | Interruptores de Nível de Líquido Verticais | ||
Série LS | Essa série está disponível em uma ampla variedade de materiais, comutação e opções de instalação. Com modelos UL e WRAS. | Série VS | Com uma ampla variedade de materiais e opções de comutação, esse interruptor também pode ser instalado interna ou externamente. |
Série LCS | Sensor montado externamente por pressão, com cabo ou conector integral. | Série VCS | Essa série de sensores compactos está disponível em uma variedade de plásticos adequados para uso em água fervente e combustíveis. |
Série LDS | Essa série tem um diferencial próximo entre operar e soltar para detectar pequenas alterações no nível de líquido. | Série EVS | O alcance estendido de sensores em plástico, latão e aço inoxidável pode indicar até três posições ou níveis e ter até um metro de comprimento. |

Autores
Robert Cooper | Engenheiro de DVL de P&D/Produto da Equipe, TE Connectivity
Gaddiel Garcia | Gerente de Produtos, TE Connectivity
João Pendleton | Gerente de Engenharia de Desenvolvimento de Produto, TE Connectivity
REFERÊNCIA
- "Tracking the Growth of the Global Magnetic Reed Switch Market in 2019", descrição do relatório on-line, Thomas Insights, 4 de fevereiro de 2019, https://www.thomasnet.com/insights/tracking-the-growth-of-the-global-magnetic-reed-switch-market-in-2019/#register
- lbid.
Isenção de responsabilidade Os links acima contêm mais detalhes sobre o assunto. São para suas informações adicionais e foram selecionados cuidadosamente. No entanto, apesar do controle cuidadoso do conteúdo, não assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo de links externos. Os operadores das páginas vinculadas são os únicos responsáveis pelo conteúdo de suas páginas.