Whitepapers
Saiba mais sobre o uso da tecnologia de sensores em aplicações de automação industrial a dispositivos médicos, bem como elementos fundamentais para escolher os sensores certos para o seu design.
A tecnologia de sensores é o elemento fundamental da coleta de dados em qualquer indústria, especificamente os setores médicos e industriais. Desde o monitoramento de condições no chão de fábrica até procedimentos cirúrgicos precisos, os sensores são fundamentais. Criamos uma série de whitepapers para destacar as mais recentes tecnologias e a importância dos sensores em aplicações industriais e médicas.
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
A automação industrial está se tornando comum em fábricas espalhadas pelo mundo. Como a eficiência, produtividade e confiabilidade continuam sendo as questões mais importantes dentro das aplicações industriais, os sensores ajudam a permitir a operação suave da automação e fornecem dados em tempo real aos engenheiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os whitepapers abaixo estão focados na indústria. Explore-os para saber mais sobre a evolução da Internet das Coisas Industrial (IIoT) e como os sensores estão acelerando esse crescimento.
Monitoramento de condições e Manutenção preditiva
-
Manutenção Preditiva com Sensores de Vibração
As aplicações de manutenção preditiva exigem que condições específicas sejam atendidas para um desempenho de longo prazo, estável, preciso e confiável. Nossos especialistas fornecem uma comparação de tecnologias de sensores de vibração para ajudar você a escolher o tipo certo de sensores de vibração para suas necessidades de manutenção preditiva e monitoramento de condições.
-
Acelerômetros de Ampla Largura de Banda para Monitoramento de Condições
O monitoramento das condições da máquina e a manutenção preditiva dependem da detecção precoce de alterações no espectro de vibração que são indicativas de defeitos ou desgaste. À medida que as tendências de mercado levam ao monitoramento de sistemas de maior e menor volume, a largura de banda de sinal também aumenta. Agora também é possível incorporar acelerômetros diretamente em equipamentos para monitoramento de condições. Este whitepaper ilustrará a exigência de um amplo monitoramento da largura de banda com uma discussão sobre possíveis fontes, juntamente com simulação e resultados experimentais de condições de defeito.
-
Motivos para mudar de sensores com fio para sensores sem fio
Saiba mais sobre os quatro principais impulsionadores do setor de monitoramento de condições que têm impulsionado a necessidade de sensores passarem de cabeados para sem fio.
Climatização
-
A Importância do Controle da Umidade em Ambientes Comerciais e Residenciais
Descubra como os sensores desempenham um papel fundamental nas medições de umidade, pressão e temperatura em sistemas de climatização.
-
Tecnologia Piezorresistiva vs Avançada de Sensores Térmicos
Explore as diferenças dos sensores piezoresistivos (baseados em diafragma) e térmicos (baseados em fluxo) nas aplicações de climatização e as considerações para escolher os sensores ideais. Você também aprenderá mais sobre os desafios enfrentados pelos sensores térmicos tradicionais em ambientes empoeirados e algumas soluções avançadas de sensores de pressão térmica.
Automação industrial
-
Melhoria do Desempenho de Segurança em Cobots com Sensores de Torque
Arthur Vignolles, gerente sênior de P&D e engenharia de desenvolvimento de produto, e Ricardo Garcia, gerente de produto de sensores de força e torque, contribuem com alguns insights sobre os requisitos de segurança para cobots operando nos ambientes industriais modernos. Eles fornecem uma explicação aprofundada sobre a tecnologia e o uso de sensores de torque de segurança para a detecção e controle de condições em que os níveis de torque podem potencialmente prejudicar um ser humano ou danificar o cobot.
Ambientes industriais
-
Melhoria do Desempenho de Segurança em Cobots com Sensores de Torque
O avanço da tecnologia automatizada ajudou a impulsionar o desenvolvimento de robôs colaborativos. O objetivo dos robôs colaborativos, ou cobots, é interagir e auxiliar os trabalhadores, em vez de serem equipamentos automatizados autônomos com pouca ou nenhuma interação humana. Historicamente, essa interação era limitada por preocupações de segurança e por não ser possível ter humanos e robôs trabalhando juntos de forma eficaz e eficiente. Este artigo fornecerá insights sobre as melhorias de segurança cruciais no avanço da automação em aplicações industriais.
-
Como os Interruptores de Nível de Líquido Possibilitam as Aplicações Industriais Atuais
Apresentamos uma visão detalhada de dois estudos de caso de aplicações industriais para o monitoramento de poços de petróleo e tanques de alimentação de caldeiras, para obter insights das qualidades únicas do uso de interruptores de nível de líquido nessas condições ambientais exigentes.
-
Fusão em Sensores de Inclinação
Em ambientes industriais com fortes vibrações e choques, os sensores de inclinação convencionais podem apresentar deficiências de desempenho. Descubra como a combinação de sensores pode atender à exigência de maior estabilidade em ambientes industriais, aliando dados de acelerômetro e giroscópio para impulsionar uma nova geração de sensores de inclinação que permanecem responsivos sob condições dinâmicas.
-
Sensores em ambientes corrosivos
Do chão de fábrica aos monitores fitness, os sensores desempenham um papel crucial nas demandas em constante evolução para atender às expectativas do futuro. Os dispositivos de consumo e industriais contêm um número crescente de sensores impulsionados pelo uso generalizado da tecnologia sem fio e IoT. Os avanços nos sensores são vitais para esses mercados. Sensores ultracompactos, de baixa potência, de alta precisão, digitais e resistentes à mídia devem ser projetados para atender e superar esses desafios de desempenho. Neste whitepaper, abordamos as necessidades exclusivas de proteção de elementos de detecção sob condições ambientais adversas.
-
Confiabilidade extrema
A construção de transmissores que funcionam quando as temperaturas são extremas começa com o desenvolvimento de um sensor projetado para suportar os ambientes mais adversos. Continue lendo para saber mais sobre o impacto dos ambientes de congelamento em equipamentos e sensores de teste para compensar os efeitos na temperatura.
-
Fusão em Sensores de Inclinação
Em ambientes industriais com fortes vibrações e choques, os sensores de inclinação convencionais podem apresentar deficiências de desempenho. Descubra como a combinação de sensores pode atender à exigência de maior estabilidade em ambientes industriais, aliando dados de acelerômetro e giroscópio para impulsionar uma nova geração de sensores de inclinação que permanecem responsivos sob condições dinâmicas.
-
Sensores integrados para aplicações compactas essenciais
À medida que os integradores de sistemas e OEMs se esforçam para aumentar a confiabilidade, a segurança e o desempenho enquanto reduzem os custos, a necessidade de sensores integrados em coletores de admissão, válvulas de retenção de carga, atuadores e bombas está se tornando de suma importância. Descubra como os sensores de pressão integrados são usados em aplicações compactas essenciais.
-
Sensores no espaço
A TE Connectivity está contribuindo para a inovação aeroespacial, fornecendo termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) na espaçonave Juno da NASA, a segunda missão explorando Júpiter. Saiba mais neste whitepaper sobre sensores no espaço.
APLICAÇÕES MÉDICAS
No setor de saúde, os sensores desempenham um papel crucial na coleta dos dados que permitem que profissionais da saúde e pacientes acessem informações vitais sobre a condição contínua do paciente. Quer a tecnologia médica invasiva ou não invasiva seja usada, os sensores desempenham papel fundamental na ajuda para diagnosticar, monitorar e tratar os pacientes. Leia os whitepapers médicos abaixo para saber mais sobre a indústria médica em evolução e o papel crucial que os sensores desempenham no melhor atendimento a pacientes e profissionais da saúde.
Este artigo analisará como a indústria médica está trabalhando para fornecer dispositivos robustos e precisos para melhorar a qualidade de vida com foco na mobilidade e no cuidado residencial. Você obterá insights sobre as vantagens e os desafios da área de dispositivos médicos, desde o consumo de potência e energia até a calibração adequada, e como os sensores médicos podem fornecer soluções para esses desafios comuns.
-
Como escolher sensores para aplicações médicas
Os sensores estão transformando o funcionamento dos dispositivos médicos. Como a maioria desses dispositivos usa sensores não descartáveis, o design deve proteger os sensores do contato com medicamentos e fluidos corporais. O primeiro passo para isso é a seleção do sensor certo para a forma de utilização do dispositivo.
-
Tipos de sensores em aplicações de bombas médicas
A tecnologia de detecção continua sendo a base da evolução do setor médico rumo a uma operação mais conectada, confiável e segura. Neste whitepaper, você aprenderá mais sobre o papel vital da tecnologia de sensores em bombas médicas.
-
Considerações de Segurança para Sensores de Pressão Medicamente Invasivos
À medida que a tecnologia melhorada do sensor se torna disponível, novos dispositivos estão sendo desenvolvidos para atender a uma série de indicações adicionais. As vantagens da sensação de pressão para muitas situações médicas são bem compreendidas, mas os novos usuários também devem se preocupar com possíveis efeitos prejudiciais da introdução de novas tecnologias na anatomia. Neste artigo, revisamos as normas de segurança para biocompatibilidade e limites seguros nas correntes elétricas utilizadas in vivo e descrevemos métodos pelos quais ambas as normas podem ser atendidas.
-
Usos da tecnologia de sensor em equipamentos de estudo do sono e apneia do sono
Saiba como os sensores desempenham um papel vital no monitoramento do sono, o segmento que mais cresce na IoMT (Internet of Medical Things – Internet das Coisas Médicas).
-
Considerações sobre o Design da Tecnologia de Sensores Médicos
À medida que a indústria médica conectada continua a crescer, o design da tecnologia de sensores evolui para atender às necessidades exigentes. Explore estas cinco considerações para aplicações médicas sem contato e analise as principais tendências.
-
Soluções piezoelétricas para monitoramento de sinais vitais
As propriedades únicas da película piezoelétrica como sensor dinâmico de tensão a tornam adequada para a detecção de sinais vitais, seja colocada em contato direto com a pele ou acoplada mecanicamente através de camadas intermediárias. Alguns elementos da película são sensíveis o suficiente para detectar um pulso humano em um dispositivo que é carregado no bolso da roupa.
-
Tendências do monitoramento de pacientes remoto e em tempo real
O monitoramento remoto de pacientes está se aprimorando cada vez mais e não há como perder de vista essa tendência em evolução. Isso poderia melhorar fundamentalmente os resultados dos pacientes e a qualidade do atendimento em todo o campo médico. Isso inclui atendimento presencial em hospitais e clínicas, atendimento domiciliar e atendimento remoto em áreas menos populosas do país e em países em desenvolvimento. As cinco tendências abordadas neste whitepaper mostrarão como os sensores estão ajudando a mudar o cenários dos cuidados médicos.
INSIGHTS DE PRODUTO
-
Otimização do Design da Célula de Carga Compacta para Desempenho
O elemento de força é um dos parâmetros mais fundamentais de interesse no controle de processos e monitoramento de processos. Descubra as vantagens dos sensores de força em uma variedade de aplicações no setor médica, industrial e de consumo.
-
Desafios de design de sensores de umidade
A umidade tem uma grande influência em nossas atividades diárias, desde o conforto pessoal até cuidados críticos em equipamentos médicos. Os sensores de umidade podem fornecer soluções para o desempenho do sistema, condições ambientais, exposição e integração. Neste artigo de tendências, veremos quatro importantes desafios enfrentados pelos engenheiros em designs voltados para a medição de umidade.
-
Escolha do acelerômetro certo
Como na maioria das atividades de engenharia, escolher a ferramenta certa pode ter sérias implicações nos resultados de medição. As informações contidas neste whitepaper ajudarão você na seleção do acelerômetro certo. Saiba mais sobre os tipos básicos de acelerômetro e os requisitos de design para cada um deles.