Tendência
Importância da Ethernet na Viabilização de Tendências
Descubra por que os engenheiros de design devem considerar a incorporação de sistemas de Ethernet em veículos e máquinas industriais e comerciais para atender às necessidades futuras dos clientes.
Autores
Por Joachim Barth, Gerente de Engenharia de Desenvolvimento de Produtos/P&D, e Christian Manko, Gerente de Produtos de Conectividade de Dados, TE Connectivity
Normalmente, os veículos pesados agrícolas, de construção e outros são construídos para durar vários anos ou mais, dependendo do tipo. Por esse motivo, os fabricantes devem ser capazes de incluir tendências futuras em seus designs fornecendo aos clientes o máximo em valor a longo prazo. O ritmo das mudanças tecnológicas torna essa tarefa difícil, mas uma vantagem do setor de transporte industrial e comercial é poder usar o conhecimento e a tecnologia de aplicações focadas no futuro já comprovadas na indústria automobilística.
O aumento contínuo das demandas de funcionalidade e dados automatizados, assim como de conectividade, no setor de transporte industrial e comercial está levando o protocolo CAN bus a chegar rapidamente ao limite. Para acompanhar as megatendências que impulsionam essas demandas – focadas em temas como ecologia, segurança, conectividade e produtividade –, os projetistas devem considerar a incorporação de sistemas de Ethernet em seus projetos. Com essa abordagem, eles poderão atender às demandas dos clientes tanto no futuro próximo como no distante.
Tendências que afetam o design
Os projetistas de veículos industriais e comerciais estão trabalhando para tornar a próxima geração de caminhões, ônibus e veículos off-road mais seguros, ecológicos, conectados e produtivos. Para que isso aconteça, eles estão introduzindo funcionalidades automatizadas avançadas, anteriormente desenvolvida apenas para veículos de passageiros, para ajudar a aumentar a produtividade e reduzir o custo total de propriedade.
Recursos de automação e assistência ao motorista, opções de infoentretenimento, sistemas de câmera de 360 graus, comunicação de alta velocidade veículo a veículo e veículo a infraestrutura, além de uma ampla gama de funcionalidades essenciais de segurança, estão se tornando requisitos padrão para veículos pesados novos. Atualmente, o setor está no nível 2, que é a automação parcial. Em quatro a cinco anos, esperamos que o mercado esteja no nível 4, com um alto nível de funções automatizadas na maioria dos veículos novos. Esse avanço significa que a segurança funcional deve ser integrada não apenas ao design, mas também ao processo de desenvolvimento e gestão da qualidade a fim de atender à ISO 26262 e às normas futuras.
Os veículos comerciais do futuro "saberão" mais sobre seu ambiente e o caminho a seguir. Além disso, eles fornecerão informações a uma base de operação que, depois de analisadas, poderão sugerir ações para melhorar o desempenho e a produtividade. Essas tecnologias, assim como as mencionadas abaixo, proporcionam maior satisfação ao motorista, melhor produtividade e menor custo total de propriedade para os proprietários de veículos, além de realimentação de desempenho muito melhor para os fabricantes.
Tendências
Mostramos a seguir apenas alguns exemplos de tendências emergentes que estamos vendo em todo o mercado:

Caminhões e Ônibus Rodoviários
Segurança, produtividade e sustentabilidade nas operações são três tendências em caminhões e ônibus rodoviários que devem ser abordadas no design de novos veículos. Pontos cegos para os motoristas podem levar a acidentes com outros veículos, ciclistas e pedestres. Por exemplo, na Alemanha e em outros países ao redor do mundo, é comum o atropelamento de pedestres ou ciclistas por motoristas de veículos pesados fazendo uma curva à direita, devido aos pontos cegos. Em breve, a Alemanha e outros países poderão implementar regulamentos obrigatórios exigindo que veículos pesados usem sensores e câmeras que proporcionem recursos mais sofisticados de detecção e alarme para pontos cegos a fim de ajudar a evitar esse tipo de acidente. A telemetria pode ajudar a facilitar a localização do frete e o planejamento de rotas on-line, bem como otimizar a condução para ajudar a aumentar a segurança e a produtividade. O controle de velocidade preditivo determina a velocidade ideal para os veículos a depender das condições da estrada. Esse recurso economiza combustível, dando aos motoristas mais tempo produtivo na estrada sem interrupções. As comunicações entre veículos permitem que os motoristas agrupem seus veículos para aumentar a segurança e reduzir o consumo de combustível. A comunicação entre o veículo e a infraestruturas é essencial para os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS – Advanced Driver Assist Systems) e, eventualmente, para a condução autônoma total. Todos esses recursos dependem de uma rede de sensores e conexões de dados de alta velocidade/baixa latência.

Veículos de Construção e Mineração Off-Road
Devido ao seu tamanho e configuração, os veículos off-road têm acidentes ou capotamentos mais frequentes quando trafegam em ré ou quando passam sobre trincheiras, buracos ou terrenos irregulares. Os sistemas de câmeras de 360 graus de hoje são essenciais para ajudar o motorista a manobrar com segurança sobre terrenos variados e criar um local de trabalho mais seguro. Do ponto de vista da produtividade, os fabricantes desejam fornecer aos clientes mais tecnologias que façam as máquinas funcionarem de forma confiável e eficiente. O desafio é adicionar conectividade para viabilizar o recebimento de informações importantes do ambiente e o envio de respostas em tempo real, com materiais que possam resistir a sujeira, produtos químicos, água, alta vibração e choque térmico. À medida que a tecnologia avança, os equipamentos de construção e mineração usarão essa conectividade de dados para se tornarem mais inteligentes e automatizados. Eventualmente, isso permitirá que alguns operadores trabalhem remotamente em total segurança. O diagnóstico preventivo é outra ferramenta valiosa que ajuda nos aspectos de confiabilidade, produtividade e custos. A funcionalidade avançada pode prever a possibilidade de falha de uma peça ou exigir substituição antes que um veículo ou máquina quebre. Isso é especialmente valioso tanto para veículos de construção quanto para máquinas agrícolas, onde uma interrupção repentina e prolongada do trabalho pode ser dispendiosa.

Veículos e Máquinas Agrícolas
Produtividade e sustentabilidade são duas tendências muito importantes no setor agrícola, com os agricultores sendo pressionados para minimizar os efeitos sobre os recursos locais (como qualidade dos recursos hídricos e do ar). Os avanços de conectividade e automação das máquinas agrícolas podem viabilizar e melhorar a agricultura de precisão e a agricultura inteligente para lidar com esses desafios importantes. Por exemplo, o controle de ervas daninhas e a aplicação de pesticidas podem ser feitos de forma mais precisa, proporcionando aos agricultores o máximo rendimento possível sem afetar as terras e fazendas vizinhas ou as fontes de água potável. Em termos de futuro, as máquinas agrícolas podem usar sensores, dados e conectividade para entender os padrões climáticos e, em seguida, adaptar e calcular as tarefas de semeadura, irrigação, aplicação de pesticidas e colheita até o último segundo e a última planta no campo. Os fabricantes de equipamentos agrícolas precisam produzir veículos capazes de detectar, identificar e tomar decisões de gestão relacionadas a cada planta no campo. Esses avanços não só reduzirão os custos, como aumentarão a sustentabilidade.
Redes mais sofisticadas
Todas essas tendências e tecnologias exigem uma infraestrutura de rede sofisticada que possa lidar com o aumento das demandas de dados para tornar possível toda a comunicação: dentro do veículo, entre um veículo e outro, ou entre o veículo e um local diferente, como um armazém, um centro de controle ou, até mesmo, o fabricante. Essa rede precisa transmitir dados de alta velocidade com baixa latência enquanto opera em condições adversas. Até agora, as arquiteturas de CAN bus conseguem ser a espinha dorsal na rede de um veículo. À medida que os projetistas buscam incorporar mais recursos automatizados para maior segurança e produtividade, a largura de banda de dados necessária para a funcionalidade avançada do veículo é grande demais para ser servida apenas por CAN. A transição para a Ethernet começou pelas áreas que exigem maior largura de banda e desempenho. Em alguns casos, ela está substituindo o CAN à medida que a automação se torna mais prevalente e todo o sistema precisa de mais energia e largura de banda.
Atualmente, a maioria dos sistemas de sensores e conectividade em veículos para o recurso de ADAS são sistemas dedicados. Uma função ou aplicação, como controle de velocidade adaptativo, tem sensores para radar/LiDAR e conectores que alimentam uma unidade de controle eletrônico (ECU). O aumento das funções automatizadas nesses veículos torna a fusão de sensores, ou seja, a combinação e análise dos dados de vários sensores, cada vez mais vital para coletar informações mais precisas de posicionamento e do ambiente. Por exemplo, enquanto automóveis de passageiros precisam de sensores para detectar obstáculos em estradas sólidas, na construção, mineração e agricultura, os sensores também precisam detectar propriedades materiais. Se uma colheitadeira em operação no campo detectar um obstáculo semelhante a uma vara, será necessário determinar se o objeto é uma vara frágil que a máquina poderá facilmente esmagar ou um tubo de aço perdido que poderá danificar o equipamento e fazer com que precise de reparos. Após essa identificação, a máquina precisará realizar a ação apropriada. Concluir essas tarefas com precisão e rapidez exige poder de computação adicional.
Nesse modelo fundido, os sensores são interconectados em várias ou todas as aplicações no veículo associadas a uma ECU. A maior quantidade de dados sendo processada requer mais largura de banda, e essa largura de banda mais alta requer conectores e cabos que possam suportar o aumento da velocidade, bem como uma rede Ethernet com capacidade de até 1 Gbit por segundo de dados para transmitir informações de forma confiável.
A transição para esses tipos de tecnologias e funções automatizadas traz um desafio inteiramente novo para os engenheiros projetando veículos que funcionem de forma confiável e resistam à passagem do tempo mesmo nos ambientes mais adversos.
Novas tecnologias de conectores


Ao tentar atualizar os sistemas de conectividade e as redes em seus veículos, os projetistas de veículos industriais e comerciais podem utilizar a tecnologia de conectores desenvolvida nos últimos anos para o setor automotivo em várias aplicações de dados de alta velocidade. Contudo, os ambientes e desafios enfrentados por veículos comerciais podem ser bem mais difíceis do que aqueles aos quais carros e caminhões leves são submetidos. Em aplicações onde poeira, sujeira, umidade, temperaturas extremas e alta vibração são comuns, é possível usar nossos novos conectores, como o enetSEAL+ selado+ e a Série de Conectores Selados para Serviço Pesado com Inserções MATEnet. Já os conectores enetSEAL+ podem ser usados em aplicações que requerem até 100 MB por segundo de conectividade de dados, enquanto a Série de Conectores Selados para Serviço Pesado com Inserções MATEnet pode ser usada para transferir até 1 gigabit por segundo.
Conectores enetSEAL+
- Design ideal e de alta qualidade que ajuda a reduzir os custos de fabricação e serviços.
- Tecnologia de múltiplos pontos de contato para proporcionar maior confiabilidade.
- Recurso de travamento secundário integrado projetado para garantir a retenção do contato.
- Aplicação modular possível com duas codificações e painéis de diversas espessuras.
- Os OEMs podem usar a cadeia de suprimentos existente de máquinas de fabricar chicotes.
Os benefícios da Série de Conectores Selados para Serviço Pesado com Inserções MATEnet incluem:
- Otimização para melhorar a confiabilidade do uso a longo prazo, além de reduzir custos de fabricação e serviço.
- Conexão protegida com o recurso de travamento secundário integrado para retenção de contato.
- Manuseio simples e baixa força de acoplamento com um mecanismo confiável de trava de deslizamento entregue na posição pré-travada.
- Design voltado para aplicações modulares com conexão fio a fio e fio a placa permitindo várias opções de montagem: em linha, flange selada e PCI.
Aplicações para nossos novos conectores
Ambas as soluções se adaptam a praticamente qualquer aplicação submetida a ambientes adversos, incluindo radar, LiDAR, câmeras, unidades telemáticas, diagnósticos de bordo, visores frontais, painéis de instrumentos, aplicações de infoentretenimento e arquitetura Ethernet.

INFOENTRETENIMENTO

SEGURANÇA

REDES
Mantendo uma Posição Competitiva
Para manter uma posição competitiva no mercado e se colocar à frente das tendências e funcionalidades de automação que viabilizem segurança, produtividade e sustentabilidade, os projetistas e fabricantes precisam incorporar a Ethernet em todos os seus novos designs. Assim, eles poderão lidar com as exigências crescentes de conectividade de dados. A melhor maneira de fazer isso é consultar, no início do processo, especialistas em engenharia, como os da TE. Nossos profissionais podem indicar a topologia e a tecnologia necessárias para projetar e fabricar componentes inovadores que proporcionem maior sensibilidade e poder computacional, ao mesmo tempo que mantêm a integridade do sinal em condições adversas.
Publicado originalmente em uma edição especial sobre eletromecânica da revista Elektronik
Para Saber Mais sobre Nossas Soluções para Veículos Conectados

Condução Autônoma
Soluções de Ethernet
Saiba mais sobre os requisitos de conectividade para viabilizar a condução autônoma de veículos comerciais e industriais.

Conectividade de Dados
Soluções para Veículos Pesados
Descubra por que os engenheiros de design devem considerar a incorporação de sistemas de Ethernet em veículos e máquinas industriais e comerciais para atender às necessidades futuras dos clientes.

Conectividade de Ethernet
Requisitos dos Veículos Pesados
Descubra os aspectos que consideramos ao projetar nossos conectores de Ethernet para veículos pesados.