Vocera: (voz en off) Soy Amitabh Passi, estoy a cargo de la estrategia y el desarrollo de negocios del segmento de soluciones de comunicaciones, que es uno de los tres segmentos principales de TE Connectivity.
Vocera: (voz en off) Creemos que la tecnología 5G se convertirá en un punto de interconexión clave porque es necesario enviar estos datos entre los dispositivos y la nube.
¿QUÉ PROBLEMAS ABORDA EL 5G?
Vocera: (voz en off) 5G aborda los problemas en tres dimensiones. Una de ellas es la velocidad. Las redes 5G serán 100 veces más rápidas que las 4G. Otra gira en torno a las conexiones, de máquina a máquina, aproximadamente entre 100 y 1000 veces más conexiones de las que 4G puede manejar. La tercera gira en torno a la latencia. Imagínese usar auriculares de realidad virtual (VR) con transmisión de datos en tiempo real. Todo lo que supere un milisegundo de latencia, comienza a provocar mareos. Estamos abordando aspectos de la latencia, aspectos de máquina a máquina. Por otra parte, volviendo a los atributos de velocidad y rendimiento, volcamos todo eso al 5G. Lo que solía ser una tonta antena pasiva se convierte en una antena activa muy sofisticada con conexiones de alta velocidad en su interior. Una vez más, en lo que respecta a la cartera de Datos y dispositivos, volcamos gran parte de esa tecnología en estos sistemas de próxima generación.
¿ES EL 5G UN FENÓMENO GLOBAL?
Vocera: (voz en off) En TE, consideramos que el 5G es un fenómeno global, pero creo que en algunas áreas geográficas está liderando la tendencia, China, sin duda. El principal caso de uso de 5G en China se centra en el Internet de las cosas. Estados Unidos también se encuentra entre los primeros puestos. También hemos oído de áreas geográficas en Japón y Corea del Sur que también son muy agresivas en cuanto al 5G. Creemos que probablemente lideren estas cuatro geografías, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, seguidas de otras regiones como Europa.
¿DE QUÉ MANERA TE CONNECTIVITY HABILITA EL 5G?
Vocera: (voz en off) Estamos muy enfocados en el 5G.
Vocera: (voz en off) Estamos tratando de abordar todos los aspectos de 5G desde una perspectiva de infraestructura. Tenemos clientes que están construyendo estaciones base de próxima generación.
Tenemos clientes que construyen sistemas de antenas activas que se fijan en una torre. Luego tenemos antenas que se fijan sobre un automóvil para comunicarse con las torres. Por lo tanto nosotros en TE estamos abordando la infraestructura de Internet y la arquitectura de 5G.