Seguimiento del movimiento de productos y mercancías
Con la tecnología de antenas de identificación por radiofrecuencia (RFID), una empresa captura, mueve y gestiona información desde y hacia cada punto de actividad con mayor facilidad. La RFID utiliza ondas de radio para intercambiar datos entre un lector RFID y una etiqueta electrónica RFID. La etiqueta RFID se adhiere a un objeto, como un envío de mercancías. Cuando las mercancías pasan a cierta distancia de un lector, la información o los datos de la etiqueta se intercambian o leen, lo que permite a las empresas seguir los movimientos de productos y mercancías.
Las antenas RFID facilitan que las empresas accedan la gestión de inventarios y activos en tiempo real, con menos errores y mayor productividad. Las aplicaciones de la tecnología RFID pueden beneficiar a cualquier industria; por ejemplo, inventarios, envíos, recepción y gestión de la cadena de suministro. La tecnología RFID es ideal para diversas aplicaciones. Esta tecnología funciona de manera eficiente y eficaz en industrias con grandes volúmenes de existencias. La tecnología RFID se utiliza con frecuencia en empresas, como bodegas, centros de distribución, aeropuertos y hospitales, en el seguimiento de los activos. Nuestra amplia línea de productos RFID está diseñada para que las empresas operen con mayor eficiencia y precisión. Las aplicaciones de esta tecnología se han generalizado y las soluciones de nuestros productos se han utilizado ya en diversos mercados.
Aplicaciones del RFID
Usos de las antenas RFID
Medicina
El seguimiento de equipos médicos, suministros, documentos e incluso pacientes puede ser una tarea difícil en la industria de la asistencia a la salud. La tecnología de las antenas RFID puede ayudar a optimizar este proceso y a reducir el robo de equipos en los hospitales y, como resultado, aumentar la seguridad de los pacientes y mantener los costos bajos sin necesidad de más personal.
Comercio al por menor
El uso de la tecnología de antenas RFID en el comercio al por menor ayuda a garantizar que los estantes estén siempre abastecidos. Los controles de inventario RFID son automáticos, por lo que se realizan en tiempo real y son más eficaces que los manuales. Los gerentes pueden saber lo que tienen en existencias en todo momento y cuándo necesitan hacer pedidos adicionales.
Manufactura
La tecnología de antenas RFID puede realizar el seguimiento de los productos en la industria de la manufactura, desde el inicio de la operación hasta el ensamble y el envío. Esto ayuda a los gerentes a monitorear la velocidad y la precisión de la línea de producción, los niveles de inventario y la garantía de calidad.
Centros de distribución y bodegas
La rapidez y precisión de los centros de distribución y bodegas al enviar y recibir productos es importante. El uso de la tecnología de antena RFID ayuda a reducir el tiempo y los errores. También proporciona información actualizada sobre dónde se encuentra cada producto, sin tener que abrir cada caja, y así los trabajadores puedan enfocarse en procesar otros pedidos.
Transporte
La manipulación de equipajes es una oportunidad perfecta para que el sector del transporte utilice la tecnología RFID para reducir los costos de mano de obra y aumentar la eficiencia de la clasificación de equipajes. El uso de antenas RFID para el seguimiento del equipaje garantiza que las maletas estén en el lugar correcto en el momento adecuado, lo que en última instancia se traduce en un ahorro de costos y clientes satisfechos.