Sólido rendimiento, tamaño más pequeño
A continuación se presentan 5 pasos que los ingenieros deben considerar durante el proceso de selección de una solución de conectividad de fibra óptica resistente
La elección del conector correcto comienza con entender los cinco pasos a considerar cuando selecciona un conector de fibra óptica resistente. El primer paso es sobre la diferenciación entre el contacto físico y la tecnología de haz expandido. Un segundo paso de consideración es el requisito de densidad de la señal de la aplicación. Hay diferentes soluciones disponibles que responden a la necesidad de una mayor densidad, especialmente dentro de la caja para sistemas integrados VPX. El tercer paso es la elección del terminal correcto para minimizar la pérdida de inserción (IL) y la retroreflexión. El cuarto paso debe ser sobre los materiales del conector, los factores de forma y los tamaños que mejor se adapten a la aplicación. En un quinto paso hay que elegir la mejor opción de cable. Una vez más, hay varias opciones disponibles dependiendo de la aplicación y de si los cables se enrutan dentro de una caja o entre cajas o dispositivos activos en espacios limitados.
1. Entienda su objetivo,
además de las compensaciones tecnológicas necesarias para alcanzarlo
Al igual que con cualquier proyecto que involucre elementos electrónicos, los tipos de componentes seleccionados dependen de los criterios de rendimiento que se deben alcanzar en el proyecto. No existe una solución única que funcione siempre en cada situación. Por lo tanto, es importante comprender las compensaciones entre las diferentes tecnologías cuando se apunta a un objetivo de rendimiento.
Los conectores de fibra óptica se utilizan para acoplar una fuente de luz, un receptor y otros componentes a un cable de fibra óptica. De los muchos tipos de conectores de fibra óptica, cada uno generalmente emplea una de dos tecnologías de conexión: tecnología de contacto físico (PC) que acopla físicamente los dos extremos de las fibras ópticas o tecnología de haz expandido (EB) que utiliza lentes en los extremos de la fibra para expandir y reenfocar la luz dentro de un pequeño espacio de aire en la vía óptica.

Al seleccionar entre los dos tipos, las consideraciones incluyen variables ambientales como la exposición al agua, el polvo y la vibración; los acabados de terminación en términos de pérdida de inserción, pérdida de retorno, desalineación y angularidad; capacidad de mantenimiento con respecto a la reparación, la capacidad de limpieza y el desgaste; y limitaciones del cable, como los radios de curvatura y el rango de longitud de onda. Comprender con claridad su entorno operativo y su presupuesto para la potencia de señal es fundamental para la selección de conectores. La tecnología de conector de fibra óptica para computadoras se destaca por minimizar la pérdida de inserción (IL) y la pérdida de retorno (RL) al tiempo que maximiza el rango de longitud de onda. Por otro lado, los conectores de EB son más tolerantes a la desalineación, la vibración, el polvo y el desgaste porque el pequeño espacio en la vía óptica elimina la necesidad de mantener un contacto físico prístino.


2. Que no sea denso
sobre los requisitos de densidad.
Otra consideración importante son los requisitos de densidad de la señal de la aplicación. Hoy en día, hay un impulso real para una mayor densidad, especialmente dentro de la caja para los sistemas integrados VPX. Para 110 entre cajas, existe una demanda de un alto recuento de rutas de fibra a través de pequeños conectores 38999. Las fibras individuales y los contactos individuales cada vez más no se pueden usar porque simplemente no hay suficiente espacio para agregarlos y crear múltiples caminos. La alternativa es agruparlos en una cinta y terminarlos en una virola de fibra múltiple, más conocida como conector de contera de transferencia mecánica (MT).
En el mundo de las comunicaciones de datos comerciales, las conteras de fibra óptica MT proporcionan interconexiones de súper alta densidad que admiten de 12 a 96 fibras en una contera compacta y liviana. Las conteras MT implementadas en aplicaciones VPX en entornos hostiles suelen tener 12 o 24 fibras cada una, lo que da lugar hasta 48 rutas de fibra en un módulo VPX de la mitad. También hay disponibles conectores de haz expandido basados en MIL¬DTL-38999 de la serie III que poseen un mecanismo de acoplamiento antivibración autobloqueante para hasta 96 canales ópticos. Con estas soluciones, puede obtener lo mejor de ambos mundos: alta densidad de señal y rendimiento en entornos hostiles.

3. Conozca los entresijos
de los terminales
La forma en que se termina el conector es importante para reducir la pérdida de inserción (IL) y la retroreflexión. Para los conectores de fibra óptica de computadoras, se pueden utilizar dos enfoques básicos de pulido. Las superficies planas pulidas para computadoras y los contactos ultrafísicos (UPC) son generalmente aceptables para el tráfico óptico digital. Pero para las aplicaciones de detección óptica, como la detección y el alcance de la luz (LiDAR) y la radiofrecuencia (RF) sobre las aplicaciones de fibra, se debe minimizar la pérdida de retorno (RL). En estos casos, las conteras pulidas en ángulo (APC) se utilizan para minimizar la RL.
Para los conectores de LB, la falta de contacto físico reduce las fuerzas de acoplamiento. Debido a que se requiere una fuerza de resorte baja o nula, los conectores de LB mantienen una IL consistente durante múltiples ciclos de acoplamiento. También ofrecen una mayor solidez en entornos hostiles y sucios, pero a un mayor costo. Esto se debe a que con los conectores de LB, los subcomponentes y la cerámica deben combinarse con procedimientos adecuados de terminación y pulido. Los contactos también involucran lentes inherentemente, lo que agrega un costo adicional. Sin embargo, cuando se construyen correctamente, las conexiones de LB pueden producir valores de IL consistentes inferiores a 1,0 dB
Las mismas reglas de pulido/rendimiento se aplican a las conteras de MT, que se moldean como configuraciones planas (normalmente para fibra multimodo) o APC (normalmente para fibra monomodo). Al terminar estos diversos diseños, cambiar los accesorios de pulido es la principal diferencia. Los MT con lentes (EB) generalmente tienen la lente moldeada en la contera, por lo que no se requiere ningún paso de pulido, pero se debe cortar la fibra de la cinta con precisión.

4. Comprender el conector
Materiales, factores de forma y tamaños
La contera, el tubo rígido utilizado para proteger y alinear el extremo de una fibra, es un componente del conector esencial. Las conteras de fibra óptica pueden estar hechas de cerámica, metal o materiales compuestos. En general, las conteras de fibra para conectores de computadora están hechas de materiales cerámicos o metálicos. Cada material tiene sus ventajas y desventajas. Las conteras de cerámica o metal se utilizan normalmente para aplicaciones de entornos hostiles.
Las conteras son admitidos en los accesorios, que también vienen en una gama de materiales metálicos, compuestos y poliméricos. Las compensaciones suelen pesar menos frente a una mayor durabilidad, la compatibilidad de los materiales con varios fluidos y, en algunos casos, la necesidad de incorporar sellos delanteros en los accesorios.
Hay varios factores de forma de conectores disponibles; a saber, estilos rectangulares y circulares D38999 con cubiertas metálicas y compuestas, accesorios y componentes relacionados. Por lo general, las cubiertas y otros componentes utilizados son los mismos que en las versiones de cobre. Los accesorios, sin embargo, están pensados para los contactos de fibra óptica o, en algunos casos, los contactos híbridos (es decir, de cobre y fibra óptica). Este último generalmente se usa únicamente en aplicaciones de bajo acoplamiento porque los óxidos de cobre pueden contaminar el terminal de fibra óptica.
5. Llene su mente
con nuevas opciones de cableado
Un cable de fibra óptica consta de cinco componentes principales: núcleo, revestimiento, recubrimiento, fibras de refuerzo y cubierta del cable. Las consideraciones de cableado están influenciadas por si los cables se enrutan dentro de una caja o entre cajas o dispositivos activos en espacios limitados.
Como se mencionó, los cables cinta de fibras múltiples pueden permitir varias rutas. Además, el cable encintado se puede dividir en contactos individuales. Este es a menudo el caso entre las conteras de MT en la placa de bus común VPX y el conector de la caja de E/S en aquellos casos en que el tráfico se enruta a múltiples ubicaciones o a los puntos finales.
Los conjuntos de circuitos flexibles ópticos (FCA) son una versión avanzada de los cables cinta planos flexibles (FFC). Compuesto por cientos, o incluso miles, de fibras individuales colocadas con precisión sobre un solo sustrato resistente. Los FCA ofrecen una solución de gestión de fibras múltiples para paquetes electrónicos de alta velocidad. Las ventajas de FFC incluyen:
• Personalización completa para aplicaciones de tarjeta a tarjeta y de placa de bus común. Por ejemplo, una aplicación de defensa utiliza actualmente un FCA de 3000 rutas.
• Fibras sólidas con encapsulado de película delgada para protección en entornos hostiles aeroespaciales, aviones comerciales y militares, y sistemas de defensa.
• Versatilidad para emplear combinaciones para minimizar el estrés al llevar a cabo las disposiciones de enrutamiento complejas.
• Altas velocidades al nivel de la placa de bus común entre dos tarjetas de procesadores con todas las E/S que salen de un transceptor paralelo a través del FFC que funciona tan rápido como una placa de bus común. Además, se están poniendo a disposición nuevos conjuntos de materiales para gestionar aplicaciones espaciales, así como aplicaciones aeroespaciales y de defensa (A y D) tradicionales con estrictos requisitos de resistencia a la radiación y de compuestos orgánicos volátiles. Para obtener más información sobre los conectores de fibra resistentes para entornos hostiles, visite la tienda en línea TE Connectivity