Los dispositivos médicos requieren sensores diseñados para realizar la tarea requerida.

Informe técnico

Conoce las opciones

Los sensores están transformando el funcionamiento de los dispositivos médicos. Dado que la mayoría de estos dispositivos utilizan sensores no desechables, el diseño debe proteger los sensores del contacto con medicamentos y fluidos corporales. Esto comienza con la selección del sensor adecuado para la forma en que se utiliza el dispositivo.

Con la población cada vez mayor y envejecida, los sistemas de automonitoreo de pacientes son cada vez más populares. Su popularidad se debe a que es coherente y repetible, además de ser de bajo costo. Los instrumentos de monitoreo repletos de sensores en esta categoría también son versátiles porque se pueden usar tanto en hospitales como en el hogar. Seleccionar un sensor puede ser simple si la aplicación y los parámetros que deben monitorearse se entienden claramente. Los sensores más complicados son los implantables, seguidos de los sensores utilizados en catéteres (a través de incisión) y los sensores utilizados en cavidades corporales, sensores que son externos pero entran en contacto con fluidos corporales y sensores para aplicaciones externas.

Sensores implantables

Los sensores implantables deben ser pequeños, ligeros y compatibles con la masa corporal, así como requieren muy poca energía para funcionar. Lo más importante es que no deben decaer con el tiempo. Dado que son dispositivos médicos de Clase III, requieren automáticamente la aprobación de la FDA. Los sensores implantables generalmente requieren de dos a cuatro años para su desarrollo e implementación antes de pasar a la producción. En general, son más caros y requieren un especialista para implantarlos quirúrgicamente. El requisito de potencia es uno de los principales desafíos para los sensores implantables. Los sensores que pueden funcionar sin energía son ideales, pero estos son pocos y raros en el mercado. Los sensores de polímero piezoeléctricos son adecuados para la detección de vibraciones, ya que son pequeños, confiables, duraderos y no requieren energía. Dichos sensores se pueden usar en marcapasos que monitorean las actividades del paciente.

Los sensores insertados temporalmente funcionan durante unos minutos hasta unas pocas horas y requieren la aprobación de la FDA

Este sensor piezoeléctrico tiene la forma de una pequeña viga en voladizo con peso unido en un extremo que se tambalea con el movimiento del cuerpo. Cada vez que el paciente se mueve, el sensor genera una señal. Usando un marcapasos como ejemplo, el marcapasos recibe esta señal y hace que el corazón lata al ritmo deseado. El sensor puede diferenciar entre varias actividades como caminar, correr u otras actividades físicas. Por ejemplo, si el paciente está descansando, la señal será cero y el marcapasos hará que el corazón lata a un ritmo mínimo. De esta manera, la señal del sensor es proporcional al nivel de actividad. Un sensor de vibración de película piezoeléctrica en miniatura tiene una longitud de 15/100 de pulgada, incluido el marcapasos que lo alberga. Los sensores implantados también pueden ser alimentados por fuentes externas. Por ejemplo, una varita de energía de radiofrecuencia (RF) cuando se coloca cerca de un sensor ubicado dentro del cuerpo encenderá el sensor. Luego, el sensor registrará las mediciones del paciente, transmitirá los datos a la varita a través de un enlace de RF y volverá a la hibernación. Otro ejemplo de uso de un sensor implantado de esta manera es el de un procedimiento de aneurisma aórtico posterior al abdomen donde un sensor implantado puede monitorear las fugas de presión en el lugar quirúrgico.

Sensores en catéteres y cavidades corporales

Los requisitos para los sensores que se pueden insertar a través de una incisión, generalmente en la punta de un catéter, son menos críticos que los de los implantables, pero aún necesitarán la aprobación de la FDA. Dependiendo del procedimiento quirúrgico, estos sensores deben funcionar durante unos minutos hasta un par de horas y pueden alimentarse a través de fuentes externas. Un par de termistores emparejados en la punta de un catéter se pueden guiar a diferentes lugares del corazón para medir el flujo sanguíneo. Pueden calentarse a través de la bobina o enjuagarse con líquido frío para medir las tasas de flujo sanguíneo. Cuando se enjuaga con líquido frío, el primer sensor se enfría más que el segundo porque el flujo sanguíneo calienta el líquido que llega al segundo sensor. Dado que estos dos sensores de temperatura están separados por una distancia conocida donde se controla la temperatura y el volumen del fluido, el flujo sanguíneo se puede calcular leyendo la diferencia de los valores de resistencia de los dos sensores. Estos termistores no requieren alimentación externa.

Catéter.

Sensores de ablación con catéter

Estos sensores se insertan temporalmente a través de una incisión. La punta del catéter contiene una fuente de energía de RF y un sensor de celda de carga de fuerza. La energía de RF, como la que se usa con los sensores implantables para enviar datos, se usa a menudo en el proceso de ablación para quemar el tejido muerto. Es fundamental que la fuerza aplicada por la punta del catéter al tejido objetivo no exceda los valores máximos para evitar cualquier posibilidad de perforar el tejido diana. La tecnología de detección de TE promete proporcionar un sistema triaxial de detección de fuerza capaz de medir las fuerzas de contacto del tejido en las tres dimensiones simultáneamente. 

Sensores de presión desechables basados en MEMS de silicio

Estos se utilizan en sensores de presión intrauterina (IUP) para medir la presión de contracción y la frecuencia durante el parto. Este método es más fiable que las correas convencionales y se utiliza en casos críticos. Se pueden incorporar características adicionales en estos sensores, como la infusión y extracción de líquido amnios. Estos sensores se insertan a través del útero y residen en el saco amniótico. El sensor se saca cuando el bebé está listo para nacer.

Sensores de cavidad corporal

Estos sensores incluyen cabezales medidores orales y rectales que miden la temperatura corporal. Estos sensores de temperatura están diseñados para ser pequeños y resistentes, y están cubiertos con un material de recubrimiento suave para proteger la capa interna de los órganos del paciente de sufrir daños debido al contacto.

Sensores de microtermopares

Estos sensores son termopares flexibles de medición fina que se utilizan cuando se requieren mediciones de temperatura rápidas y precisas. El sensor de termopar consta de dos metales diferentes que están unidos en un extremo. Los dos metales producen un pequeño voltaje único, que puede ser medido e interpretado por un termómetro de termopar. Los metales disímiles están aislados individualmente y una capa está presente para mantener una configuración bifilar íntima (certificado por ANSI MC96.1-1982). Los microtermopares de TE se crean utilizando solo materiales biocompatibles, lo que los hace adecuados para su uso en aplicaciones médicas.

Sensores externos expuestos a fluidos

Hay varios sensores desechables donde el sensor se encuentra externamente del cuerpo, aunque los fluidos corporales entran en contacto con él.  Un ejemplo de esto es el transductor de presión arterial desechable (DPS). Estos sensores se utilizan en procedimientos quirúrgicos y unidades de cuidados intensivos (UCI) para controlar continuamente la presión arterial del paciente. Esta es la forma confiable de medir la presión arterial cuando se está en cirugía o UCI. El perfil informativo del paciente se registra conectando el sensor de presión arterial desechable a un monitor. Estos sensores deben reemplazarse cada 24 horas para evitar la contaminación. Otro sensor que entra en contacto con medicamentos y fluidos corporales es el sensor utilizado en el inflado de globos de angioplastia. Un sensor de presión en la punta de la bomba entrará en contacto con la solución salina que se utiliza como medio para inflar y desinflar el globo. En esta aplicación, el sensor de presión monitorea la presión aplicada que infla/desinfla el globo y necesita soportar más de 200 psi. Si se aplica demasiada presión, el globo podría estallar y causar complicaciones graves para el paciente.

Los fabricantes de equipos médicos y los expertos en sensores pueden crear tecnologías avanzadas trabajando juntos.

Sensores de TE utilizados en aplicaciones médicas

  • Celdas de carga forzada para bombas de infusión que detectan la oclusión (obstrucción del tubo)
  • Sensores magnetorresistivos en bombas de jeringa para detectar caudal, jeringa vacía y oclusión
  • Sensores de posición de potenciómetro de cable utilizados para el posicionamiento remoto de herramientas quirúrgicas y posicionamiento de la cama del paciente para radiografías/tomografías computarizadas
  • Acelerómetros extremadamente pequeños basados en MEMS para medir temblores en pacientes con enfermedad de Parkinson
  • Sensores piezoeléctricos (y también piroeléctricos) para el estudio de la apnea del sueño
  • El transmisor/receptor de película piezoeléctrica detecta la presencia de burbujas en las bombas de infusión/bombas de jeringa
  • Sensores basados en MEMS y en celdas de carga para la conservación del oxígeno y monitorear los niveles del tanque de oxígeno
  • Sensores de temperatura NTC para medir la temperatura de la piel/cuerpo
  • Sensores de presión basados en MEMS para kits de sensores de presión arterial del manguito