![médico](/content/dam/te-com/images/sensors/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/patient-monitoring-and-treatment2-1024x400.jpg)
APLICACIÓN
MONITOREO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES
La industria médica evoluciona e introduce nuevos requisitos para los equipos que se utilizan para diagnosticar, controlar y tratar a los pacientes a domicilio o en centros médicos.
Esto es especialmente importante en aplicaciones médicas donde hay herramientas de monitoreo de signos vitales, equipos de bombas médicas, dispositivos respiratorios y tecnologías mínimamente invasivas. Estas aplicaciones han evolucionado y han sido influenciadas por el avance de la Internet de las cosas (IoT) que se suma al ecosistema de atención médica más conectado que existe hoy en día. Los sensores están en el centro de este ecosistema de atención médica conectado, ya que permiten la recopilación de datos precisos para que los profesionales médicos y pacientes accedan a información vital sobre su estado.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
APLICACIONES DESTACADAS PARA EL MONITOREO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES
![bombas médicas](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/medical-pump-140x140.jpg)
![equipo mínimamente invasivo](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/minimally-invasive-equipment-140x140.jpg)
![equipo de atención respiratoria](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/respiratory-care-140x140.jpg)
![equipo de monitoreo de signos vitales](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/vital-signs-monitoring-140x140.jpg)
-
Bombas médicas
Las bombas de infusión, la hemodiálisis y las aplicaciones de monitoreo del flujo sanguíneo son tecnologías vitales para sobrevivir a ciertas afecciones médicas. En estos sistemas de bombas médicas, hay sensores integrados para controlar el flujo continuo, detectar oclusiones, detectar externamente burbujas en las líneas y medir los niveles de líquido.
-
Equipo mínimamente invasivo
Desde el monitoreo no invasivo de la presión arterial hasta los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, hay una variedad de herramientas y equipos médicos que requieren métodos menos invasivos. Los sensores de fuerza, presión, temperatura y otros permiten mediciones precisas y confiables para que el equipo utilizado para monitorear al paciente pueda funcionar como se espera.
-
Atención respiratoria
Los respiradores bombean aire respirable dentro y fuera de los pulmones, ya sea a través de una vía aérea artificial (ventilación invasiva) o a través de una máscara facial (ventilación no invasiva). A medida que este aire se intercambia de la máquina al sistema respiratorio, se utilizan sensores de presión, temperatura, posición, vibración y detección de CO2 para monitorear y administrar el sistema de ventilación.
-
Monitoreo de signos vitales
Los signos vitales son los indicadores estándares para evaluar el estado de salud de un paciente. Los datos sobre la temperatura corporal, el pulso, la respiración y la presión arterial son los cuatro signos vitales más comunes que ayudan a determinar la salud de los pacientes. En el centro del monitoreo de signos vitales hay sensores que continúan permitiendo monitorear y hacer un seguimiento de las condiciones.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
El uso de las tecnologías de sensores dentro de estas aplicaciones médicas conectadas ayuda a reducir costos, mejorar los resultados y gestionar las afecciones del paciente por medio de información con base en datos que contribuyen a mejorar las experiencias del paciente por medio de una atención que aporta valor. Además, estas tecnologías de sensores no solo pueden monitorear equipos y herramientas médicas, sino también el funcionamiento interno del paciente de manera física durante los procedimientos médicos. Por lo tanto, son muchos los requisitos que estos sensores deben cumplir para funcionar dentro de una aplicación médica en el entorno de la asistencia de la salud actual. Algunos de estos aspectos a considerar son un empaque durable que tolere las condiciones médicas adversas y uno ultracompacto para aplicaciones donde el espacio es un motivo de preocupación, el procesamiento digital e señales para mejorar la detección inteligente, los requisitos de baja potencia y la integración de múltiples sensores para captar varios tipos de mediciones. Al incorporar estas tecnologías en el diseño de los sensores médicos, estos se integran cada vez más en las diversas aplicaciones que utilizamos en la vida diaria. Los datos recopilados por los sensores pueden ayudar a los profesionales de la medicina a comprender situaciones críticas con mayor rapidez y precisión y, a su vez, permitir que los pacientes estén mejor informados sobre su estado de salud y mejoría. Desde el monitoreo no invasivo de la presión arterial hasta los ventiladores portátiles de uso a domicilio, los sensores le proporcionan datos e información localizados a la nube para prestar mejor servicio a los pacientes, los profesionales de la medicina y la industria médica.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Internet de las cosas médicas
(IoMT)
-
Sensores de la IoMT
A través de los sensores, se recopilan datos en diversas aplicaciones médicas para cambiar la forma en que se trata y monitorea a los pacientes. Descubre cómo TE Connectivity (TE) aplica las tecnologías de sensores en el panorama de IoMT para crear un futuro más saludable.