Tendencia
La tecnología de IA está cambiando la forma en que se ganan los conflictos armados
La IA está revolucionando los conflictos armados, puesto que los militares utilizan tecnologías de vanguardia para ser más efectivos y eficientes al defenderse.
Prolonga la vida útil de tu equipo con la confiabilidad de nuestros conectores M8 o M12 en una amplia variedad de aplicaciones y entornos difíciles.
- Ruud van den Brink,
- Gerente de producto
Últimamente, en las noticias se habla de los avances en la IA. Sin embargo, esta se utiliza desde hace décadas para diferentes fines militares y de defensa, y en el futuro seguirá desempeñando un papel importante en la forma en que se libran los conflictos armados. Como resultado, los centros de datos centralizados y los sistemas computacionales integrados que hacen posible la IA deberán proporcionar niveles sin precedentes de potencia de cálculo y ancho de banda a medida que se desarrollen y desplieguen nuevas aplicaciones militares de IA.
Aplicación de la IA en los conflictos armados
El uso bélico de la IA es un hito revolucionario en su cronología y la precede tal como la conocemos en la actualidad: el matemático Alan Turing descifró los códigos alemanes de Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Después desarrolló la prueba de Turing, que todavía se utiliza en gran medida para determinar si una computadora puede igualar la inteligencia humana.
El ejército estadounidense ha utilizado y ha hecho experimentos con la IA por mucho tiempo. En 1991, se utilizó un programa de IA llamado Herramienta de análisis dinámico y replanificación (DART) para programar el transporte de suministros y de personal y para resolver otros problemas logísticos, con lo que se ahorró millones de dólares. En la actualidad, las fuerzas armadas exploran nuevas formas de utilizar la IA para ser más eficaces y eficientes, como los siguientes ejemplos del uso de la IA en conflictos armados.
Identificación y neutralización de amenazas
Localizar la característica única de una señal de radio o radar emitida por una aeronave en particular dentro de todo el espectro electromagnético es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. En el pasado, los sensores registraban amplios rangos de frecuencia. Luego, esta información se enviaba a un laboratorio donde técnicos capacitados la revisaban para aislar e identificar cualquier señal de interés antes de diseñar sistemas de interferencia para cada señal.
En la actualidad, los sistemas de IA se emplean para ayudar a detectar e identificar señales de interés y para implementar la tecnología adecuada para interferir la señal o ayudar a interceptar amenazas según sea necesario.
La IA también se puede utilizar para ayudar a interceptar las amenazas que se avecinan. Cuando se detecta el lanzamiento de un misil balístico, es posible determinar la trayectoria del misil e intervenir antes de que este alcance su blanco. La IA predictiva se puede utilizar para identificar la característica electromagnética única del misil y para interferir la señal, y redirigir el misil o mandar armamento para interceptarlo y destruirlo antes de que alcance su blanco. Un sistema basado en IA también puede decodificar cualquier comunicación cifrada, lo que proporciona información valiosa sobre las capacidades o la intención del enemigo.
Guía de aeronaves y vehículos tripulados y no tripulados
Los vehículos no tripulados juegan un papel importante en los conflictos armados en la actualidad, pero la mayoría requiere cierto nivel de control humano. Los vehículos sin tripulación ni orientación humana tienen algún tipo de capacidad de IA o lógica propia para evitar una catástrofe, sobre todo si la comunicación con el vehículo no tripulado se pierde aunque sea por un momento.
Es probable que las futuras generaciones de aviones de combate, submarinos y otros vehículos militares, que en la actualidad están en desarrollo, operen con muchos vehículos no tripulados. La IA se utilizará para controlar la multitud de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y el piloto se centrará en ejecutar su misión. Las fuerzas militares de todo el mundo están realizando experimentos con esta nueva tecnología y los ingenieros se esfuerzan en avanzar la tecnología de IA y su integración con varias plataformas.
Es probable que la tecnología de enjambre se incorpore a los aviones de combate de última generación que se encuentran en desarrollo en la actualidad, de modo que las naves autónomas se coordinen a la perfección con las tripuladas.
Recopilación de inteligencia
La calidad de los programas de transcripción y traducción con base en IA mejora de una manera drástica con cada actualización de software. Por ejemplo, puede hacer posible transcribir y traducir comunicaciones sonoras en tiempo real.
Prepararse para combatir
Los simuladores y los programas de capacitación que emplean IA están reemplazando a los libros de texto como el material didáctico de preferencia. Las lecciones que se imparten a través de tabletas o la realidad virtual o aumentada se pueden actualizar de inmediato para reflejar los últimos avances y simular mejor las situaciones y condiciones de combate de la vida real.
Desarrollo de un sistema de defensa integrado
El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) está desarrollando un sistema centralizado llamado (JADC2) que utiliza IA para vincular los sensores de todas las ramas de las fuerzas armadas en una red unificada. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el acceso a información estratégica y táctica en todas las ramas de las fuerzas armadas de EE. UU. El sistema JADC2 tiene como objetivo lograr esto mediante la identificación y la eliminación de barreras físicas y tecnológicas que limiten el intercambio de datos e información para llevar a cabo misiones críticas. De lograr su cometido, el resultado serán niveles sin precedentes de conectividad entre el personal militar y sus dispositivos.
Restricciones sobre el uso de la IA en conflictos armados
A medida que se encuentran nuevas aplicaciones militares de la IA, las naciones y las organizaciones gubernamentales se esfuerzan para establecer los lineamientos y estándares que ayuden a garantizar que la IA se aplique de manera ética.
En enero de 2023, el DOD anunció una actualización de la Autonomía en Sistemas de Armas que se aplica a los sistemas de armas autónomos y semiautónomos, entre ellos los que incorporan la IA. Los requisitos actualizados establecen: «Los sistemas de armas autónomos y semiautónomos se diseñarán para hacer posible que los comandantes y operadores ejerzan su criterio a nivel apropiado sobre el uso de la fuerza». Por lo tanto, si bien la IA se puede utilizar para ayudar a los líderes y comandantes a tomar decisiones más informadas, lo cierto es que es una persona, no una máquina, la que toma la decisión final.
La importancia de los sistemas integrados en los sistemas electrónicos de los conflictos armados
Independientemente de cómo se utilicen, las aplicaciones de IA requieren cantidades significativas de datos que deben procesarse con rapidez. Se necesitan conexiones de alta velocidad para mantener la transmisión de datos entre los sensores y las cajas negras que se utilizan para implementar la IA.
La mayoría de las industrias que utilizan IA dependen de centros de datos en tierra y climatizados donde el espacio para los equipos de procesamiento sea casi ilimitado. Las aplicaciones de defensa y militares de la IA también requerirán sistemas integrados robustos que deban funcionar de manera confiable y uniforme en entornos confinados y tal vez adversos en tierra, en el mar, en el aire o en el espacio.
Se requiere un procesamiento local para que al enviar la gran cantidad de información que puede recopilarse, las limitaciones sean menos. Los sistemas integrados a bordo de cada vehículo requerirán una potencia de cálculo extraordinaria para manejar las demandas de las aplicaciones de IA.
TE Connectivity hace posible las aplicaciones militares de IA
Al diseñar sistemas electrónicos integrados, las dos limitaciones principales son el diseño físico de la PCB y el manejo de la temperatura dentro del sistema. La cantidad de datos que se pueden recopilar y almacenar, y la rapidez con la que se pueden transmitir desde el punto A al punto B también son muy importantes. Para que el diseño sea eficiente, se necesita un equilibrio entre la potencia de cálculo disponible en la actualidad y las velocidades a las que se podrán transmitir los datos en un futuro próximo.
Los sistemas actuales son capaces de transmitir datos a velocidades de más de 32 gigabytes por segundo, pero ya no es suficiente. Los diseñadores e ingenieros siempre necesitarán o querrán transmitir más datos, con mayor rapidez.
Portafolio alineado con VITA y SOSA de TE Connectivity
TE Connectivity cuenta con una amplia gama de componentes de conexión alineados con VITA y SOSA que pueden manejar velocidades de hasta 112 gigabits por segundo (GB/s), incluso en condiciones adversas en el campo de batalla, como:
-
STRADA Whisper
La familia backplane fue diseñada para sistemas de alto rendimiento y gran ancho de banda. Su diseño revolucionario transmite datos a una velocidad de hasta 112 Gbps, lo que le permite ejecutar eficientes actualizaciones del sistema en el futuro, sin tener que incurrir en costosos rediseños del backplane o el midplane.
-
MULTIGIG
Los conectores toleran velocidades de más de 32 GB/s, lo que los convierte en uno de los conectores backplane más rápidos y resistentes para sistemas computacionales integrados o VPX.
-
Conectores DEUTSCH CeeLok FAS‑X
Cuentan con soluciones de alta velocidad para la transmisión de datos Ethernet mediante componentes resistentes y de grado militar.
-
Raychem
Los conjuntos de cables, los arneses eléctricos, los tubos y cintas termocontráctiles, las uniones, las terminaciones, las mangas, los terminales, los empalmes, los alambres y los cables de marca están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en los entornos más exigentes.
Mirada hacia el futuro de la IA en conflictos armados
El progreso acelerado en el software y la tecnología de IA prácticamente garantiza que habrá grandes avances en la industria de defensa y se encontrarán nuevas aplicaciones para la IA en las fuerzas armadas. El conocimiento experto en diversas aplicaciones comerciales, industriales, médicas, aeroespaciales y de defensa que también emplean tecnología de IA hace posible que TE Connectivity adapte los productos existentes para que funcionen en entornos adversos en tierra, en el mar y en el espacio.
Por ejemplo, los de TE Connectivity se diseñaron a partir de conectores para su uso en centros de datos en tierra, pero se reforzaron para tolerar las condiciones extremas en el campo de batalla y en el espacio.
Puntos clave
- El ejército estadounidense tiene una larga trayectoria en el uso de la IA en conflictos armados.
- El ejército está explorando nuevas formas de utilizar la tecnología de IA para ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia.
- Las aplicaciones militares de la IA incluyen la identificación y neutralización de amenazas, la guía de aeronaves y vehículos tripulados y no tripulados, la recopilación de inteligencia y la preparación para el combate.
- El DOD requiere que los comandantes y operadores de sistemas de armas autónomos y semiautónomos ejerzan su criterio a nivel apropiado sobre el uso de la fuerza.
- Los sistemas de IA requerirán una potencia de cálculo y un ancho de banda extraordinarios para satisfacer las demandas de las aplicaciones militares de IA.
- TE Connectivity tiene las soluciones de conectividad y el conocimiento técnico para ayudar a hacer posible el uso de la IA en conflictos armados.