Aplicação
JUNTOS, VOAREMOS ALTO
Tecnologias de interconexão de alta potência, alta tensão e alta largura de banda para eVTOLs. Veja como podemos ajudar a construir sua futura plataforma eVTOL.
Múltiplas Opções para a Redução de Dimensões e Peso em Projetos de eVTOLs
A expansão contínua das megacidades (áreas urbanas com mais de 10 milhões de pessoas) aumentará o trânsito de uma forma que pedágios, carros autônomos e zonas com tarifação de congestionamento não poderão atenuar a situação. Em resposta ao desafio, as empresas já estão testando soluções alternativas de mobilidade aérea urbana (UAM).
Os programas de aeronaves de Decolagem e Pouso Vertical Elétrico (eVTOL) estão incentivando avanços nos motores de propulsão elétrica, sistemas de distribuição de energia, redes de telecomunicações e sistemas de cockpit. Essas inovações estão inspirando os designers a explorar componentes que otimizam o tamanho, o peso e a potência de sistemas eVTOL.
Com profunda experiência nos setores automotivo, aeroespacial e de energia, a TE Connectivity trabalha com grupos de normatização do setor, como a Society of Automotive Engineers (SAE) e a ARINC, para enfrentar os desafios urgentes do futuro. Da distribuição de energia ao entretenimento de bordo e funcionalidades da cabine, os especialistas da TE têm um papel ativo em orientar os designers na adoção da abordagem “siga o fio” para identificar soluções de mobilidade aérea urbana e avançada que contribuam para aliviar o peso, economizar espaço e elevar o desempenho.

Aplicações Avançadas para Impulsionar a Mobilidade Aérea Urbana e os eVTOLs
Energia e distribuição de energia para aviônica, infoentretenimento e cabine: saiba mais sobre nossas soluções. A TE está acelerando inovações e inspirando projetos pioneiros com soluções de maior potência e maior tensão que atendem às suas necessidades mais exigentes.
ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Utilizando a metodologia de design "siga o fio", os engenheiros de sistemas de interconexão de fiação elétrica podem ajudar a garantir que todas as conexões suportem as altas tensões e o elevado pico de saída em quilowatts exigidos pelos motores de propulsão elétrica, inversores, controladores e baterias, além das condições ambientais específicas enfrentadas por eVTOLs e outros veículos de mobilidade aérea urbana.
AVIÔNICA E CONTROLE DE VOO
Componentes aviônicos sofisticados, encapsulados em configurações menores e mais leves, para controlar e gerenciar comunicações, energia, computadores de bordo para navegação e diversos outros subsistemas. A TE fornece soluções de conectividade de tamanho e peso reduzidos, ao mesmo tempo em que atende a demandas cada vez maiores por mais largura de banda e conectividade de alta velocidade.
INFOENTRETENIMENTO E CABINE
Manter os passageiros conectados com conforto e conveniência durante o voo requer cabos e interconexões elétricas seguras e confiáveis. A ampla variedade de soluções de interconexão da TE aumenta o desempenho de qualquer recurso da cabine para possibilitar entretenimento de bordo flexível, acesso à web e redes de alta velocidade.
ESTRUTURAS
A TE oferece soluções completas de Arquitetura Distribuída, ajudando a atender aos requisitos de redução de dimensões e peso. A TE ajuda a conectar todo o sistema de eVTOLs, oferecendo um dos mais amplos portfólios de interconexões, chicotes elétricos, sensores e fibras ópticas para uso em toda a estrutura da aeronave.
O objetivo das soluções integradas é simplificar o processo de aquisição por meio de uma redução significativa do número de peças trazidas e da racionalização da cadeia de suprimentos dos produtos da TE Connectivity (TE) e dos nossos clientes. Isso é possível pela alta utilização de conteúdo e designs da TE, bem como de designs de clientes e conteúdos personalizados, para fornecer a melhor solução possível.
Recursos
A Função da TE Connectivity na Evolução da Mobilidade Aérea Urbana
Entre em contato com nossos especialistas

Martin Cullen
Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios, Líder Global em eVTOLs
Com mestrado em Aeroespaço e em Gerenciamento de Projetos, Martin Cullen trabalha agora com sistemas e componentes elétricos e de fibra óptica da TE, captando mais receitas para aumentar nossas capacidades e alcançar domínios emergentes.
Matt é especializado em soluções para conectividade de energia e sinal, especialmente no que diz respeito a conectores de alta velocidade, interconexões de PCI, tecnologia de pinos flexíveis e soluções de sistema VME/VPX.
Mark é engenheiro sênior de desenvolvimento principal da arquitetura de sistemas avançados na unidade de negócios Aeroespacial, Marítimo e Defesa.
Assista
TE Connectivity: Excelência em Engenharia para Mobilidade Aérea Urbana
Saiba mais sobre nossas capacidades de engenharia. Assista aos vídeos dedicados à Mobilidade Aérea Urbana para saber mais sobre os recursos de engenharia e cadeia de suprimentos da TE Connectivity.
Mark Benton, engenheiro diretor sênior de desenvolvimento de Arquitetura de Sistemas Avançados na unidade de negócios Aeroespacial, Defesa e Marinha (AD&M), explica como as soluções RFO ajudam a resolver uma série de desafios quanto ao peso e as dimensões de componentes em sistemas de eVTOL.
Com tradição em aplicações automotivas e aeroespaciais, a TE Connectivity tem o alcance para construir os subsistemas avançados de distribuição de energia de sua plataforma de mobilidade aérea com nossos conectores, fiação e sensores. JUNTOS, VOAREMOS ALTO.
Perspectivas de Especialistas
TE Connectivity Simplifica os Desafios da Mobilidade Área Urbana e Avançada e de eVTOLs
This is the Future of Air Transportation (“Esse é o futuro do transporte aéreo”), um podcast dos especialistas da TE Connectivity. Os sonhos de ontem de táxis aéreos movidos a eletricidade e carros voadores estão se transformando em verdadeiros projetos de mobilidade aérea urbana. Junte-se a nós enquanto transformamos sonhos do futuro em realidade.
No último podcast, o gerente de produtos da TE Connectivity, Mark Benton, fala sobre como cabos avançados de fibra óptica economizam peso e espaço em sistemas eVTOL.
O gerenciamento e o conhecimento sobre baterias são os principais desafios no design do eVTOL. Os designers devem considerar potência, tensão e temperatura ao criar plataformas de eVTOL.
No último podcast, Martin Cullen, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da TE Connectivity, fala sobre o empolgante novo mundo da mobilidade aérea urbana com os avanços tecnológicos em veículos elétricos de decolagem e pouso vertical.
Tamanho, peso e potência continuam a ser um desafio crescente enfrentado pela indústria aeronáutica e aeroespacial, com a busca contínua por produtos que possam atender à demanda por maiores tensões de trabalho. Marcus Priest, especialista no assunto e engenheiro principal sênior da TE Connectivity, fala sobre como esses desafios afetam a indústria e como a TE está trabalhando para inovar e ajudar a enfrentar esses desafios.
Os eVTOLs tem necessidades de energia únicas que precisam de atenção especial. Com o peso como fator primário no eVTOL, cada quilograma conta. Os requisitos de fiação para eVTOLs exigem um pensamento inovador.