Aspectos básicos del termistor NTC

P: ¿Qué tan rápido responden los NTC?

R: El tiempo de respuesta se define como el tiempo que se tarda en alcanzar el 62 % o una nueva temperatura y es una función de la masa. Cuanto más pequeño sea el sensor, más rápida será la respuesta. Un sensor discreto responderá más rápido que el mismo sensor empaquetado dentro de una carcasa de metal. Los tiempos de respuesta típicos para un sensor de termistor NTC Serie I son <15 segundos.

 

P: ¿Los NTC están disponibles en un tamaño más pequeño?

R: Tamaño normal para un discreto recubierto de epoxi en un diámetro exterior de 0,95" como máximo.  Los sensores de vidrio en miniatura tienen un diámetro exterior de 0,15" como máximo.

 

P: ¿Qué tan estables son los sensores NTC?

R: Las diferentes series de sensores tienen diferentes clasificaciones de estabilidad.  Los NTC recubiertos de epoxi son menos estables que un sensor NTC de vidrio herméticamente sellado. 

 

Leer más: Rendimiento del sensor del termistor NTC | Nota de aplicación

 

P: ¿Cómo se selecciona un valor de resistencia para una aplicación?

R: La regla general es utilizar un sensor de baja resistencia para una aplicación de baja temperatura y un sensor de alta resistencia en una aplicación de alta temperatura.  El objetivo es tener un valor de resistencia de trabajo en su rango de temperatura de interés.

 

Leer más: Consideraciones de prueba del termistor NTC | Nota de aplicación

 

P: ¿Se pueden utilizar los NTC en aplicaciones criogénicas?

R: Sí, pero la precisión a -200 °C se basaría en modelos matemáticos.

 

P: ¿Cuál es el rango de precios de los NTC?

R: El precio se basa en el costo, que está relacionado con el rendimiento. Cuanto más ajustada sea la precisión, menor será el rendimiento.

P:  ¿Cuál es la diferencia entre un termistor y un RTD?
R: TE fabrica 5 tecnologías claramente diferentes dentro de nuestros productos de temperatura. Cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas y cuál es la mejor para una aplicación específica dependerá de una serie de factores que incluyen el rango de temperatura, la precisión requerida, la respuesta de tiempo, el costo y muchos otros factores.  Es mejor comprender tanto como sea posible sobre la aplicación para determinar qué producto o tecnología es la más adecuada para el cliente.
 

Vea la infografía donde se definen las diferencias de rendimiento y aplicación entre las diversas tecnologías de sensores de temperatura de TE.

 

Preguntas del seminario web NTC 101

MIRE EL SEMINARIO WEB AHORA

NTC 101: Aspectos básicos del sensor de coeficiente de temperatura negativo (NTC), comparaciones de tecnología, aplicaciones + más

 

P: ¿Se pueden mostrar los cálculos detrás de la conversión de % de tolerancia a la tolerancia de la temperatura real?

R: Para determinar la precisión de la temperatura, simplemente divida la desviación total (tolerancia de resistencia) por el alfa de la temperatura de interés. 
Ejemplo: un sensor que tiene una resistencia del 2 % a 0 °C siguiendo la curva de TE n.º 3 que tiene un alfa de 0 °C de 5,2 %/°C:   2/5,2 = ± 0,38 °C  

 

P: ¿Las especificaciones de precisión del termistor incluyen algún cambio de resistencia a largo plazo con el paso del tiempo (estabilidad de la resistencia)?

R: No, la precisión especificada es la precisión del sensor enviado.  No tenemos control de la aplicación ni de las condiciones ambientales a las que se someterá el sensor en el campo.  

 

P: ¿Qué significa “%” cuando se habla de precisiones de temperatura?
R: La precisión de los sensores se puede especificar como la tolerancia de resistencia (consulte la pregunta 9) o con una precisión de temperatura en un solo punto o en un lapso. Ejemplo: ± 0,2 °C de 0 °C a 70 °C

 

P: ¿Puede explicar la resolución de sensibilidad con más detalle? ¿Por qué un valor más alto es mejor?

R: Una alta sensibilidad elimina cualquier resistencia del cable conductor.  También simplifica el circuito electrónico auxiliar.  Un cambio de 1 °C en un termistor de 10 000 ohmios es un 4,4 %, o 440 ohmios.  Un cambio de 1 °C para un sensor de platino de 100 ohmios sería 1/3 de un ohmio.

 

P: ¿Qué representa la división del eje Y en el gráfico sobre estabilidad?
R: El eje Y se hizo intencionalmente sin números reales en la escala. La tasa de desgaste variará según la formulación y el factor de forma.

 

P: ¿Puede proporcionar detalles adicionales sobre el método de calibración?  Para aplicaciones médicas de alta precisión, ¿qué equipo o técnica se utiliza para la calibración? ¿Qué se considera una buena práctica?
R: Consulte la nota de aplicación, Consideraciones para las pruebas del termistor NTC para obtener más detalles.

 

P: ¿Tienen alguna recomendación para circuitos electrónicos para lograr una precisión y una velocidad óptimas? (amplificadores operacionales, ADC, etc.)

R: La principal preocupación al diseñar un circuito de medición para la precisión es limitar la corriente a través de la pieza. Las especificaciones de resistencia NTC se conocen como valores de resistencia de potencia cero. No es posible tener un circuito de potencia verdaderamente de cero, pero la corriente debe ser lo suficientemente baja como para no causar un autocalentamiento significativo del elemento del sensor. La constante de disipación se puede utilizar para estimar la magnitud del error de autocalentamiento de una entrada de potencia dada.

 

P: Si utiliza un acondicionamiento de divisor de voltaje para un NTC de 10 K o 20 K, ¿hay alguna consideración especial para la longitud de cable de 20 pies a 60 pies en cuanto al ruido eléctrico? 

R: Puede usar un protector de cable o un filtro de ferrita en los cables largos para mitigar los efectos del ruido. Promediar es otro método.  

 

P: ¿Qué consejo puede dar para pegar un termistor a una superficie metálica?

R: Los adhesivos se utilizan en muchas aplicaciones para conectar un termistor para la medición de la temperatura de la superficie.  Un adhesivo térmicamente conductor, generalmente el epoxi, dará resultados óptimos.

 

P: ¿Existe un NTC estándar para la batería de litio?

R: No hay un estándar para los paquetes de baterías.  La selección generalmente depende del espacio disponible, la temperatura máxima y el método de ensamblaje.  He visto termistores discretos recubiertos con epoxi y conductores aislados, termistores SMD y termistores axiales de vidrio DO35, todos utilizados para esta aplicación.

 

P: ¿Tienen algún informe o documento técnico sobre la soldadura resistiva de los cables del termistor?

R: No en este momento. Las aleaciones de los cables conductores utilizadas son aleación 180 (Cu:Ni), cobre, níquel o Dumet (Fe:Ni).  Los métodos de soldadura varían según el tipo de aleación.

 

P: ¿Qué tipo de termistor NTC recomendaría para una aplicación de termómetros médicos?

R: La serie 400 cumple con las normas tradicionales de la industria desde la época de lo analógico. Esta pieza es de 1355 ohmios a 37 °C con un beta 25/85 de 3976.  Los estándares de termómetros médicos generalmente exigen una precisión de +/-0,1 de 32 °C a 42 °C y +/-0,2 de 25 °C a 50 °C o de 0 °C a 50 °C para el sistema de medición, con 1/2 de esa tolerancia asignada al termistor y 1/2 al circuito de medición.